visualizza l'elenco degli articoli
WinCC -- Informazioni di prodotto -- Informazioni sui WinCC Smart Tools
Con cosa è compatibile SIMATIC WinCC V7.x, V6.x e V5.x?
EasyLanguage, nell'export aggiunge un 'T' nei tooltip vuoti
Presentare opp. nascondere la pagina di avvio / pagina di chiusura del Dynamic Wizard
Avvertimento "Object has no or empty type property" nell'impiego del wizard di Export
Modificare la comunicazione tra server WinCC e client in WinCC V5 SP2
WinCC Configuration Tool: segnalazione di errore nella lettura di grossi progetti WinCC
Nell'impiego del "WinCC Configuration Tool" come si può rendere nuovamente visibile in Excel la voce di menù "WinCC"?
Preimpostazione del massimo numero di righe nel WinCC Configurations Tool
Quali Smart Tools ci sono per WinCC V5.1?
Presentare opp. nascondere la pagina di avvio / pagina di chiusura del Dynamic Wizard
Numero di ordinazione:

DOMANDA:
Come si può presentare opp. nascondere la pagina di avvio / la pagina di chiusura del Dynamic Wizard?

RISPOSTA:
Nel richiamo del Dynamic Wizard c'è la possibilità di nascondere la pagina iniziale opp. la pagina finale del Dynamic Wizard. Per poter presentare nuovamente la pagina iniziale o la pagina finale, si deve modificare una registrazione nel Registry:

  1. Avvio > Esegui, digitare "regedit"
  2. Cercare la chiave:
    HKEY_CURRENT_USER / Software / SIEMENS / WinCC / GraphicsDesigner / DynamikWizard
  3. Cercare i valori "ShowFirstPage" e " ShowFinalPage":
    Se i valori sono impostati su "1", viene visualizzata la pagina iniziale (FirstPage) opp. la pagina di chiusura (FinalPage).
    Se i valori sono impostati su "0", non viene visualizzata la pagina iniziale (FirstPage) opp. la pagina di chiusura (FinalPage).

Da WinCC V5 questa verifica del registry non è più necessaria. Qui si può effettuare la verifica in GraphicsDesigner. Scegliere nella barra dei simboli "DynamicWizard" con il tasto destro del mouse un qualsiasi wizard. Compare il seguente dialogo nel quale dovrebbe essere selezionata "Visualizza prima pagina" e "Visualizza ultima pagina".

 

IMPORTANTE!
Di norma per modifiche dirette nel database di registrazione non viene assunta alcuna responsabilità, poiché esso si trova nelle mani dell'utente. In ogni caso è raccomandato di effettuare una copia di sicurezza del registry prima di effettuare gli accessi descritti. Queste impostazioni sono specifiche del computer. Questo significa che in caso di copia del progetto su un altro computer, occorre ripeterle su questo.

 Articolo con ID:1937166   Data:2000-04-17 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour