Description: Lors de l'installation de SIMATIC WinCC vous avez le message d'erreur :
  Image 01
L'origine de ce message d'erreur est la variable d'environnement "path" du système d'exploitation Windows. Dans cette variable, on trouve le chemin d'installation des programmes. Cette variable est limitée par le système à 1024 caractères. Tous les programmes enregistrent leur chemin d'installation de telle sorte que plusieurs chemins d'installation pour le même logiciel peuvent se retrouver ici. Comme la désinstallation d'un programme n'efface pas le chemin d'installation, on peut se retrouver avec des chemins invalides.
Indications:
- Le message d'erreur ci-dessus apparaît sous Windows XP. Avec Windows 2000 ou Server 2003 le message d'erreur "la longueur de la variable texte n'est pas assez grande. Vérifier la déclaration de la chaîne de caractères erreur 401".
- Faites attention par ailleurs aux messages du fichier de diagnostic de l'installation de WinCC, voir l'article 23069304.
Vérifier et modifier les valeurs selon la procédure suivante:
| Nr. |
Procédure |
| 1 |
Ouvrir sous "Démarrer > Panneau de configuration > Système > Avancé > Variables d'environnement" le menu contextuel correspondant (Image 02).
  Image 02
Chercher sous "Variables système" la variable "Path". Sélectionner cette variable par un double-clic. Copier l'entrée sous "Valeur de la variable" et sauver cette entrée dans un fichier texte. Copier ce fichier texte et ouvrir la copie. |
| 2 |
Vérifier les entrées qui sont en double ou non nécessaires (des programmes désinstallés) et supprimez-les. Trier les entrées. Placer toutes les entrées qui commencent avec"%systemroot%" au début, les autres suivront.
Remarque:
Vous pouvez également trier les entrées par ordre de fréquence d'utilisation. Pour la recherche de programmes, le système utilise la variable chemin. Les entrées de ces variables seront traitées séquentiellement. A travers la séquence, vous pouvez optimiser votre système. Sauver le fichier configuré. |
| 3 |
Copier l'entrée sauvée dans le champ "valeur de la variable" (s. o.). |
| 4 |
Vérifier sous "Variable utilisateur" qu'une variable "Path" existe. Si c'est le cas, procéder de la même façon qu'avec la variable "Path" sous variables système comme décrit ci-dessus. |
| 5 |
Fermer toutes les fenêtres avec "OK" et redémarrer votre ordinateur. |
Relancer l'installation de WinCC.
Mots clés: Arrêt, Installer, Installation, message d'erreur
|