afficher la liste des articles
WinCC -- Configurer l'environnement de développement -- Installation et mise à jour de logiciel
Quelles sont les causes d’une installation infructueuse de Microsoft SQL-Server 2005 Express ? Pourquoi WinCC flexible 2008 se bloque-t-il lors de la création ou l’ouverture d’un projet?
Pourquoi une erreur est-elle délivrée lors de l'installation de la mise à jour WinCC en version V7.0 SP2 ?
Pourquoi ne devez vous pas installer les patches de sécurité de Microsoft KB2467174, KB2467175, KB2465361, KB2465367 sur une installation WinCC, PCS 7 ou WinCC Professional V11 ?
Quels sont les correctifs de sécurité Microsoft ("patchs de sécurité" et "patchs critiques") qui ont été testés pour leur compatibilité avec SIMATIC WinCC ?
Sur le Bundle PC IPC 477C avec WinCC V7.0 SP1, comment changer Microsoft SQL Server Management Studio Express en anglais ?
Pourquoi l'installation de Microsoft SQL Server 2005 s'interrompt-elle ?
Pourquoi SQL-Server de WinCC V6.2 ou WinCC V6.2 SP2 ne peut-il pas s’installer après l’installation de WinCC flexible 2008 ?
Comment installer WinCC V7.0 sur un système d'exploitation MUI lorsque la langue de Windows n'est pas l'anglais ?
Que dois-je faire si l'installation du correctif de sécurité KB929046 pour Windows Server 2003 R2 SP2 échoue?
Pourquoi, lors de l'installation du composant "Microsoft Message Queuing", le sous-composant "Common" ne peut-il pas être activé ?
Comment exécuter une installation de WinCC alors que l'ordinateur est inscrit sur un domaine ?
Pourquoi l'installation du service "Microsoft Message Queuing" s'interrompt-elle avec un message d'erreur ?
Quelle différence entre un Upgrade et un Update?
Comment met-on à jour les Options V6.1 de WinCC ?
Comment upgrader de WinCC V6.0 vers WinCC V6.0 SP3 ?
Comment convertir un projet WinCC V4.x vers WinCC V6.x ou WinCC V7.x ?
Comment obtenir régulièrement des mises à jour pour les versions actuelles de WinCC ?
Quels paramètres doivent être utilisés pour configurer 2 postes redondants sous Microsoft Windows XP SP2?
Comment analyser les erreurs lors de l'installation de WinCC ?
Pourquoi l'installation de SIMATIC WinCC s'arrête-t-elle en délivrant un message concernant le composant (Active Communication Environment) ACE?
Que faire lorsque l'installation de Microsoft SQL Server échoue ?
SQLUNIRL.dll manquante lors de l'installation de SIMATIC WinCC V6
Pourquoi le serveur SQL 2000 SP3 n'apparait pas comme présent pendant l'installation de WinCC V6.0 SP3 bien qu'il soit installé ?
Pourquoi l'installation de SIMATIC WinCC s'arrête-t-elle en délivrant un message concernant le composant (Active Communication Environment) ACE?
Nº de référence:

Description:
Lors de l'installation de SIMATIC WinCC vous avez le message d'erreur :


Image 01

L'origine de ce message d'erreur est la variable d'environnement "path" du système d'exploitation Windows. Dans cette variable, on trouve le chemin d'installation des programmes. Cette variable est limitée par le système à 1024 caractères. Tous les programmes enregistrent leur chemin d'installation de telle sorte que plusieurs chemins d'installation pour le même logiciel peuvent se retrouver ici. Comme la désinstallation d'un programme n'efface pas le chemin d'installation, on peut se retrouver avec des chemins invalides.  

Indications:

  • Le message d'erreur ci-dessus apparaît sous Windows XP. Avec Windows 2000 ou Server 2003 le message d'erreur "la longueur de la variable texte n'est pas assez grande. Vérifier la déclaration de la chaîne de caractères erreur 401".
  • Faites attention par ailleurs aux messages du fichier de diagnostic de l'installation de WinCC, voir l'article 23069304.

Vérifier et modifier les valeurs selon la procédure suivante:
 
Nr. Procédure
1 Ouvrir sous "Démarrer > Panneau de configuration >  Système > Avancé > Variables d'environnement" le menu contextuel correspondant (Image 02).


Image 02

Chercher sous "Variables système" la variable "Path". Sélectionner cette variable par un double-clic. Copier l'entrée sous "Valeur de la variable" et sauver cette entrée dans un fichier texte. Copier ce fichier texte et ouvrir la copie.

2 Vérifier les entrées qui sont en double ou non nécessaires (des programmes désinstallés) et supprimez-les. Trier les entrées. Placer toutes les entrées qui commencent avec"%systemroot%" au début, les autres suivront.

Remarque:
Vous pouvez également trier  les entrées par ordre de fréquence d'utilisation. Pour la recherche de programmes, le système utilise la variable chemin. Les entrées de ces variables seront traitées séquentiellement. A travers la séquence, vous pouvez optimiser votre système. Sauver le fichier configuré.
3 Copier l'entrée sauvée dans le champ "valeur de la variable" (s. o.).
4 Vérifier sous "Variable utilisateur" qu'une variable "Path" existe. Si c'est le cas, procéder de la même façon qu'avec la variable "Path" sous variables système comme décrit ci-dessus.
5 Fermer toutes les fenêtres avec "OK" et redémarrer votre ordinateur.

Relancer l'installation de WinCC.

Mots clés:
Arrêt, Installer, Installation, message d'erreur

 ID contribution:19348396   Date:2008-06-10