Descrizione
Nel setup di SIMATIC WinCC si riceve la seguente segnalazione di errore:
  Figura 01
Il motivo di questa segnalazione di errore è la "variabile path" del sistema operativo Windows. In questa variabile vengono registrati i percorsi di accesso per i programmi installati. Questa variabile è limitata a 1024 caratteri dal sistema operativo. Nell'installazione tutti i programmi registrano qui i loro percorsi di accesso, così che in determinate circostanze i percorsi di accesso sono registrati più volte. Poiché nella disinstallazione dei programmi queste voci di percorso non vengono cancellate, possono essere presenti anche registrazioni non più necessarie.
Avvertenze
- La segnalazioni in alto viene visualizzata con Windows XP. Con Windows 2000 opp. Server 2003 compare la segnalazione di errore "Variabile stringa non sufficientemente grande. Verificare la dichiarazione stringa. Errore 401".
- Tenere conto inoltre delle voci nei file di diagnostica relativi all'installazione di WinCC, vedi l'articolo 23069304.
Verificare ed eliminare queste voci secondo il seguente modo di procedere.
|
N. |
Modo di procedere |
|
1 |
Sotto "Start > Impostazioni > Pannello di controllo > Sistema > Avanzate > Variabili di ambiente " aprire il corrispondente menù contestuale (Figura 02).
  Figura 02
Sotto "Variabili di sistema" cercare la variabile "Path". Selezionare questa variabile con un doppio clic. Copiare la voce sotto "Valore della variabile" per salvarla in un file di testo. Copiare questo file di testo ed aprire questa copia. |
|
2 |
Verificare se sono presenti voci doppie opp. non più necessarie (di programmi di installati) e nel caso eliminarle. Ordinare poi la sequenza delle voci. Posizionare all'inizio tutte le voci che cominciano con "%systemroot%"; le voci restanti dovrebbero seguire.
Avvertenza
Le restanti voci possono essere anche ordinate in funzione della frequenza dei programmi utilizzati. Nella ricerca di programmi il sistema utilizza questa variabile di sistema. Le voci di questa variabile vengono elaborate sequenzialmente. Con la corrispondente sequenza si ottiene una ottimizzazione del sistema. Salvare il file riordinato. |
|
3 |
Copiare la voce riordinata nel campo "Valore della variabile" (vedi sopra). |
|
4 |
Verificare se sotto "Variabili utente" è presente anche una variabile "Path". In caso affermativo procedere con questa così come con una variabile "Path" sotto "Variabile di sistema" (come descritto in alto). |
|
5 |
Chiudere tutte le finestre con "OK" e riavviare il computer. |
Eseguire poi il setup di WinCC.
Ricerca
Interruzione, installazione, segnalazione di errore
|