|
DOMANDA
Perché il sistema operativo Microsoft Windows 98 SE nella fase di
chiusura si blocca con la segnalazione "Il computer è in fase di
arresto"?
RISPOSTA
La causa di questa segnalazione è dovuta al fatto che alla scheda
di rete interna o alla scheda grafica è stato assegnato lo stesso
IRQ (15) del secondo canale IDE del disco fisso e quindi
nell'apparecchio c'è un conflitto IRQ. Il comportamento sopra
descritto compariva finora solo se nel PC (Panel PC 670 V2 opp. Box
PC 620 V2) non era installato alcun drive CD-ROM. Come rimedio si
raccomanda di modificare l'impostazione della gestione IRQ.
- Sotto "Start > Impostazioni >
Pannello di controllo > Sistema" aprire le proprietà di
"Sistema" e scegliere il registro "Gestione
periferiche".
- In Gestione periferiche scegliere
"Componenti di sistema" e fare dopo clic con il tasto
sinistro del mouse su "Bus PCI". Nelle proprietà del Bus PCI
disattivare l'opzione "Utilizza gestione IRQ"
(togliere la spunta nella casella di controllo).
- Confermare con "OK" ed eseguire una nuovo
avviamento del computer. Dopo che il PC si è avviato, cercare
nuovamente di spegnerlo.
Figura 1 Proprietà del Bus PCI e disattivazione dell'opzione
"Utilizza gestione IRQ"
Se il sistema operativo continuasse a bloccarsi con la
segnalazione sopra descritta, eseguire le seguenti modifiche per
utilizzare solo il primo canale IDE.
- Come descritto ai punti 1 e 2 aprire i
"Componenti di sistema" e fare doppio clic con il tasto
sinistro del mouse su "Hard Disk Controllers / Standard-Dual PCI
IDE Controller".
- Nelle proprietà di "Standard-Dual PCI IDE
Controller" scegliere il registro "Impostazioni" e porre
la "Impostazione di canale Dual-IDE" su "Solo canale IDE
primario attivato".
- Poi confermare con il pulsante "OK" ed
avviare nuovamente computer.
Figura 2 Proprietà dello Standard-Dual PCI IDE Controller e
impostazione su "Solo canale IDE primario attivato"
Una ulteriore possibilità per l'eliminazione dei comportamento
descritto è costituita dal disinserimento della scheda di rete nel
BIOS.
- Avviare nuovamente il computer ed durante
l'avviamento premere il tasto "F2", per arrivare al BIOS.
- Andare poi con i tasti freccia nel registro
"Main" su "Hardware Option".
- Impostare qui le "Onboard Ethernet
Options" su "Disabled".
- Dopo la memorizzazione dell'impostazione
avviare nuovamente il PC.
Avvertenza
Prima di eseguire le impostazioni sopra descritte, assicurarsi di
poter ripristinare lo stato attuale del software.
Ricerca
Interrupt
|