Beitragsliste anzeigen
Panel PC -- System einrichten -- System parametrieren
Wie kann das Öffnen des "Onscreen-Keyboard" beim SIMATIC IPC277D beschleunigt werden?
Wie kann bei einem SIMATIC IPC die "Meldepuffer Partition" konfiguriert werden?
Wie erfolgt bei dem SIMATIC IPC277D die Umschaltung vom Querformat auf das Hochformat?
Warum wird kein Bild des SIMATIC IPCs angezeigt, wenn ich mit dem SIMATIC IPC Remote Manager über AMT zugreife?
Welcher Steckplatz muss bei Einsatz der WinAC RTX 2010 mit WinCC V11 projektiert werden?
Wie kann der Autologon bei SIMATIC IPCs eingerichtet werden?
Warum bricht die Installation von SQL Express 2005 auf einem SIMATIC IPC mit einem "Embedded Betriebssystem" ab?
Welche unterschiedlichen CPU-Technologien gibt es im PC-Bereich und welche Vorteile bieten SIMATIC PCs mit Intel® Core™ 2 Duo-Prozessoren bei der Verwendung von SIMATIC Software?
Wie kann der Betrieb von Windows 2000 mit Festplatten größer 120 GB sichergestellt werden?
Wie kann ich mich an einem Windows 2000-Rechner ohne Tastatur (z.B. Panel PC) anmelden?
Funktion "Betriebsart wechseln" mit dem Parameter "Serieller Transfer"
Wie kann Sm@rtAccess (HTTP - Kommunikation) und Sm@rtServices (HTML Seiten) auf einem Panel PC 477B mit WinCC flexible RT eingesetzt werden?
Ändern der Hintergrundbeleuchtung, der Tastencodes und Ansteuern der Funktionstasten am SIMATIC Panel PC 670/ 870 unter WinNT
Wiederherstellung der Touchfunktionalität am PC 670 nach Neuinstallation des Betriebssystems
Welche Softwaretools stehen für die SIMATIC Panel PCs 870 mit Funktionstasten zur Verfügung?
Softwaretools für die SIMATIC Panel PCs 670 (mit Funktionstasten)
Probleme beim Herunterfahren von Windows 98 Second Edition
Angezeigte Windows-Oberfläche um 180 Grad gedreht beim IL70
Microsoft Windows 9x und Speicherausbau größer 512 MB
Probleme beim Herunterfahren von Windows 98 Second Edition
Bestellnummer:

FRAGE:  
Warum bleibt das Betriebssystem Microsoft Windows 98 SE beim Herunterfahren mit der Meldung "Ihr Computer wird heruntergefahren" stehen?

ANTWORT:  
Die Ursache für die Meldung besteht darin, dass der internen Netzwerkkarte oder Grafikkarte der gleichen IRQ (15) zugewiesen wurde, wie dem zweitem IDE Kanal der Festplatte und somit liegt bei Ihrem Gerät ein IRQ-Konflikt vor. Das oben beschriebene Verhalten trat bisher nur auf, wenn bei den PCs (Panel PC 670 V2 oder Box PC 620 V2) kein CDROM-Laufwerk installiert ist. Zur Abhilfe empfehlen wir Ihnen, die Einstellung der IRQ-Steuerung zu ändern:

  1. Öffnen Sie unter "Start > Einstellungen > Systemsteuerung > System" die Eigenschaften zu "System" und wählen Sie das Register "Gerätemanager".
  2. Im Gerätemanager wählen Sie die "Systemkomponenten" und doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf "PCI-Bus". Deaktivieren Sie in den Eigenschaften des PCI-Buses die Option "IRQ-Steuerung verwenden" (das Häkchen im Kontrollkästchen abwählen).
  3. Bestätigen Sie mit "OK" und führen Sie einen Neustart bei Ihrem Computer durch. Nachdem Ihr PC hochgefahren ist, versuchen Sie erneut, Ihren Computer wieder herunterzufahren.

Bild 1: Eigenschaften von PCI-Bus, und Deaktivierung der Option "IRQ-Steuerung verwenden"

Sollte dabei Ihr Betriebssystem wieder bei der oben beschriebenen Meldung stehen bleiben, führen Sie die folgende Änderung durch, um nur den ersten IDE-Kanal zu benutzen.

  1. Öffnen Sie wie oben beschrieben unter Punkt 1 und 2 die "Systemkomponenten" und doppelklicken Sie hier mit der linken Maustaste auf "Hart Disk Controllers / Standard-Dual PCI IDE Controller".
  2. Wählen Sie in den Eigenschaften von "Standard-Dual PCI IDE Controller" das Register "Einstellungen" und stellen die "Dual-IDE-Kanaleinstellungen" auf "Nur primärer IDE-Kanal aktiviert".
  3. Anschließend bestätigen Sie mit der Schaltfläche "OK" und starten Sie Ihren Computer erneut.

Bild 2: Eigenschaften von Standard-Dual PCI IDE Controller und Einstellung auf "Nur primärer IDE-Kanal aktiviert"

Eine weitere Möglichkeit zur Behebung des oben beschriebenen Verhaltens besteht darin, die Netzwerkkarte im Bios abzuschalten.

  1. Starten Sie Ihren Computer erneut und betätigen Sie während des Hochlaufens die Taste "F2", um in das Bios zu gelangen.
  2. Gehen Sie dann mit den Cursortasten unter dem Register "Main" auf die "Hardware Option".
  3. Stellen Sie hier die "Onboard Ethernet Options" auf "Disabled".
  4. Nachdem Speichern der Einstellungen starten Sie Ihren PC wieder erneut.

Hinweis:
Bevor Sie die oben beschriebenen Einstellungen vornehmen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie den jetzigen Stand der Software wieder herstellen können.

Suchbegriffe:
Interrupt


 Beitrags-ID:19341682   Datum:2004-08-10 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour