afficher la liste des articles
Industrial Ethernet S7-300/400 CPs -- Montage et paramétrage du matériel -- Synchronisation horloge
Comment configurer le SIMATIC S7-300 en tant que maître ou esclave d'horloge pour la synchronisation de l'heure via Industrial Ethernet avec la méthode SIMATIC ?
Comment configure-t-on la synchronisation de l'horloge ?
Qui peut vous renseigner sur les systèmes Siclock ?
Quels modules SIMATIC S7-300/S7-400 supportent les télégrammes de synchronisation d'horloge via serveur NTP et comment active-t-on ce type de synchronisation d'horloge ?
Comment calculer l'heure locale ( heure d'été/hiver ) dans une CPU S7-300/400 et l'utiliser comme heure système sur un pupitre ?
Comment configurer le SIMATIC S7-400 en tant que maître ou esclave d'horloge pour la synchronisation de l'heure via Industrial Ethernet avec la méthode SIMATIC ?
Comment configurer un PC en tant que Serveur NTP ?
Pourquoi ne peut-on pas utiliser le standard IEEE 1588 pour la Synchronisation d'horloge des appareils SIMATIC ?
ProTool -- Configuration d'extension -- Synchronisation horloge
Comment calculer l'heure locale ( heure d'été/hiver ) dans une CPU S7-300/400 et l'utiliser comme heure système sur un pupitre ?
Comment peut-on synchroniser la Date/heure d'un pupitre opérateur Texte/Graphique(TD17,OP5,OP15,OP17,TP27,OP27,TP37,OP37) et un automate S7-300/400 à l'aide de ProTool ?
Comment synchroniser la date et l'heure d'un pupitre basé sur Windows avec un S7-300 ou S7-400 avec ProTool ?
Comment synchroniser la date et l'heure entre un OP3 (C7-621) et un automate S7-300/400 avec ProTool?
Comment peut-on synchroniser la date et l'heure entre un TP170A et un automate S7-300/400 ?
Comment synchroniser la date et l'heure entre des TP170A et des CPU S7-200 avec ProTool ?
Comment synchroniser la date et l'horloge entre un OP3 et un S7-200 CPU?
Comment synchroniser l'horloge d'un pupitre basé sur Windows avec une CPU S7-200 avec ProTool ?
Comment sont affichés la date et heure de la CPU S7-200 sur un TP170A qui lui est raccordé ?
Comment synchronise t'on l'heure et la date entre un pupitre SIMATIC HMI et un automate SIMOTION?
Comment fonctionne la synchronisation d'horloge entre un S5 et un pupitre opérateur basé sous Windows ?
WinCC flexible ES -- Création d'un projet HMI -- Synchronisation de la date et de l'heure
Quels sont les réglages à faire dans Windows 7 pour que WinCC flexible Runtime/WinCC Runtime Advanced V11 puisse être capable de modifier l'heure du PC ?
Comment calculer l'heure locale ( heure d'été/hiver ) dans une CPU S7-300/400 et l'utiliser comme heure système sur un pupitre ?
Comment synchroniser la date et l'heure entre un Panel SIMATIC HMI et une commande SIMOTION ?
Comment synchroniser la date / l'heure d'un pupitre TP170A / TP170micro / TP177micro développé avec WinCC Flexible et d'une CPU S7-200 ?
Comment synchroniser la date / l'heure d'un pupitre TP170A / TP170micro / TP177micro développé avec WinCC Flexible et d'une CPU S7-300 / S7-400 ?
Comment peut-on synchroniser la date et l'heure entre un pupitre opérateur et un automate S7-300/400 dans WinCC flexible?
Comment synchroniser l'horloge d'un pupitre basé sur Windows avec une CPU S7-200 avec WinCC flexible ?
Comment réaliser une commutation heure d'été/hiver avec WinCC flexible ? (Update en version V1.1)
Comment peut-on changer le format de la date dans WinCC flexible?
Comment calculer l'heure locale ( heure d'été/hiver ) dans une CPU S7-300/400 et l'utiliser comme heure système sur un pupitre ?
Nº de référence:

Description:
Dans les possibilités d'automatisation intégrant la synchronisation de l'heure, il n'existe pas de conversion d'heure lors du passage de l'heure d'été ou d'hiver sur les horloges des CPU S7-300/400. Les installations industrielles sont supposées être sur l'heure d'hiver. Afin de calculer l'heure locale du moment ( heure d'été ) dans votre CPU, vous pouvez utiliser le bloc Fonction FC61 "BT_LT" disponible dans la Librairie Standard "Miscellaneous Blocks". L'aide en Ligne du mot "BT_LT" vous fournira la liste des blocs supplémentaires. Basé sur  l'heure de base par défaut , le bloc "BT_LT" calcule l'heure courante locale en la stockant dans un bloc de données. Le calcul de l'heure locale peut par exemple servir en tant qu'heure système sur les appareils de conduite et surveillance ( par exemple z.B. SIMATIC HMI Panels ) pour la synchronisation des horloges.


Image 01

Exemple de conversion de l'horloge de base d'une CPU en heure locale et transfert de l'heure locale vers un pupitre  

  • Transfert de l'heure locale vers le pupitre

Configurer un bloc de données suivant la structure UDT60 présente dans la bibliothèque Standard Library "Miscellaneous Blocks"  avec les paramètres pour le calcul de l'heure locale et de passage aux heures d'été et d'hiver. Ce numéro de DB doit se trouver au paramètre d'entrée "WS_DAT" du "BT_LT".


Image 02

  • Lire avec le SFC1 "READ_CLK" l'heure de base de la CPU.
  • Indiquer ensuite l'heure de base lue au niveau du paramètre d'entrée "BT" du "BT_LT".
  • Au niveau du paramètre "LT", l'heure locale calculée est retournée au format DATE_AND_TIME.


Image 03

Transfert de l'heure locale vers le pupitre

Le transfert de l'heure locale calculée "LT" vers le pupitre peut être effectué au moyen de la synchronisation d'horloge entre pupitre et CPU. Pour la synchronisation d'horloge, l'heure locale peut être transférée au pupitre au moyen des contrats automate (14 "Mise à l'heure" et 15 "Mise à la date"). Après l'exécution du contrat 14 ou 15, l'horloge système du pupitre sera automatiquement modifiée en fonction des données fournies.

D'autres informations et programmes exemples sur la synchronisation d'horloge se trouvent dans les articles suivants :
 

Exemple de programme:

Article ID:
Comment peut-on synchroniser la date/heure d'un pupitre opérateur Texte/Graphique(TD17,OP5,OP15,OP17,TP27,OP27,TP37,OP37) et un automate S7-300/400 à l'aide de ProTool ? 24088798
Comment synchroniser la date et l'heure entre un OP3 (C7-621) et un automate S7-300/400 avec ProTool? 23972743
Comment peut-on synchroniser la date et l'heure entre un TP170A et un automate S7-300/400 ? 23972509
Comment synchroniser la date et l'heure d'un pupitre basé sur Windows avec un S7-300 ou S7-400 avec ProTool ? 24079457

Tableau 1: Programmes exemples de synchronisation d'horloge



 ID contribution:19324378   Date:2008-08-25