Mostrar lista de artículos
Industrial Ethernet CPs S7-300/400 -- Montaje y parametrización del hardware -- Sincronización de fecha / hora
¿Cómo se configura el SIMATIC S7-300 como reloj maestro o esclavo para la sincronización de fecha/hora a través de Industrial Ethernet, utilizando el método SIMATIC?
¿Cómo se configura la sincronización de fecha/hora?
¿Dónde existe información sobre los sistemas Siclock?
¿Qué módulos de SIMATIC S7-300 / S7-400 permiten trabajar con mensajes de hora del día NTP y cómo se activa este tipo de sincronización horaria?
¿Cómo se puede calcular la fecha/hora local actual (verano o invierno) en una CPU del S7-300/400 y usarla como fecha/hora del sistema en un panel?
¿Cómo se configura el SIMATIC S7-400 como reloj maestro o esclavo para la sincronización de fecha/hora a través de Industrial Ethernet, utilizando el procedimiento SIMATIC?
¿Cómo se configura un PC como NTP Server?
¿Por qué no se puede utilizar el estándar IEEE 1588 para la sincronización de los controles SIMATIC?
ProTool -- Configuración de toda la instalación -- Sincronización de fecha / hora
¿Cómo se puede calcular la fecha/hora local actual (verano o invierno) en una CPU del S7-300/400 y usarla como fecha/hora del sistema en un panel?
¿Cómo se pueden sincronizar la fecha/hora entre un panel gráfico o de líneas (TD17,OP5,OP15,OP17,TP27,OP27,TP37,OP37) y un control S7-300/400 a través de ProTool?
¿Cómo se pueden sincronizar la fecha y hora entre un panel basado en Windows y una CPU del S7-300 o S7-400 a través de ProTool?
¿Cómo se sincroniza la fecha y hora entre un S7-300/400 y un OP3 (C7-621), con ayuda del ProTool?
¿Cómo se sincroniza la fecha/hora entre un TP170A y un S7-300/400, con ayuda del ProTool?
¿Cómo se puede sincronizar la fecha/hora del TP170A con una CPU del S7-200 a través del ProTool?
¿Cómo se puede sincronizar la fecha / hora entre una CPU del S7-200 y un equipo grafico o de líneas (TD17,OP5,OP7,OP15,OP17,TP27,OP27,TP37,OP37), con el ProTool?
¿Cómo se puede sincronizar la fecha/hora entre un S7-200 y un OP3?
¿Cómo se pueden sincronizar la fecha/hora del sistema entre un panel basado en Windows y una CPU del S7-200 a través de ProTool?
¿Cómo se puede sincronizar la fecha / hora entre un panel SIMATIC HMI y un control SIMOTION?
¿Cómo funciona la sincronización de fecha/hora entre un S5 y un equipo de servicio basado en Windows?
WinCC flexible ES -- Creación de la configuración HMI -- Sincronización de fecha y hora
¿Qué ajustes hay que realizar en Windows 7 para modificar la fecha/hora del sistema en el PC, a través del WinCC flexible Runtime/WinCC Runtime Advanced?
¿Cómo se puede calcular la fecha/hora local actual (verano o invierno) en una CPU del S7-300/400 y usarla como fecha/hora del sistema en un panel?
¿Cómo se puede sincronizar la fecha y hora entre una panel SIMATIC HMI y un control SIMOTION?
¿Cómo se sincroniza la fecha/hora entre un TP170A / TP170micro / TP1177micro y una CPU del S7-200, utilizando el WinCC flexible?
¿Cómo se puede sincronizar la fecha y hora entre un TP170A y una CPU del S7-300 o S7-400 a través de WinCC flexible?
¿Cómo se pueden sincronizar la fecha y hora entre un panel basado en Windows y una CPU del S7-300 o S7-400 a través de WinCC flexible?
¿Cómo se puede sincronizar la fecha/hora entre un panel basado en Windows y una CPU del S7-200, utilizando el WinCC flexible?
¿Cómo se puede implementar la conversión de verano / invierno en el WinCC flexible? (actualización a la V1.1)
¿Cómo se puede modificar el formato de fecha en el WinCC flexible?
¿Cómo se puede calcular la fecha/hora local actual (verano o invierno) en una CPU del S7-300/400 y usarla como fecha/hora del sistema en un panel?
Referencia:

Descripción:
En las instalaciones de automatización con sincronización de fecha/hora integrada, no se realiza la conversión de hora de verano a invierno o viceversa en los relojes de las CPUs del S7-300/400. Las instalaciones de automatización con sincronización de fecha/hora siempre debe estar ajustada al horario de invierno. Para poder averiguar la fecha/hora local actual (verano) en la CPU, se dispone del módulo FC61 ("BT_LT") de la librería estándar “Bloques generales”. En la ayuda ONLINE para el "BT_LT", encontrará un listado con los módulos necesarios adicionalmente, los cuales calculan la fecha/hora local, a partir de la fecha/hora básica y de los datos depositados en un DB. La fecha/hora local calculada puede servir, por ejemplo para el  como fecha/hora del sistema para los equipos de visualización y servicio (por ejemplo, paneles SIMATIC HMI).


Figura 01

 

Ejemplo para la conversión de la hora básica de la CPU a la hora local y transferencia de la hora local al panel

 

Conversión de la hora básica de la CPU a hora local

  • Configure un módulo de datos para la fecha/hora local, con la estructura del UDT60 de la librería estándar “Bloques generales” con los parámetros de cálculo y los datos de conversión para la fecha/hora de verano e invierno. Este DB se tiene que indicar como parámetro de entrada "WS_DAT" en el módulo "BT_LT".


Figura 02

  • Lea la fecha/hora básica de la CPU con ayuda del SFC1 "READ_CLK".
  • Indique la fecha/hora básica leída como parámetro de entrada "BT" en el módulo "BT_LT".
  • En el parámetro "LT", se indica la fecha/hora local calculada en formato DATE_AND_TIME.


Figura 03

 

Transferencia de la hora local al panel

La transferencia de la fecha/hora local calculada "LT" al panel se puede realizar con ayuda de la sincronización de fecha/hora entre el panel y la CPU. La fecha/hora local se puede transferir al panel con ayuda de los servicios de control (14 "Configurar hora" y 15 "Configurar fecha"). Después de ejecutar los servicios 14 ó 15, la fecha/hora del sistema del panel se ajusta automáticamente con los datos suministrados.

 

En las siguientes páginas del Customer Support se dispone de información adicional y programas ejemplo para la sincronización de fecha/hora:
 

Ejemplos de programación:

Número ID:

¿Cómo se sincroniza la fecha y hora entre un equipo de servicio gráfico o de líneas (TD17,OP5,OP15,OP17,TP27,OP27,TP37,OP37) y un control S7-300/400, con ayuda del ProTool? 24088798
¿Cómo se sincroniza la fecha y hora entre un S7-300/400 y un OP3 (C7-621), con ayuda del ProTool? 23972743
¿Cómo se sincroniza la fecha y hora entre un TP170A y un control S7-300/400, con ayuda del ProTool? 23972509
¿Cómo se sincroniza la fecha y hora entre un equipo de servicio basado en Windows y un control S7-300 o S7-400, con ayuda del ProTool? 24079457
Tabla 1: Ejemplos de programación parla sincronización de fecha/hora

 Nr. de identificación (ID):19324378   Fecha:2008-09-05