FRAGE:
Kann ich ein in SIMATIC STEP 7 integriertes SIMATIC WinCC flexible
Projekt auf Datei-Ebene austauschen?
ANTWORT:
Ein Austausch von STEP 7 integrierten HMI-Projekten auf
Datei-Ebene (z.B. mit dem Windows Explorer über
Kopieren/Ausschneiden und Einfügen), ist in Verbindung mit WinCC
flexible nicht zulässig.
Durch das Austauschen von in STEP 7 integrierten HMI-Projekten
(*.hmi) auf Datei-Ebene gehen interne Referenzen vom WinCC flexible
Projekt zum zugehörigen STEP 7-Projekt verloren. Danach ist eine
Synchronisation zwischen dem WinCC flexible Projekt und dem STEP
7-Projekt nicht mehr möglich.
Beim Versuch eine durch Dateiaustausch kopierte HMI-Station aus
dem SIMATIC Manager zu öffnen, wird eine Meldung bzgl. des Zugriffs
auf STEP 7 Informationen nach dem Öffnen der HMI-Station in WinCC
flexible ES ausgegeben.
- Wenn Sie eine SIMATIC HMI-Station aus einem STEP 7-Projekt
heraustrennen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das entsprechende STEP 7-Projekt mit dem SIMATIC
Manager.
- Starten Sie WinCC flexible über "SIMATIC HMI Station >
Rechte Mautaste auf WinCC flexible RT > Objekt öffnen".
- Wählen Sie in WinCC flexible das Menü "Projekt > Aus STEP
7 kopieren", um aus der SIMATIC HMI-Station ein
nicht-integriertes HMI-Projekt zu erzeugen.
Hinweis:
Die ursprüngliche SIMATIC HMI-Station bzw. das HMI-Projekt bleibt
im STEP 7-Projekt bestehen.
Bild 1: Nicht-integriertes HMI-Projekt erzeugen
- Das daraus erzeugte HMI-Projekt können Sie danach wie ein
herkömmliches HMI-Projekt behandeln.
- Möchten Sie eine aus einem STEP 7 Projekt gelöste SIMATIC
HMI-Station wieder in STEP 7 einbinden, gehen Sie wie folgt
vor:
- Öffnen Sie das entsprechende HMI-Projekt mit WinCC
flexible.
- Wählen Sie im Menü "Projekt > In STEP 7 integrieren"
und selektieren Sie das entsprechende STEP 7-Projekt per
Doppelklick.
Bild 2: HMI-Projekt integrieren
Bild 3: Auswahl des entsprechenden STEP 7 Projektes
- Nun wird das nicht in STEP 7 integrierte HMI-Projekt in das
ausgewählte STEP 7-Projekt integriert.
Hinweis:
Diese Funktion fügt nur die in einem HMI-Projekt befindlichen
Bediengeräte in ein STEP 7-Projekt ein. Soll eine bestehende
HMI-Station ersetzt werden, dann muss die zu ersetzende HMI-Station
im SIMATIC Manager gelöscht werden.
- Nach dem Integrieren der HMI-Station müssen die
Hardware-Konfiguration der HMI-Station in der STEP 7 "HW Konfig"
sowie die Verbindungsparameter in SIMATIC WinCC flexible unter
"Kommunikation > Verbindungen" überprüft und ggf.
angepasst werden.
Suchbegriffe: copy, paste, cut, verschieben,
Dateiverwaltung, Integration
|