QUESTION:
Est-il possible de copier un projet SIMATIC WinCC flexible intégré
au SIMATIC STEP7 au niveau fichier ?
RÉPONSE:
Une copie de projets HMI (d'origine WinCC flexible) intégrés au
STEP7 n'est pas autorisée au niveau fichier (par exemple avec
l'explorateur Windows en copiant/coupant et collant).
En échangeant un projet HMI (*.hmi) intégré au STEP7 au niveau
fichier, les références internes du projet WinCC flexible dans le
projet STEP7 seront perdues. Par la suite, une synchronisation
entre le projet WinCC flexible et le projet STEP7 ne serait plus
possible.
En tentant d'ouvrir à partir du SIMATIC Manager une station HMI
copiée, un message concernant l'accès aux informations du STEP7
s'affichera après l'ouverture de la station HMI dans WinCC flexible
ES.
- Pour dissocier une station SIMATIC HMI d'un projet STEP7,
procéder comme suit:
- Ouvrir le projet STEP7 correspondant avec le SIMATIC
Manager.
- Démarrer WinCC flexible via "Station SIMATIC HMI > Clic
droit de souris sur WinCC flexible RT > Ouvrir
l'objet".
- Sélectionner le menu de WinCC flexible "Projet > Copier à
partir du STEP7", pour créer de la station SIMATIC HMI un
projet HMI non intégré.
Indication:
L'ancienne station SIMATIC HMI, ou le projet HMI, reste dans le
projet STEP7.
Image 1: créer un projet HMI non intégré
- Le projet HMI ainsi créé peut ensuite être géré comme tout
autre projet HMI.
- Pour ré-intégrer une station HMI dissociée d'un projet STEP7
au niveau d'un projet STEP7, procéder comme
suit:
- Ouvrir le projet HMI correspondant avec WinCC flexible.
- Sélectionner le menu "Projet > Intégrer au STEP7" et
choisir le projet STEP7 désiré par
double-clic.
Image 2: Intégration d'un projet HMI
Image 3: Sélection du projet STEP7 correspondant
- Le projet HMI non intégré au STEP7 est désormais intégré au
projet STEP7 choisi.
Indication:
Cette fonction n'insère que les pupitres d'un projet HMI dans un
projet STEP7. Si une station existante doit être remplacée, il faut
alors effacer la station HMI à remplacer au niveau du SIMATIC
Manager.
- Après l'intégration de la station HMI, il faut vérifier et
éventuellement adapter sa configuration matérielle au niveau du
STEP7 "HW config." ainsi que les paramètres de liaison dans SIMATIC
WinCC flexible sous "Communication >
Liaisons".
Mots-clefs: Copier, coller, couper, déplacer, gestion
de fichiers, intégration
|