Mostrar lista de artículos
Liberación para el suministro: PC Access V1.0, un servidor OPC exclusivo para los S7-200
Referencia:
Resumen Documento Internet

Ya se encuentra disponible para el suministro el S7-200 PC Access V1.0. Se trata de nuevo producto del tipo servidor OPC que sólo funciona con PLCs de la gama S7-200. El nuevo producto proporciona una interfaz servidor OPC estándar que puede trabajar con cualquiera de las interfaces cliente OPC estándares. Con el producto se suministra un cliente Test sencillo para poder llevar a cabo una verificación rápida desde el propio emplazamiento donde se encuentre el PLC. Se admite la integración de los símbolos del software de programación de los PLCs de la gama S7-200, el STEP 7 Micro/WIN (V3.x - V4.x).  Como opciones se ofrecen una licencia de usuario individual y una licencia de copia múltiple.  




Documento Internet Resumen



 

No. de referencia

Software

6ES7 840 2CC01 0YX0

S7-200 PC Access V1.0, licencia individual

6ES7 840 2CC01 0YX1

S7-200 PC Access V1.0, licencia de copia múltiple

 

 

Características fundamentales del producto:

·                     Se admite la conformidad OPC hasta el DA V2.05

·                     Interfaz de Windows fácil de usar, que permite una instalación y puesta en servicio rápidas

o                   Los indicadores de estado en línea ofrecen un retorno de información visual

o                   Acciones sencillas de “Arrastrar y Soltar” para organizar las variables y carpetas

o                   Se suministra una ventana integrada 'Test Client' en OPC para la verificación rápida de los datos

o                   Opciones avanzadas para ajustar los límites, la velocidad de refresco, etc.

·                     Se integran los símbolos desde los proyectos de STEP 7-Micro/WIN (versiones de la 3.x a la 4.x)

o                   Se puede trabajar con todos los tipos de datos de los PLCs del S7-200, incluyendo temporizadores y contadores y el nuevo tipo de dato del S7-200, el string. No se importan los símbolos generados por asistente ni los símbolos de las subrutinas del proyecto de Micro/WIN. Al contrario de lo que ocurre con el Micro/WIN, en el caso del PC Access en los símbolos no se diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Cualquier nombre simbólico duplicado se solventará de manera inmediata a través de modificaciones en los nombres, tan pronto como se importen en el software del S7-200 PC Access.

·                     Proyectos de ejemplo preconfigurados 

o                   Cree su aplicación partiendo de una plantilla de ejemplo que ya contiene un proyecto de trabajo.

o                   Con el producto se suministran ejemplos para Visual Basic (versión 6.0), Simatic ProToolPro (versión 6.0 SP2) y Excel (versión 2000). Usar un cliente OPC que contenga imágenes gráficas o crear una interfaz personalizada en Visual Basic para obtener un cliente OPC gráfico.

·                     Admite todo el espectro de protocolos de comunicación de la gama S7-200

o                   PPI (a través de los cables RS-232 PPI y del USB PPI Smart)

o                   MPI y Profibus DP (a través de tarjetas CP de Siemens) 

o                   Módems externos e internos (en el software se admiten todos los drivers estándares de Windows TAPI)

o                   Ethernet a través del CP 243-1 o del CP 243-1 IT 

o                   Permite varios PLCs conectados a un PC

·                     Sistema completo de ayuda

o                   En el apartado Primeros Pasos se dará una respuesta rápida a las preguntas más frecuentes

o                   Ayuda contextual con F1 a lo largo de todo el producto

o                   Impresión de la ayuda de sistema como un manual de usuario 

Compatibilidad:

·                     S7-200 PC Access versión 1.0 permitirá trabajar con todas las CPUs del S7-200 que se ofrecen en la actualidad:  CPU 222, CPU 224, CPU 224XP, CPU 226 y CPU 226XM. 

·                     S7-200 PC Access versión 1.0 no actualizará los anteriores productos relacionados con el OPC para S7-200, el S7-200 OPC Server (6ES7 810-2MS00-0YX0) y el Micro Computing (6ES7 810-2MU00-0YX0). Los proyectos hechos con el S7-200 PC Access versión 1.0 no son compatibles con los creados utilizando dichos paquetes de software.

·                     S7-200 PC Access versión 1.0 y STEP 7-Micro/WIN (se necesita la V4.x) pueden compartir la misma interfaz de comunicación, aunque en esta situación se puede producir algún decremento en las prestaciones. Las anteriores versiones V2.x o V3.x del STEP 7-Micro/WIN no pueden compartir la conexión PLC en línea de forma simultánea con el S7-200 PC Access. 

Sistemas operativos admitidos:

·                     El software precisa de un sistema operativo Windows 2000/SP3 o de Windows XP (Home o Profesional).  

·                     Para poder trabajar con el software S7-200 PC Access versión 1.0 bajo Windows 2000, se deberá de registrar al menos como un "power user".  Se deben tener derechos de administrador para la instalación del software S7-200 PC Access versión 1.0 y también para poner en servicio módulos con el cuadro de diálogo de la aplicación "Ajustar interfaz PG/PC". 

Información sobre instalación:

·                     El software se instala en 6 idiomas (inglés, alemán, italiano, francés, español y chino).  

Información adicional sobre el S7-200 PC Access: 

·                     Bajo la opción de menú Ayuda del producto se puede encontrar la opción 'Qué es nuevo' para obtener una breve visión general de las características del producto. 

 

Si tiene cualquier otra pregunta al respecto, se ruega ponerse en contacto con el responsable de SIMATIC en su oficina local de Siemens. 

Interlocutores de Siemens en Internet

 




 Nr. de identificación (ID):19298708   Fecha:2004-09-20 
Este artículo...me ayudóno me ayudó                                 
related links
Cómo se debe configurar el “OP ...
¿Cómo se puede representar grá ...
Archivo de valores en una base de ...
¿Qué posibilidades existen para ...
Sistema de presentación: Las num ...