Beitragsliste anzeigen
PROFIBUS allgemein -- Kommunikation projektieren und programmieren -- Kommunikationsbausteine verwenden
Übertragung von Analogwerten von bzw. zum Profibus-DP Slave
Welche Beiträge behandeln konsistente Daten in Zusammenhang mit dezentraler Peripherie?
Wie können Sie auf konsistente Daten ohne SFC14/15 als Teil des Prozessabbildes zugreifen?
Warum wird SFC13 in meiner neuen CPU 315-2DP (Bestellnr.: 6ES7 315-2AG10-0AB0) nicht korrekt abgearbeitet?
Wie empfange ich einen Alarm mit dem SFB 54 "RALRM" nach DPV1?
DP Slave Lifelist unter Verwendung von SFC51 "RDSYSST" anstatt von SFC12 "D_ACT_DP"
Ist es möglich die Funktion "Systemfehler melden", den Funktionsbaustein FB126 und die Systemfunktion SFC13 "DPNRM_DG" gleichzeitig zu verwenden?
Hinweise zur Verwendung der Systemfunktion SFC12 "D_ACT_DP"
Was sind konsistente Daten?
Wie kann ich konsistente Daten von einem DP-Normslave/PROFINET IO-Device lesen und konsistent auf einen DP-Normslave/PROFINET IO-Device schreiben?
DP-Slaves nach Hochlauf der CPU deaktivieren
Diagnoseinformationen des FB125 bei deaktiviertem DP-Slave
Aktivieren eines deaktivierten DP-Slaves mit SFC 12 "D_ACT_DP"
Notwendige Parametrierung der SFC 103 / SFC 59 für die Ermittlung und das Auslesen von Topologie-Daten
Welche Voraussetzungen muss ich beachten, wenn ich die Funktion "Leitungsdiagnose vorbereiten" verwenden möchte?
DP Slave Lifelist unter Verwendung von SFC51 "RDSYSST" anstatt von SFC12 "D_ACT_DP"
Bestellnummer:

FRAGE:
Wie kann ich unter Verwendung der Systemfunktion SFC12 "D_ACT_DP" eine Übersicht aller aktivierten bzw. deaktivierten DP Slaves erhalten?

ANTWORT:
Mit der Systemfunktion SFC12 "D_ACT_DP" haben Sie die Möglichkeit, unter Angabe einer logischen Adresse am Parameter "LADDR" und der Auftragskennung 0 am Parameter "MODE" den Zustand eines DP Slaves zu ermitteln. Um alle DP Slaves des Mastersystems zu überwachen, müssten Sie diese Systemfunktion für jeden DP Slave ausführen.

Es ist vorteilhafter, wenn Sie für diese Aufgabe die Systemfunktion SFC51 "RDSYSST" verwenden. Mit dieser Systemfunktion können Sie den Status aller Slaves eines DP Mastersystems mit einem Aufruf ermitteln. Die dafür notwendige Parameterversorgung der SFC51 finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

I/O-Typ Parameter Wert Typ Bedeutung
I REQ True BOOL Anstoß der Bearbeitung mit TRUE
I SZL_ID W#16#0692 WORD OK Zustand aller DP-Slaves
I INDEX B#16#1 WORD Nummer der Mastersystems, z.B. 1
O RET_VAL INT Rückgabewert
O BUSY BOOL Bearbeitung ist noch aktiv
O SZL_HEADER STRUCT
O DR ANY Zielbereich für die ermittelten Daten

Tabelle 1: Parameterversorgung der Systemfunktion SFC51

Anmerkungen zu den Parametern in Tabelle 1:

REQ:
Die Systemfunktion SFC51 ist eine asynchron ablaufende Funktion. D.h., die Dauer der Bearbeitung kann sich über mehrere Zyklen erstrecken. Werten Sie daher vor einem erneuten Aufruf der Funktion den BUSY-Parameter aus. Nur wenn dieser nicht mehr gesetzt ist, können Sie einen erneuten Auftrag starten.

SZL_ID:
Der in Tabelle 1 angegebene Wert gilt nur für Mastersysteme an integrierten DP-Anschaltungen. Für externe DP-Anschaltungen (z.B. CP443-5 Ext.) müssen Sie den Wert W#16#4692 verwenden.

INDEX:
Den Wert für diesen Parameter erhalten Sie aus der HW Konfig (PROFIBUS(x); DP-Mastersystem(1)).

SZL_HEADER:
Dieser Parameter wird nicht benötigt, Sie müssen ihn jedoch deklarieren. Die an diesem Parameter zu übergebende STRUCT-Variable besteht aus zwei WORD Variablen.

DR:
Geben Sie an diesem Parameter die Variable für die ermittelten Daten an. In diesem Anwendungsfall muss die Variable ein ARRAY OF BYTE [1...16] sein. Für jeden DP-Slave ist in diesem ARRAY ein Bit reserviert (16 x 8 = 128). Der Status des DP-Slaves mit der Adresse 1 befindet sich im Bit 0 des ersten Bytes. Ist dieses Bit gesetzt, dann ist dieser DP-Slave gestört oder deaktiviert. 

Hinweis:
Ausführliche Informationen zur Systemfunktion SFC51 finden Sie in der STEP 7 ONLINE-Hilfe oder unter Start > SIMATIC > DOKUMENTATION im Handbuch "SIMATIC Systemsoftware für S7-300/400 System- und Standardfunktionen". Das Handbuch steht Ihnen auch unter Beitrags-ID: 1214574 zur Verfügung.


 Beitrags-ID:19268381   Datum:2004-07-26 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour