Beitragsliste anzeigen
WinCC flexible Optionen -- Produktinformationen -- WinCC flexible /Sm@rtService (Fernwartung)
Welche Möglichkeiten gibt es einen Screenshot in WinCC flexible ES, WinCC flexible Runtime oder bei Panels zu realisieren?
Wie lassen sich von WinCC flexible RT oder einem Panel exportierte csv-Archivdateien am PC graphisch darstellen?
Wie kann der Email-Versand bei einer Meldung der HMI-Station mit einem PC simuliert bzw. realisiert werden?
Was müssen Sie beim Umgang mit Lizenzen für WinCC flexible und Panels beachten?
Welche Möglichkeiten gibt es, um ein WinCC flexible Runtime-System (Panel/PC) über das Internet (WAN) Fernwarten zu können?
Verbindung zum SIMATIC WinCC flexible Sm@rtServer geht verloren (bei aktivem Bildschirmschoner oder "Computer sperren")
Warum sind unter den "Internet Settings" der SIMATIC Bediengeräte (nur Windows CE-Geräte) nicht alle Register sichtbar?
Warum erscheint bei WinCC flexible 2004/2005 beim Versuch sich per HTML-Viewer auf das MiniWeb zu verbinden die Meldung "under construction"?
Warum wird nach dem Aufruf des Sm@rtClient nur eine leere Seite im Internet Explorer angezeigt?
Wie können E-Mails von einem Windows CE-Panel oder PC mit SIMATIC WinCC flexible versendet werden?
Wie werden von einer SIMATIC WinCC flexible HMI-Station Kurznachrichten (SMS) an ein Mobiltelefon versendet?
WinCC flexible Optionen -- Produktinformationen -- WinCC flexible /Sm@rtAccess (Fernbedienung)
Wie und wo werden die Zugriffsrechte für die WinCC flexible Optionen Sm@rtAccess und Sm@rtService eingerichtet?
Was müssen Sie beim Umgang mit Lizenzen für WinCC flexible und Panels beachten?
Welche alternativen Möglichkeiten gibt es zum Webdienst SOAP bei Microsoft Windows Vista?
Wie wird beim Einsatz von mehreren Panels eine temporäre Bediengeräteverriegelung realisiert?
Welche Möglichkeiten gibt es, um ein WinCC flexible Runtime-System (Panel/PC) über das Internet (WAN) Fernwarten zu können?
Wie kann mit WinCC flexible 2008 auf Variablen eines Bediengerätes über eine Excel Anwendung zugegriffen werden?
Verbindung zum SIMATIC WinCC flexible Sm@rtServer geht verloren (bei aktivem Bildschirmschoner oder "Computer sperren")
Warum sind unter den "Internet Settings" der SIMATIC Bediengeräte (nur Windows CE-Geräte) nicht alle Register sichtbar?
Verbindung zum SIMATIC WinCC flexible Sm@rtServer geht verloren (bei aktivem Bildschirmschoner oder "Computer sperren")
Bestellnummer:

FRAGE:  
Sobald ich meine Arbeitsstation (PC) mit laufendem "SIMATIC WinCC flexible Sm@rtServer" sperre (z.B. über Ctrl+Alt+Del und "Computer sperren"), bzw. sich der Bildschirmschoner aktiviert, verlieren meine Sm@rtClients die Verbindung zum Sm@rtServer. Welche Einstellungen können dies verhindern?

ANTWORT:  
Wenn der Sm@rtServer am Server-Bediengerät nicht als Dienst läuft, wird die mit der Sm@rtClient Applikation aufgebaute Verbindung automatisch unterbrochen, sobald am Server-Bediengerät die Tastenkombination Ctrl+Alt+Del gedrückt oder der Bildschirmschoner aktiv wird. Um dies zu vermeiden, gehen Sie wie folgt vor:

  • Starten Sie die Windows Systemsteuerung.
     
  • Damit der Sm@rtServer als Dienst läuft, muss in den "Internet Settings" auf der Registerkarte "Remote" das Optionskästchen "Start automatically after booting" aktiviert werden. 

Bild 1: Sm@rtServer als Dienst eintragen 

  • Booten Sie anschließend den Rechner neu.

Diese Beschreibung finden Sie auch im "WinCC flexible Information System" unter dem Suchbegriff "Dienst", Kapitel "Was leisten Sm@rtAccess und Sm@rtService?".

Suchbegriffe:
Timeout, Connection


 Beitrags-ID:19249152   Datum:2004-07-22 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour