afficher la liste des articles
WinCC Web Navigator -- Utilisation et maintenance -- Diagnostic d'erreurs
Comment désactiver le mode protégé d'Internet Explorer lors de l'utilisation de WinCC Web Navigator ?
Comment peut-on, avec WinCC Web Navigator, connaître les utilisateurs actuellement connectés au projet Web ?
Que signifie le message "You must enable ActiveX Controls on your browser before you are able to install the WinCC Web Navigator Client software" et que faire pour l'éviter ?
Quelle est la cause de l'erreur « Network request not supported » (requête réseau défaillante) lors du lancement du Client-Web Navigator à partir de IIS ?
Pourquoi le message d'erreur "The maximum count of allowed Users is connected to the WinCC-Server" apparait-il ?
Pourquoi aucune variable n'est rafraîchie sur un client Web WinCC?
Comment éviter l'apparition du message « Mode Demo » (Demomode) du Web Client Navigator de WinCC ?
Pourquoi, après la migration d'un projet WinCC de WinCC V5.1 vers WinCC V6.0 SP1, les textes configurés d'origine dans les boutons et les textes statiques n'apparaissent-ils plus sur le client Web Navigator mais "TEXT" ?
Comment peut-on empêcher qu'une page vide soit affichée lors de l'appel des informations de diagnostic de la page STATUS.HTML sauvegardées avec le WinCC Web Navigator ?
Pourquoi, après une mise à jour Microsoft, les clients Web Navigator ne peuvent-ils plus se connecter sur le serveur Web Navigator ?
Pourquoi la reconnexion automatique entre un client WebNavigator et le serveur Web via pare-feu ou serveur proxy ne se fait-elle pas correctement ?
Pour quelle raison est-ce que les clients WinCC/Web Navigator ou WinCC/Dat@Monitor ne peuvent plus se connecter avec le serveur WinCC/Web Navigator ou WinCC/Dat@Monitor Server ?
Comment peut-on empêcher qu'une page vide soit affichée lors de l'appel des informations de diagnostic de la page STATUS.HTML sauvegardées avec le WinCC Web Navigator ?
Nº de référence:

Description
Si vous avez sauvegardé la page STATUS.HTML avec Internet Explorer via la fonction "Fichier > Enregistrer sous > Page Web complète (*.htm,*.html)" et que vous ouvrez ensuite cette page, l'affichage reste vide.

Remède
Vous devez sauvegarder la page STATUS.HTML via "Fichier > Enregistrer sous > Fichier texte (*.txt)". Cette page délivre les indications d'état qui sont également affichées dans la page STATUS.HTML.


Figure 01

Mots clés
Fichier Log, Données serveur, serveur Web

 ID contribution:19244541   Date:2010-02-26