Lecture de l'adresse courante L'adresse MPI/PROFIBUS courante du pupitre peut se lire dans Control Panel sous "S7-Transfer Settings > Properties".

Figure 01 - Transfer Settings
L'adresse MPI / PROFIBUS du pupitre est définie dans le projet ProTool dans le menu "Automates" et dans WinCC flexible dans le menu "Liaisons" dans les paramètres automate correspondants. Une fois que le projet a été transféré dans le pupitre et que le Runtime a été démarré, le pupitre adopte l'adresse MPI/PROFIBUS définie dans le projet.
Attention : Vous pouvez définir vous-même l'adresse MPI / PROFIBUS sous "Control Panel > S7-Transfer Settings > Properties". Celle-ci n'est cependant valable que pour le transfert MPI/PROFIBUS -c'est-à-dire que l'adresse n'est valide que lorsque aucun Runtime n'est démarré sur le pupitre. Dès que le Runtime est démarré sur le pupitre, il adopte l'adresse MPI / PROFIBUS indiquée dans le projet ProTool sous "Automates".
 ( 3 KB )
Figure 02 - Adresse MPI
 ( 4 KB )
Figure 03 - Adresse PROFIBUS
Mots-clefs: TP170A, TP170B, OP170, MOBILE PANEL 170, Mobile Panel 177, Mobile Panel 277, TP270, TP277, OP270, OP277B, MP270, MP270B, MP277, MP370, MP377, basé sur Windows, HMI, Operator Panel, pupitre basé sur Windows
|