afficher la liste des articles
HMI accessories -- Montage et paramétrage du matériel -- Utilisation des composants additifs
Quels sont les supports de mémoire externes utilisables avec les pupitres SIMATIC Panel et quelles sont les interfaces ?
Quels périphériques peuvent être raccordés sur le port USB de pupitres basés sur Windows?
Deux imprimantes à connecter sur des interfaces série d'un pupitre
Mobile Panels -- Montage et paramétrage du matériel -- Utilisation des composants additifs
Quelles possibilités d'échange direct de données existent-t-il entre une FM357-2 et un pupitre ou un Runtime (ProTool, WinCC flexible) ?
Quel paramétrage effectuer lors du raccordement d’une imprimante à un pupitre basé sous Windows ?
Quels sont les réglages à effectuer pour pouvoir imprimer à partir d'un Pupitre sur base Windows (excepté la série 170 ) sur une imprimante réseau ?
Quels appareils d’automatisation peuvent être raccordés directement à un pupitre ?
Comment des données peuvent-elles être transférées par USB depuis un poste de programmation WinCC Flexible vers un pupitre à base Windows, et quels câbles USB peuvent être utilisés pour cela ?
Quels périphériques peuvent être raccordés sur le port USB de pupitres basés sur Windows?
Quels sont les supports de mémoire externes utilisables avec les pupitres SIMATIC Panel et quelles sont les interfaces ?
Multi Panel -- Montage et paramétrage du matériel -- Etablir une liaison
Comment peut-on transférer dans un pupitre, à l’aide d’une liaison Ethernet, un projet créé avec WinCC (TIA Portal) ?
Pourquoi n'est-il pas possible d'accéder depuis un pupitre à un répertoire partagé sous Windows XP SP3 ?
A quoi faut-il faire attention lors de la connexion à une CPU SIMATIC ET 200 d'un appareil SIMATIC HMI configuré avec WinCC flexible ES ?
Comment intégrer un pupitre opérateur IHM dans un réseau local ?
Pourquoi ne voit-on pas l'ensemble des onglets dans les réglages "Internet Settings" des pupitres opérateurs SIMATIC (uniquement sous Windows CE) ?
Comment visualiser l'état actuel d'une CPU sur un pupitre opérateur WinCC flexible ?
Connexion via Microsoft ActiveSync pour MP270, MP370 
Quels périphériques peuvent être raccordés sur le port USB de pupitres basés sur Windows?
Comment faire pour transférer des Données à partir d'un Serveur vers un pupitre sur Base Windows à travers le Protocole FTP ?
Actualisation des variables lors de la perte d'un automate
Comment peut-on communiquer avec un nombre quelconque d'automates via la fonction système "Changer connexion" du Runtime PC WinCC flexible, ou d'un pupitre ?
Comment transférer un projet dans un pupitre avec WinCC flexible via routage S7 ?
Quels câbles de liaison existe-t-il pour les connexions entre les pupitres opérateurs et les différents automates ?
Comment raccorder un pupitre à une station SIMATIC H ?
Quels fichiers GSDML existe-t-il pour les pupitres opérateurs sur Profinet IO?
Quels fichiers GSD existe-t-il pour les pupitres opérateurs sur Profibus DP?
Comment accéder avec un Panel / PC sur Microsoft Windows 2003 Server ?
Comment faire pour établir une liaison entre un pupitre sur base Windows et un SIMATIC S5 ?
Pourquoi la liaison vers l'automate via l'interface IF1 A (IF1 B) (IF2) du pupitre opérateur ne peut-elle pas être établie ?
Comment faire pour sauvegarder/modifier la taille et la position du clavier sur les pupitres opérateur sur base Windows ?
Comment lire l'adresse PROFIBUS/MPI courante d'un pupitre Windows CE ?
Touch Panel / Operator Panel -- Montage et paramétrage du matériel -- Setting up connections
Comment peut-on transférer dans un pupitre, à l’aide d’une liaison Ethernet, un projet créé avec WinCC (TIA Portal) ?
Pourquoi n'est-il pas possible d'accéder depuis un pupitre à un répertoire partagé sous Windows XP SP3 ?
A quoi faut-il faire attention lors de la connexion à une CPU SIMATIC ET 200 d'un appareil SIMATIC HMI configuré avec WinCC flexible ES ?
Comment intégrer un pupitre opérateur IHM dans un réseau local ?
Pourquoi ne voit-on pas l'ensemble des onglets dans les réglages "Internet Settings" des pupitres opérateurs SIMATIC (uniquement sous Windows CE) ?
Comment visualiser l'état actuel d'une CPU sur un pupitre opérateur WinCC flexible ?
Quels périphériques peuvent être raccordés sur le port USB de pupitres basés sur Windows?
Comment faire pour transférer des Données à partir d'un Serveur vers un pupitre sur Base Windows à travers le Protocole FTP ?
Actualisation des variables lors de la perte d'un automate
Comment peut-on communiquer avec un nombre quelconque d'automates via la fonction système "Changer connexion" du Runtime PC WinCC flexible, ou d'un pupitre ?
Comment transférer un projet dans un pupitre avec WinCC flexible via routage S7 ?
Comment lire l'adresse PROFIBUS/MPI courante d'un pupitre Windows CE ?
Comment raccorder un pupitre à une station SIMATIC H ?
Quels fichiers GSDML existe-t-il pour les pupitres opérateurs sur Profinet IO?
Quels fichiers GSD existe-t-il pour les pupitres opérateurs sur Profibus DP?
Comment accéder avec un Panel / PC sur Microsoft Windows 2003 Server ?
Quels câbles de liaison existe-t-il pour les connexions entre les pupitres opérateurs et les différents automates ?
Comment faire pour établir une liaison entre un pupitre sur base Windows et un SIMATIC S5 ?
Branchement d-un OP3 à la prise MPI
OP3 - Mode transfert
Pourquoi la liaison vers l'automate via l'interface IF1 A (IF1 B) (IF2) du pupitre opérateur ne peut-elle pas être établie ?
Vision machine / Code systèmes de lecture -- Montage et paramétrage du matériel -- Initialisation et paramétrage de modules
Comment configurer, avec STEP 7 (TIA Portal) V11, la communication entre un lecteur de codes SIMATIC MV440 / MV420 « Device PROFINET IO » au « Controller PROFINET IO » d’un automate SIMATIC S7-300?
Comment mettre à jour le firmware d'un MV420/440
Quels périphériques peuvent être raccordés sur le port USB de pupitres basés sur Windows?
Comment configurer un système de lecture de codes SIMATIC MV440 en tant qu'appareil PROFINET IO à un système PROFINET IO d'un SIMATIC S7-300 ?
Comment raccorde-t-on un lecteur de code MV440 à un S7-300 équipé d'un ASM456 ?
Comment raccorde-t-on une douchette SIMATIC HawkEye 4x(T) sur un ET 200S ?
A quoi faut-il prendre garde lors de l'utilisation d'un système de lecture de code stationnaire avec un objectif manuel dans l'environnement direct d'un système laser ?
Quelles possibilités avons nous pour connecter un terminal portable He4xT à un PC et à quoi faut-il faire attention ?
Quels périphériques peuvent être raccordés sur le port USB de pupitres basés sur Windows?
Nº de référence:

Informations sur la configuration :
Sur le port USB des pupitres basés sur Windows peuvent être raccordés les appareils suivants :

Pour connaitre les pupitres qui disposent d’une interface USB, vous pourrez consulter l’article-ID: 21847868.
 

Appareils

Remarques

Souris standard
USB

-

Clavier standard
USB

Information :
Le système Windows CE des pupitres ne supporte pas le caractère allemand (Tréma).

Clavier USB avec Trackball ou Touch Pad

Les appareils suivants ont par exemple été testés avec les deux types de clavier.

  • MP277
  • TP177B
  • ThinClient

Information :
Le système Windows CE des pupitres ne supporte pas le caractère allemand (Tréma).

Clé USB

Consulter l’article-ID: 21847868.

Imprimante USB

Consulter l’article-ID: 11376409.

Lecteur portable pour codes 1D / 2D

Lecteur recommandé :

  • HawkEye 40 (T)
  • HawkEye 45 (T)

Veuillez noter que vous ne pouvez utiliser que des lecteurs de code barres qui convertissent en interne les codes barres en codes clavier ASCII.


USB Industriel-

Hub 4

Le Hub Industriel-Hub 4 sert principalement de Hub USB pour le raccordement d’appareils périphériques sur les pupitres, Multi Panels et Panel PCs avec un port USB intégré. Avec le Hub USB, il est possible d’obtenir un fonctionnement simultané de jusqu’à quatre appareils périphériques comme par exemple Une clé USB, Souris, clavier, imprimante ou lecteur portable connectés à un pupitre.

Remarque :
Vous trouverez des informations supplémentaires sur le Hub industriel dans le catalogue ST80 ou dans l’article-ID: 23577105.

Important :

  • Les recommandations citées ci-dessus - en dehors du Hub Industriel USB Hub 4 - ne correspondent à aucune validation officielle d'appareil. Elles représentent seulement des recommandations fondées sur des expériences antérieures. C'est-à-dire que l'utilisation de ces appareils se fait sous votre propre responsabilité
  • Suivant le type de pupitre, la charge en courant du port USB peut être différente. Vous pourrez trouver les données exactes dans les manuels relatifs de chaque pupitre. Il peut dans certains cas s’avérer nécessaire d’adjoindre une alimentation supplémentaire pour les périphériques raccordés par exemple le Hub Industriel-Hub 4 peut fournir celle-ci.

Mots clés :
OP270, OP277, TP177B, TP270, TP277, MP177 6", MP270, MP277, MP370, MP377, Hawk Eye, Appareil USB, Trackball, Lecteur scanner, Code Data Matrix, DMC

 ID contribution:19188460   Date:2010-07-07