Mostrar lista de artículos
Accesorios HMI -- Montaje y parametrización del hardware -- Utilizar componentes adicionales
¿Qué medios de almacenamiento externos se pueden usar con los paneles SIMATIC y qué interfases de tarjeta de memoria tienen?
¿Qué hardware se puede conectar a la interfase USB de los paneles basados en Windows?
Conexión de 2 impresoras a un panel a través de las interfaces serie
Paneles móviles -- Montaje y parametrización del hardware -- Utilizar componentes adicionales
¿Qué posibilidades existen para el intercambio directo de datos entre un FM 357-2 y un panel o un sistema Runtime (ProTool, WinCC flexible)?
¿Qué ajustes han de tenerse en cuenta al conectar una impresora a un panel basado en Windows?
¿Qué ajustes hay que realizar para que se pueda imprimir con una impresora de red con un panel basado en Windows (excepto los de la familia 170)?
¿Qué equipos se pueden conectar directamente con un panel?
¿Cómo se transfieren los datos a través de USB desde un PC de configuración con el WinCC flexible a un equipo de servicio basado en Windows y qué cable USB se necesita para ello?
¿Qué hardware se puede conectar a la interfase USB de los paneles basados en Windows?
¿Qué medios de almacenamiento externos se pueden usar con los paneles SIMATIC y qué interfases de tarjeta de memoria tienen?
Multi Panel -- Montaje y parametrización del hardware -- Crear enlaces
¿Cómo se puede transferir una configuración de WinCC (TIA Portal) a un panel de operador a través de Ethernet?
¿Por qué no se puede acceder con un panel a una carpeta compartida (liberada) en Windows XP + SP3?
¿Qué ajustes hay que tener en cuenta al conectar un equipo SIMATIC HMI, configurado con el WinCC flexible ES, a una CPU SIMATIC ET 200?
¿Cómo se puede integrar un equipo HMI en una red local?
¿Por qué no se ven todos los registros en los "Ajustes de Internet" de los equipos de servicio SIMATIC (sólo con los equipos Windows CE)?
¿Cómo se puede visualizar en un equipo de servicio WinCC flexible el estado actual de una CPU?
Enlace Microsoft ActiveSync para MP270 y MP370
¿Qué hardware se puede conectar a la interfase USB de los paneles basados en Windows?
¿Cómo se pueden transferir datos desde un servidor a un panel con Windows CE, utilizando el protocolo FTP?
Actualización de las variables al fallar un PLC
¿Cómo se puede acceder a múltiples sistemas de automatización consecutivamente, desde el WinCC flexible PC-Runtime o desde un panel, utilizando la función del sistema "Enlace conmutable"?
¿Cómo se puede transferir un proyecto a un panel de operador a través de S7-Routing y el WinCC flexible?
¿Qué cables de conexión existen para conectar los equipos de servicio con los diferentes controles?
¿Cómo se puede conectar un panel a una estación SIMATIC H?
¿Qué archivos GSDML existen para los equipos de servicio en Profinet IO?
¿Qué archivos GSD existen para los equipos de servicio en PROFIBUS DP?
¿Cómo se puede acceder desde un Panel / PC a un Microsoft Windows 2003 Server?
¿Cómo se crea la conexión entre un equipo basado en Windows y un SIMATIC S5?
¿Por qué no se puede crear ningún enlace con el control, desde la interfase IF1 A (IF1 B) (IF2) del equipo de servicio?
¿Cómo se puede modificar y guardar la posición y tamaño del teclado en los equipos de servicio basados en Windows?
¿Cómo se puede leer la dirección MPI / PROFIBUS actual de un panel con Windows CE?
Panel táctil / Panel de operador -- Montaje y parametrización del hardware -- Setting up connections
¿Cómo se puede transferir una configuración de WinCC (TIA Portal) a un panel de operador a través de Ethernet?
¿Por qué no se puede acceder con un panel a una carpeta compartida (liberada) en Windows XP + SP3?
¿Qué ajustes hay que tener en cuenta al conectar un equipo SIMATIC HMI, configurado con el WinCC flexible ES, a una CPU SIMATIC ET 200?
¿Cómo se puede integrar un equipo HMI en una red local?
¿Por qué no se ven todos los registros en los "Ajustes de Internet" de los equipos de servicio SIMATIC (sólo con los equipos Windows CE)?
¿Cómo se puede visualizar en un equipo de servicio WinCC flexible el estado actual de una CPU?
¿Qué hardware se puede conectar a la interfase USB de los paneles basados en Windows?
¿Cómo se pueden transferir datos desde un servidor a un panel con Windows CE, utilizando el protocolo FTP?
Actualización de las variables al fallar un PLC
¿Cómo se puede acceder a múltiples sistemas de automatización consecutivamente, desde el WinCC flexible PC-Runtime o desde un panel, utilizando la función del sistema "Enlace conmutable"?
¿Cómo se puede transferir un proyecto a un panel de operador a través de S7-Routing y el WinCC flexible?
¿Cómo se puede leer la dirección MPI / PROFIBUS actual de un panel con Windows CE?
¿Cómo se puede conectar un panel a una estación SIMATIC H?
¿Qué archivos GSDML existen para los equipos de servicio en Profinet IO?
¿Qué archivos GSD existen para los equipos de servicio en PROFIBUS DP?
¿Cómo se puede acceder desde un Panel / PC a un Microsoft Windows 2003 Server?
¿Qué cables de conexión existen para conectar los equipos de servicio con los diferentes controles?
¿Cómo se crea la conexión entre un equipo basado en Windows y un SIMATIC S5?
¿Por qué no se puede crear ningún enlace con el control, desde la interfase IF1 A (IF1 B) (IF2) del equipo de servicio?
Machine Vision / sistema lectura de códigos -- Montaje y parametrización del hardware -- Inicialización y parametrización de módulos
¿Cómo se configura el lector de código SIMATIC MV440 / MV420 con el STEP 7 (TIA Portal) V11 como PROFINET IO Device, en un sistema PROFINET IO de un SIMATIC S7-300, ?
¿Cómo se realiza una actualización de firmware en un MV420/440?
¿Cómo se puede crear con ayuda del Notepad++ un telegrama Matchstrig y transferirlo con el Hyperterminal?
¿Qué hardware se puede conectar a la interfase USB de los paneles basados en Windows?
¿Cómo se configura el sistema de lectura de código SIMATIC MV440 como dispositivo PROFINET IO, en un sistema PROFINET IO con una SIMATIC S7-300?
¿Qué hardware se puede conectar a la interfase USB de los paneles basados en Windows?
Referencia:

Indicaciones de configuración:  
En la interfase USB de los paneles basados en Windows se pueden conectar los equipos a continuación indicados. Que equipos disponen de una interfase USB, lo puede consultar en la página del Customer Support con número ID 21847868.
 
Equipos Indicaciones
Ratón USB estándar -
Teclado USB estándar Advertencia:
El sistema operativo Windows CE de los equipos de servicio no soporta la diéresis del alemán (¨).
Teclado USB con  Trackball o Touch Pad Como representación, se han probado los siguientes equipos de servicio con ambos teclados.
  • MP277
  • TP177B
  • Thin Client

Advertencia:
El sistema operativo Windows CE de los equipos de servicio no soporta la diéresis del alemán (¨).

Stick USB Consulte la página del Customer Support con número ID 21847868.
Impresora USB Consulte la página del Customer Support con número ID 11376409.
Lectores de código móviles para 1D / 2D   Lectores de código recomendados:
  • HawkEye 40 (T)
  • HawkEye 45 (T)

Tenga en cuenta que sólo se pueden utilizar lectores de código que realicen internamente la conversión del código de barras al código de teclado ASCII.


Figura 01

Industrial
USB-Hub 4
El Industrial USB-Hub 4 sirve básicamente como Hub USB para la conexión de equipos de periferia a paneles, multipaneles y Panel PC con interfase USB integrada. Con el Industrial USB-Hub se pueden conectar simultáneamente a un panel hasta 4 equipos de periferia, como por ejemplo un Stick de memoria USB, un ratón, un teclado, una impresora o un lector manual.


Figura 02

Indicación:
Información adicional sobre los Industrial USB-Hub está disponible en el catálogo ST80 o en la página del Customer Support con número ID 23577105.

Importante:

  • Las recomendaciones anteriormente indicadas - excepto la del Industrial USB-Hub 4 - no son ninguna liberación oficial para dichos equipos. Sólo es una recomendación basada en la experiencia acumulada hasta ahora con los equipos. Es decir, la utilización de estos equipos es responsabilidad del usuario.
  • Dependiendo del tipo de equipo de servicio, la capacidad de carga de corriente del puerto USB es diferente. Los datos exactos se pueden extraer de cada uno de los manuales de equipo. Por este motivo puede ser necesario disponer de una fuente de alimentación adicional para los equipos conectados, por ejemplo a través de un Industrial USB-Hub 4.

Conceptos de búsqueda:
OP270, OP277, TP177B, TP270, TP277, MP177 6", MP270, MP277, MP370, MP377, Hawk Eye, equipos USB, ratón de bola, lector de código de barras, Data Matrix Code, DMC

 Nr. de identificación (ID):19188460   Fecha:2010-05-14