visualizza l'elenco degli articoli
ET 200S (unità standard) -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Inizializzazione e parametrizzazione di unità
Come mettere in funzione il modulo d'interfaccia seriale 1SI 3964/ASCII (6ES7138-4DF01-0AB0), in STEP 7 Professional V11 e superiore?
Come mettere in funzione il modulo d'interfaccia seriale 1SI MODBUS/USS (6ES7138-4DF11-0AB0), in STEP 7 Professional V11 e superiore?
Quale "local_device_id" si parametrizza per stabilire un collegamento con l'FB65 "TCON" per la comunicazione aperta mediante Industrial Ethernet?
Perché nel browser Web viene visualizzato il messaggio "La pagina non è disponibile", quando si richiama ad es. la pagina HTML "Topology", per leggere la topologia tramite il web server della CPU?
Come viene resettato l'indirizzo IP e il nome di un I-Device?
Quali slave DP possono essere aggiunti e rimossi tramite CiR (Configuration in RUN) ad un sistema master PROFIBUS DP e quali modifiche della configurazione sono consentite?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione relative alla comunicazione tramite PROFINET?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e la documentazione relativi alla comunicazione IWLAN?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione per la comunicazione tramite PROFIBUS?
Dove si trovano informazioni sulla riproducibilità di interrupt su ritardo e a tempo per gli IM151-8 e IM154-8?
Quali possibilità ci sono di configurare stazioni ET 200?
Dove si trovano informazioni sulle direttive di configurazione di una stazione ET 200S?
Quali segnalazioni di diagnostica possono comparire nella messa in servizio dell'ET 200S come PROFINET IO-Device?
Quali segnalazioni di diagnostica possono comparire nella messa in servizio dell'ET 200S come PROFIBUS DP-Slave?
TeleService con ET200S (IM151-CPU) e TS Adapter
Per un Motorstarter ET 200S può essere utilizzata una funzione Quickstop?
Parametrizzazione ET 200 S DI 4xNAMUR (6ES7 131-4RD00-0AB0)
Compensazione della temperatura di una termocoppia tramite una termoresistenza Pt100 per il rilevamento della temperatura del giunto freddo
Compensazione della temperatura di una termocoppia tramite il modulo dell'elettronica 2AI TC HF
Come si possono nella HW Config raccogliere gli indirizzi della ET200S IM151-1 HF (Compattazione indirizzi)?
IM 151-7 CPU: trasportare programmi con indirizzi compattati
Come si possono riunire i vari indirizzi dell'ET 200S (compattazione di indirizzi)?
Quali unità dell'ET 200S supportano la funzione Option handling?
Quali condizioni al contorno occorre rispettare nella progettazione di moduli ET200S?
Quali interdipendenze si devono prendere in considerazione tra moduli di periferia e moduli di interfaccia nella progettazione di un ET200S?
Come è possibile utilizzare i moduli pneumatici della ditta Bürkert nel sistema di periferia decentrato ET 200S?
Come si può evitare che il LED di errore sul bus si accenda sullo Interface modul IM 151 nell'impiego del modulo di riserva?
Compensazione della temperatura di una termocoppia tramite una termoresistenza Pt100 per il rilevamento della temperatura del giunto freddo
Numero di ordinazione:

DOMANDA
Come si parametrizza la stazione ET200S se la compensazione della temperatura di una termocoppia deve aver luogo con l'impiego di una termoresistenza Pt100 per il rilevamento della temperatura del giunto freddo?

RISPOSTA
Le parametrizzazioni della IM151-1 (p. es. 6ES7 151-1AA03-0AB0) e del 2AI TC devono corrispondere tra loro.

  • 2AI TC: scegliere come giunto freddo "RTD" e come numero di giunto freddo "1"

Nei parametri della stazione di testa IM151 si deve attivare il giunto freddo ed indicare il posto connettore ed il numero di canale della Pt100, che rileva la temperatura del giunto freddo.

Figura 1 Parametri di esercizio della IM151

Nei parametri del modulo RTD al quale è collegata la Pt100 per il rilevamento della temperatura del giunto freddo, sul canale 0 (la Pt100 è collegata al canale 0) impostare p. es. il parametro "Campo/Tipo di misura" su "RTD-4L Pt 100 Area climatizzata".

Figura 2 Parametri del modulo analogico dell'elettronica 2AI RTD

Figura 3 Parametri del modulo analogico dell'elettronica 2AI TC


Avvertenze

  • Ulteriori informazioni sulle possibilità di compensazione della temperatura con l'impiego di termocoppie in ET 200S si trovano nell'articolo con ID 19164525.
  • La IM151 (6ES7 151-1AA03-0AB0), al contrario della IM151 (6ES7 151-1AA02-0AB0) nell'impiego di STEP 7 Versione 5.3 non offre otto, bensì solo un giunto freddo. Di conseguenza per il parametro "Numero di giunto freddo" del modulo 2AI TC ST occorre registrare il valore "1". È garantito il caso delle parti di ricambio, cioè si utilizza la IM 151 (...-1AA03-...) con la progettazione della IM 151 (...-1AA02-...).



 Articolo con ID:19164641   Data:2004-11-24 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour