Beitragsliste anzeigen
ET 200S (Standard Baugruppen) -- Hardware aufbauen und parametrieren -- Baugruppen initialisieren und parametrieren
Wie ist die serielle Schnittstellenbaugruppe 1SI 3964/ASCII (6ES7138-4DF01-0AB0), in STEP 7 Professional ab V11, in Betrieb zu nehmen?
Wie ist die serielle Schnittstellenbaugruppe 1SI MODBUS/USS (6ES7138-4DF11-0AB0), in STEP 7 Professional ab V11, in Betrieb zu nehmen?
Welche "local_device_id" parametrieren Sie, um mit dem FB65 "TCON" eine Verbindung für die offene Kommunikation über Industrial Ethernet aufzubauen?
Warum wird im Webbrowser die Meldung "Die Seite ist nicht verfügbar" angezeigt, wenn Sie z.B. die HTML-Seite "Topologie" aufrufen, um über den Webserver der CPU die Topologie auslesen?
Wie setzen Sie die IP-Adresse und den Gerätenamen eines I-Devices zurück?
Welche DP-Slaves können Sie mittels der Funktion CiR (Configuration in RUN) an ein PROFIBUS DP-Mastersystem hinzufügen und entfernen und welche Konfigurationsänderungen sind zulässig?
Wo finden Sie auf der SIMATIC NET Quickstart Collection S7-Programmbeispiele und Dokumentation zur Kommunikation über PROFINET?
Wo finden Sie auf der SIMATIC NET Quickstart Collection S7-Programmbeispiele und Dokumentation zur Kommunikation im IWLAN?
Wo finden Sie auf der SIMATIC NET Quickstart Collection S7-Programmbeispiele und Dokumentation für die Kommunikation über PROFIBUS?
Wo finden Sie Informationen zur Reproduzierbarkeit von Verzögerungs- und Weckalarmen für die IM151-8 und IM154-8?
Wie erfolgt die Nachparametrierung beim Austausch des IO-Link Mastermoduls oder des IO-Link Devices?
Welche Möglichkeiten gibt es, um die ET 200-Stationen zu konfigurieren?
Wo finden Sie Informationen zu den Aufbaurichtlinien einer ET 200S Station?
Welche Diagnosemeldungen können bei der Inbetriebnahme der ET 200S als PROFINET IO-Device auftreten?
Welche Diagnosemeldungen können bei der Inbetriebnahme der ET 200S als PROFIBUS DP-Slave auftreten?
TeleService mit ET200S (IM151-CPU) und TS Adapter
Kann bei einem ET 200S Motorstarter eine Quickstop-Funktion genutzt werden?
Wie können in den ET 200-Stationen sicherheitsgerichtete und Standard-Baugruppen kombiniert werden?
Parametrierung ET 200 S DI 4xNAMUR (6ES7 131-4RD00-0AB0)
Temperaturkompensation eines Thermoelementes mittels Widerstandsthermometers Pt100 zum Erfassen der Vergleichsstellentemperatur
Temperaturkompensation eines Thermoelementes über das Elektronikmodul 2AI TC HF
Wie kann ich in HW Konfig die Adressen der ET200S IM151-1 HF zusammenfassen (Adressen packen)?
IM 151-7 CPU: Programme mit gepackten Adressen portieren
Wie kann ich den Adressraum der ET 200S zusammenfassen (Adressen packen)?
Welche Baugruppen der ET 200S unterstützen die Funktion Optionenhandling?
Welche Randbedingungen müssen Sie bei der Projektierung von ET200S-Modulen beachten?
Welche Abhängigkeit zwischen Peripheriemodulen und Interfacemodulen muss ich bei der Projektierung einer ET200S beachten?
Wie kann ich Pneumatik-Module der Fa. Bürkert im Dezentralen Peripheriesystem ET 200S einsetzen?
Wie kann das Leuchten der Busfehler-LED am Interfacemodul IM 151 beim Einsatz der Reservemodule vermieden werden?
Temperaturkompensation eines Thermoelementes mittels Widerstandsthermometers Pt100 zum Erfassen der Vergleichsstellentemperatur
Bestellnummer:

FRAGE:  
Wie parametriere ich die ET 200S-Station, wenn die Temperaturkompensation eines Thermoelementes mittels Widerstandsthermometers Pt100 zum Erfassen der Vergleichsstellentemperatur erfolgen soll?

ANTWORT:  
Die Parametrierung der IM151-1 (z.B. 6ES7 151-1AA03-0AB0) und des 2AI TC muss aufeinander abgestimmt werden.

  • 2AI TC: als Vergleichsstelle wählen Sie "RTD" und als Vergleichsstellennummer "1"

In den Parametern der IM151 Kopfstation  müssen Sie die Vergleichsstelle aktivieren und den Steckplatz sowie die Kanalnummer des Pt100 angeben, welcher die Vergleichstellentemperatur ermittelt.

Bild 1: Betriebsparameter der IM151

In den Parametern des RTD-Moduls, an dem der Pt100 zur Ermittlung der Vergleichsstellentemperatur angeschlossen ist, stellen Sie z.B. an Kanal 0 (Pt100 ist an Kanal 0 angeschlossen) den Parameter "Messart/-bereich" auf "RTD-4L Pt 100 Klimabereich".

Bild 2: Parameter des analogen Elektronikmoduls 2AI RTD

Bild 3: Parameter des analogen Elektronikmoduls 2AI TC

Hinweise:

  • Weitere Informationen über die Möglichkeiten der Temperaturkompensation beim Einsatz von Thermoelementen bei d er ET 200S finden Sie in Beitrags-ID: 19164525.
  • Die IM151 (6ES7 151-1AA03-0AB0) bietet im Gegensatz zur IM151 (6ES7 151-1AA02-0AB0) bei Verwendung von STEP 7 Version 5.3 keine acht sondern nur eine Vergleichstelle an. Deshalb ist beim Parameter "Vergleichsstellennummer" des Moduls 2AI TC ST der Wert "1" einzutragen. Der Ersatzteilfall, d.h. Sie verwenden die IM 151 (...-1AA03-...) mit der Projektierung der IM 151 (...-1AA02-...) ist gewährleistet.

 Beitrags-ID:19164641   Datum:2004-08-17 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour