QUESTION:
Comment est-ce que je paramètre la station ET200S, si la
compensation de température d'un thermocouple doit être faite au
moyen d'un thermomètre à résistance Pt100 ?
REPONSE:
Le paramétrage de l'IM151-1 (par exemple 6ES7 151-1AA03-0AB0) et
de la 2AI TC doit être harmonisé.
- 2AI TC: sélectionnez "RTD"comme soudure froide et "1"
comme numéro de soudure froide
Dans les paramètres de la tête de station IM151 la soudure
froide qui servira à déterminer la soudure froide doit être activée
ainsi que l'emplacement et le numéro de voie de la sonde Pt100.
Image 1: Paramètres de fonctionnement de l'IM151
Dans les paramètres du module RTD sur lequel sera connecté la
Pt100 qui servira à déterminer la soudure froide, indiquez par
exemple au canal 0 (la Pt100 étant connecté au canal 0) le
paramètre "Type/plage de mesure" sur "RTD-4L Pt 100 Plage
climatique".
Image 2: Paramètre du module analogique 2AI RTD
Image 3: Paramètre du module analogique 2AI TC
Remarque:
- De plus amples informations concernant les possibilités de
compensation en température des thermocouples pour l'ET200S sont
disponible sous le numéro de contribution suivant ID:
19164525.
- Contrairement à l'IM151 (6ES7 151-1AA02-0AB0), l'IM151
(6ES7 151-1AA03-0AB0) ne propose pas 8, mais seulement 1
soudure froide avec STEP 7 Version 5.3. c'est pour cette raison que
vous devez mettre la valeur "1" dans le paramètre "Numéro de
soudure froide" du module 2AI TC ST. En revanche, nous garantissons
la substitution, c'est-à-dire, vous pouvez utiliser l'IM 151 (...
-1AA03 -...) avec la configuration d'un IM 151 (... -1AA02
-...).
|