|
PREGUNTA:
¿Cómo se parametriza una estación ET 200S si la compensación de
temperatura de un termoelemento se realiza a través de Pt100, para
recoger la temperatura del punto de comparación?
RESPUESTA:
La parametrización de la IM151-1 (por ejemplo, 6ES7 151-1AA03-0AB0)
y el módulo 2AI TC deben estar sintonizadas entre sí.
- 2AI TC: Como punto de
comparación se elige "RTD", y como número de punto de comparación
se elige "1"
En los
parámetros de la estación cabecera IM151, hay que activar el punto
de comparación e indicar el slot y número de canal del Pt100 que se
utiliza para averiguar la temperatura del punto de
comparación.
Figura
1: Parámetros de servicio de la IM151
En los
parámetros del modulo RTD, en el que se conecta el Pt100 para
averiguar la temperatura del punto de comparación, ajuste el
parámetro "Tipo de medida / Zona" a "RTD-4L Pt 100, zona de clima",
para el canal 0 (el Pt100 está conectado en el canal 0).
Figura
2: Parámetros del módulo electrónico analógico 2AI RTD
Figura
3: Parámetros del módulo electrónico analógico 2AI TC
Advertencias:
- En la página del Customer
Support con número ID 19164525 se dispone de información
adicional sobre las posibilidades de la compensación de temperatura
cuando se utiliza termoelementos en la ET 200S.
- Cuando se utiliza la IM151
(6ES7 151-1AA03-0AB0) con el STEP 7 V5.3, ésta ofrece sólo
un punto de comparación, en lugar de los 8 de la IM151 (6ES7
151-1AA02-0AB0). Por eso, hay que indicar el valor “1” en el
parámetro "Número de puntos de comparación" del módulo 2AI TC ST.
Se garantiza la sustitución, es decir, se puede utilizar la IM 151
(...-1AA03-...) con la configuración de la IM 151
(...-1AA02-...).
|