|
Descrizione
La durata della vita di una MMC dipende fortemente dal numero di operazioni di cancellazione e programmazione.
I chip di memoria della MMC consentono almeno 100.000 operazioni di scrittura/cancellazione. Qui si fa riferimento alle operazioni con STEP7 così come salvataggi di blocchi dati in caso di Rete OFF così come con SFC 84. In particolare SFC 84 dovrebbe perciò essere richiamato solo ad intervalli di tempi opportuni (p. es. ogni ora, giornalmente...).
Se durante la memorizzazione la MMC si guasta, dalle corrispondenti applicazioni (p. es. Caricamento blocco, SFC) viene emessa una conferma opp. un RET_VAL negativo. In questo modo viene visualizzato che il servizio non è stato eseguito.
Poi nel buffer di diagnostica della CPU viene segnalato un errore di risorsa opp. di memoria.
Le MMC vengono utilizzate anche con i PLC visualizzati C7- C7-613/635/636.
Ulteriori informazioni su questo argomento si trovano nel manuale "CPU 31xC e CPU 31x, Dati tecnici - Manuale, Edizione: 12/2003" nel capitolo 4. Il manuale è disponibile nell'articolo con ID 12996906.
|