DESCRIPTION :
Vous trouverez ci-dessous une bibliothèque contenant un bloc pour la fonction Pulse Relay sous STEP 7 Micro/WIN.
Le pulse relay (Bloc: Pulse_Relay)
S7_200_Stromstossrelais_01_e.gif)
Fig. 1: Bloc Pulse_Relay
| Paramètre |
Type de variable |
Explication |
| EN |
[BOOL] |
ENABLE: validation de la fonction, doit toujours être vrai (1) |
| Input |
[BOOL] |
Signal d'entrée, sur front montant (0->1) la sortie est mise à 0 ou à 1 |
| Set |
[BOOL] |
Mise à un quelque soit l'état actuel |
| Reset |
[BOOL] |
Remise à zéro quelque soit l'état actuel |
| Memory |
[BOOL] |
mémoire temporaire |
| Output |
[BOOL] |
Signal de sortie |
Tableau 1: Paramètres du bloc Pulse_Relay
Fonctionnement:
Si il y a un changement d'état sur le signal d'entrée "Input" 0->1 (front montant), le signal de sortie "Output" est mis à 0 si on est à l'état 1 et il est mis à 1 si l'on est à l'état 0.
S7_200_Stromstossrelais_02.gif)
Fig. 2: Chronogramme du Pulse_Relay
Librairie STEP 7 Micro/WIN sous frome de fichier archive: Copier le fichier "logo_functions.exe" dans un répertoire séparé et lancer le en double cliquant dessus. La librairie STEP 7 Micro/WIN se décompresse. Vous pouvez maintenant intégrer la librairie dans votre projet S7-200. Celle-ci peut être utilisée a partir de la Version 3.2.4.27 de STEP 7 Micro/WIN.
Notes:
- Vous trouverez des informations sur l'intégration des bibliothèques dans STEP7 Micro/WIN dans l'article ID: 16689345
logo_functions.exe ( 29 KB )
|