Mostrar lista de artículos
WinCC flexible ES -- Trabajar con proyectos -- Creating, editing, archiving and copying projects
¿Qué información se encuentra disponible en Internet en relación con la migración a STEP 7 V11 y WinCC V11 (TIA Portal)?
¿Cómo se puede adaptar el ancho de columna de los objetos de imagen en el WinCC flexible?
¿Cómo se puede evitar que las pantallas y los objetos de imagen se adapten automáticamente en el WinCC flexible al cambiar la resolución de pantalla (eventualmente a "Widescreen - Panorámico")?
¿Cómo se puede activar la protección de acceso para un proyecto de STEP 7 y configurar un usuario como elaborador del proyecto?
¿Cómo se integra un proyecto de WinCC flexible en el STEP 7?
¿Cómo se puede utilizar en varios controles la misma configuración de un equipo de servicio del WinCC flexible?
¿Qué soluciones hay para trabajar con diferentes versiones del WinCC flexible?
¿Qué problemas pueden aparecer cuando no se dispone del archivo "log.LDF" en un proyecto del WinCC flexible?
¿Por qué se cierra de nuevo automáticamente el WinCC flexible tras el arranque del programa?
¿Cómo se pueden guardar proyectos / librerías del WinCC flexible como proyectos / librerías de una versión de WinCC flexible anterior?
¿Cómo se pueden borrar las variables u objetos no utilizados en un proyecto de WinCC flexible?
Copiar proyectos HMI integrados en SIMATIC STEP 7 a nivel de archivos
¿Cómo se puede abrir más rápido un proyecto de WinCC flexible 2005 integrado en el STEP 7?
¿Cómo se realiza la compresión del proyecto en el WinCC flexible y qué archivos se necesitan para ello?
¿Cómo se puede realizar la retransferencia de proyectos desde un equipo de servicio y qué hay que tener en cuenta para ello?
¿Qué posibilidades de transferencia se dispone en los diferentes paneles de operador?
Accesorios HMI -- Ajustar sistema -- Transferir proyecto
¿Qué posibilidades de transferencia se dispone en los diferentes paneles de operador?
C7 6xx -- Informaciones de producto -- Informaciones de fondo y de sistema
¿Qué medios de almacenamiento externos se pueden usar con los paneles SIMATIC y qué interfases de tarjeta de memoria tienen?
Los equipos compactos C7-6xx se descatalogaron a partir de Octubre del 2010, ¿Qué sustitutos existen?
¿Cómo se pueden mostrar los avisos ALARM_S / ALARM_D con valores de proceso (los denominados valores de seguimiento) en equipos de servicio con WinCC flexible?
¿Qué posibilidades de transferencia se dispone en los diferentes paneles de operador?
¿Cuántos recursos de enlace puede soportar la C7-CPU o el C7-OP?
¿Qué archivo GSD se necesita para el equipo compacto C7?
¿Qué software se necesita para el módulo C7-621 (con maestro AS-Interface integrado)?
¿Dónde se puede encontrar un resumen sobre el concepto de memoria para las CPUs del S7-300 y los equipos compactos C7?
¿Por qué influye el comportamiento de remanencia en las CPUs del S7-300 y los equipos compactos C7 sin MMC (Micro Memory Card) en el contenido de las variables?
Comportamiento de remanencia en las CPUs 31x del S7-300 y los equipos compactos C7-6xx con MMC
Resumen de los componentes integrados en un equipo compacto C7
Micropaneles -- Ajustar sistema -- Transferir proyecto
¿Por qué la configuración de WinCC flexible del PC se estropea después de transferirla a un panel de operador cuando se está usando el antivirus "Kaspersky"?
¿Qué posibilidades de transferencia se dispone en los diferentes paneles de operador?
¿Cómo se puede realizar la retransferencia de proyectos desde un equipo de servicio y qué hay que tener en cuenta para ello?
Paneles móviles -- Ajustar sistema -- Transferir proyecto
¿Cómo se puede transferir una configuración de WinCC (TIA Portal) a un panel de operador a través de MPI/PROFIBUS?
¿Por qué la configuración de WinCC flexible del PC se estropea después de transferirla a un panel de operador cuando se está usando el antivirus "Kaspersky"?
¿Qué posibilidades de transferencia se dispone en los diferentes paneles de operador?
¿Cómo se puede realizar la retransferencia de proyectos desde un equipo de servicio y qué hay que tener en cuenta para ello?
¿Cómo se puede reproducir el teclado del sistema con ayuda de las teclas K o F?
¿Cómo se puede transferir un proyecto de WinCC flexible a un panel basado en Windows, a través de Ethernet?
Panel táctil / Panel de operador -- Ajustar sistema -- Transferir proyecto
¿Cómo se puede transferir una configuración de WinCC (TIA Portal) a un panel de operador a través de MPI/PROFIBUS?
¿Por qué la configuración de WinCC flexible del PC se estropea después de transferirla a un panel de operador cuando se está usando el antivirus "Kaspersky"?
¿Qué posibilidades de transferencia se dispone en los diferentes paneles de operador?
¿Cómo se puede realizar la retransferencia de proyectos desde un equipo de servicio y qué hay que tener en cuenta para ello?
Transferencia de proyectos con una Storage Card
Transferencia de la configuración en equipos basados en Windows
¿Cómo se puede reproducir el teclado del sistema con ayuda de las teclas K o F?
¿Cómo se puede transferir un proyecto de WinCC flexible a un panel basado en Windows, a través de Ethernet?
Configuración de títulos en una imagen de un OP3 con el ProTool V5.2 + SP2
Multi Panel -- Ajustar sistema -- Transferir proyecto
¿Cómo se puede transferir una configuración de WinCC (TIA Portal) a un panel de operador a través de MPI/PROFIBUS?
¿Por qué la configuración de WinCC flexible del PC se estropea después de transferirla a un panel de operador cuando se está usando el antivirus "Kaspersky"?
¿Qué posibilidades de transferencia se dispone en los diferentes paneles de operador?
¿Cómo se puede realizar la retransferencia de proyectos desde un equipo de servicio y qué hay que tener en cuenta para ello?
¿Cómo se puede reproducir el teclado del sistema con ayuda de las teclas K o F?
¿Cómo se puede transferir un proyecto de WinCC flexible a un panel basado en Windows, a través de Ethernet?
Display de textos / Equipos gráficos -- Montaje y parametrización del hardware -- Setting up connections
¿Qué posibilidades de transferencia se dispone en los diferentes paneles de operador?
¿Qué archivos GSD existen para los equipos de servicio en PROFIBUS DP?
Actualización de las variables al fallar un PLC
¿Qué cables de conexión existen para conectar los equipos de servicio con los diferentes controles?
Test de la interfase RS485 de un TD / OP
Basic Panels -- Montaje y parametrización del hardware -- Setting up connections
¿Cómo se puede transferir una configuración de WinCC (TIA Portal) a un panel de operador a través de Ethernet?
¿Qué ajustes hay que tener en cuenta al conectar un equipo SIMATIC HMI, configurado con el WinCC flexible ES, a una CPU SIMATIC ET 200?
¿Cómo se pueden integrar en un proyecto de WinCC flexible o de WinCC (TIA Portal) los avisos de fallo de un convertidor de frecuencia (SINAMICS y Micromaster)?
¿Cómo se puede integrar un equipo HMI en una red local?
¿Qué posibilidades de transferencia se dispone en los diferentes paneles de operador?
¿Por qué la configuración de WinCC flexible del PC se estropea después de transferirla a un panel de operador cuando se está usando el antivirus "Kaspersky"?
¿Cómo se puede crear un enlace directo entre un panel HMI y un convertidor de frecuencia (SINAMICS y Micromaster)?
¿Cómo se puede visualizar en un equipo de servicio WinCC flexible el estado actual de una CPU?
¿Cómo se puede acceder a múltiples sistemas de automatización consecutivamente, desde el WinCC flexible PC-Runtime o desde un panel, utilizando la función del sistema "Enlace conmutable"?
¿Cómo se puede transferir un proyecto a un panel de operador a través de S7-Routing y el WinCC flexible?
Pushbutton Panels -- Montaje y parametrización del hardware -- Crear enlaces
¿Qué posibilidades de transferencia se dispone en los diferentes paneles de operador?
¿Cómo se pueden integrar en un proyecto de WinCC flexible o de WinCC (TIA Portal) los avisos de fallo de un convertidor de frecuencia (SINAMICS y Micromaster)?
¿Por qué la configuración de WinCC flexible del PC se estropea después de transferirla a un panel de operador cuando se está usando el antivirus "Kaspersky"?
¿Cómo se puede crear un enlace directo entre un panel HMI y un convertidor de frecuencia (SINAMICS y Micromaster)?
¿Cómo se puede visualizar en un equipo de servicio WinCC flexible el estado actual de una CPU?
Conexión de paneles PP a través de PROFIBUS-DP por medio de una CP 5431
Conexión de un Pushbutton Panel a un sistema S7-400H a través de un Y-Link
¿Cómo se puede acceder a múltiples sistemas de automatización consecutivamente, desde el WinCC flexible PC-Runtime o desde un panel, utilizando la función del sistema "Enlace conmutable"?
¿Qué archivos GSDML existen para los equipos de servicio en Profinet IO?
¿Qué archivos GSD existen para los equipos de servicio en PROFIBUS DP?
PP7 / PP17 con MPI conectados a PLCs S7 200
S7-200 Panel de operador -- Montaje y parametrización del hardware -- Inicialización y parametrización de módulos
¿Qué posibilidades de transferencia se dispone en los diferentes paneles de operador?
¿En qué circunstancias se puede insertar un nuevo TD200(C) en un proyecto, el cual se creó con una versión anterior de Micro/WIN?
TP070 – Borrado
Retorno del TD200C a la configuración estándar (menú estándar y teclado estándar)
¿Qué hay que tener en cuenta en el servicio simultáneo de varios Displays de texto TD100/200(C) en un CPU SIMATIC S7-200?
¿Bajo qué circunstancias pueden perder su parametrización los módulos de ampliación o el TD 200 (C)?
Comfort Panels -- Ajustar sistema -- Transferir proyecto
¿Cómo se puede transferir una configuración de WinCC (TIA Portal) a un panel de operador a través de MPI/PROFIBUS?
¿Qué posibilidades de transferencia se dispone en los diferentes paneles de operador?
¿Qué posibilidades de transferencia se dispone en los diferentes paneles de operador?
Referencia:

Posibilidades de transferencia
En el anexo 1 se dispone de un listado con las posibilidades de transferencia para cada panel de operador.

Anexo 1: Projecttransfer_V1_2_e.pdf ( 17 KB )    

Cable Host-to-Host USB
Más información sobre el tema cable Host-to-Host USB está disponible en la página del Customer Support con número ID 19142034.

Utilización del adaptador y del cable
En el anexo 2 se dispone del cable de conexión necesario para cada equipo de servicio para las siguientes aplicaciones:

  • Acoplamiento del proceso 
  • Descargas (actualización del sistema operativo, proyecto, …)
  • Carga original (carga cuando el sistema operativo falta o está dañado)

Anexo 2: Panels_connecting_cables_V1_2_e.pdf ( 29 KB )  

Advertencia sobre el PC-Adapter USB (6ES7972-0CB20-0XA0) y el PC-Adapter USB A2 (6GK1 571-0BA00-0AA0)
El PC-Adapter USB / PC-Adapter A2 dispone de un puerto MPI/DP a través de la interfase USB del PC. Información adicional sobre el PC Adapter USB está disponible en la manual bajo la página del Customer Support con número ID 16983464. Información adicional sobre el PC Adapter USB A2 está disponible en la manual bajo la página del Customer Support con número ID 68849363. Estos cables sólo están liberados para los siguientes equipos para realizar la transferencia del proyecto, la actualización OS.

  • OP 73
  • OP 77 A
  • TP 177 A
  • KTP600  Basic color DP
  • KTP1000 Basic color DP

Utilización de adaptadores USB-RS232 y adaptadores USB-Ethernet
Si se utiliza el cable RS232/PPI Multi-Master, el cable cero módem o enlaces Ethernet, sólo se pueden utilizar interfases "reales" para realizar la transferencia del proyecto.
Las interfases "reales" son aquellas interfases sin conversor USB. Es decir, por ejemplo no se puede utilizar ningún adaptador "USB - Serie" o "USB - Ethernet".

Conceptos de búsqueda ampliados
Transferencia del proyecto, descarga del proyecto, WinCC flexible, cable de transferencia, ProTool, RS 232, cable PC/PPI, cable PC PPI, RS 485, Com Text, cable, conversor USB

 Nr. de identificación (ID):19109408   Fecha:2013-05-13