visualizza l'elenco degli articoli
WinCC flexible ES -- Lavoro con progetti -- Creazione, edit, archiviazione e copia di progetti
Quali articoli sono disponibili in Internet per la migrazione in STEP 7 V11 e WinCC V11 (TIA Portal)?
Come si può attivare la protezione da accesso per un progetto STEP7 e come si può predisporre un utente come elaboratore di progetto?
Come si può utilizzare per più controllori la stessa progettazione di un pannello di servizio WinCC flexible?
Quali sono le soluzioni offerte per lavorare con versioni diverse di WinCC flexible?
Quali problemi possono sorgere se con un progetto WinCC flexible non è presente il "file log.LDF"?
Come si possono memorizzare progetti/librerie WinCC flexible come progetti/librerie nel formato di una versione precedente di WinCC flexible?
Come si possono cancellare da un progetto WinCC flexible le variabili opp. gli oggetti non utilizzati?
Quali possibilità ci sono per copiare pagine da un progetto creato WinCC flexible in un altro progetto WinCC flexible?
Copia, a livello di file, di progetti HMI integrati in SIMATIC STEP 7
Come si può aprire rapidamente un progetto di WinCC 2005 integrato in STEP7?
Come viene eseguita in WinCC flexible una archiviazione di progetto e quali file sono necessari?
Come è possibile eseguire il ritrasferimento di progetti di un pannello operatore e cosa si deve considerare?
Quali possibilità ci sono per il trasferimento di un progetto sui diversi apparecchi di servizio?
Accessori HMI -- Messa a punto del sistema -- Trasferimento di progetto
Quali possibilità ci sono per il trasferimento di un progetto sui diversi apparecchi di servizio?
C7 6xx -- Informazioni di prodotto -- Background and system information
Quali supporti di memorizzazione esterni si possono utilizzare con i SIMATIC Panels e quali interfacce di schede di memoria hanno?
In Ottobre 2010 i PLC visualizzati C7-6xx vengono messi fuori produzione – quali modelli sostitutivi ci sono?
Come si possono visualizzare su un apparecchio di servizio WinCC flexible le segnalazioni ALARM_S opp. ALARM_D con valori di processo (i "valori di accompagnamento")?
Quali possibilità ci sono per il trasferimento di un progetto sui diversi apparecchi di servizio?
Qual è il numero delle connessioni che la CPU C7 o l'OP C7 possono gestire.
Quale file GSD è necessario per un PLC visualizzato C7?
Quale software è necessario per l'unità C7-621 (con master AS-Interface integrato)?
Come si può avere una panoramica sul concetto di memoria delle CPU S7-300 e degli apparecchi C7?
Perché il comportamento a rimanenza delle CPU S7-300 ed apparecchi C7 senza MMC (Micro memory card) influenza i contenuti delle variabili?
Comportamento a rimanenza delle CPU S7-300 31x e dei PLC visualizzati C7-6xx con MMC
Panoramica dei componenti integrati in un PLC visualizzato C7
Micro Panels -- Messa a punto del sistema -- Trasferimento di progetto
Perché con l’impiego dell’antivirus "Kaspersky" il PC di progettazione WinCC flexible si blocca dopo il trasferimento su un pannello operatore?
Quali possibilità ci sono per il trasferimento di un progetto sui diversi apparecchi di servizio?
Come è possibile eseguire il ritrasferimento di progetti di un pannello operatore e cosa si deve considerare?
Mobile Panels -- Messa a punto del sistema -- Trasferimento di progetto
Perché con l’impiego dell’antivirus "Kaspersky" il PC di progettazione WinCC flexible si blocca dopo il trasferimento su un pannello operatore?
Quali possibilità ci sono per il trasferimento di un progetto sui diversi apparecchi di servizio?
Come è possibile eseguire il ritrasferimento di progetti di un pannello operatore e cosa si deve considerare?
Come si può riprodurre la tastiera di sistema tramite i tasti K opp. F?
Come è possibile trasferire tramite Ethernet un progetto WinCC flexible su un Panel con Windows?
Touch Panel/pannello operatore -- Messa a punto del sistema -- Trasferimento di progetto
Perché con l’impiego dell’antivirus "Kaspersky" il PC di progettazione WinCC flexible si blocca dopo il trasferimento su un pannello operatore?
Quali possibilità ci sono per il trasferimento di un progetto sui diversi apparecchi di servizio?
Come è possibile eseguire il ritrasferimento di progetti di un pannello operatore e cosa si deve considerare?
Trasferimento della progettazione con apparecchi grafici
Trasferimento della progettazione per apparecchi a base Windows
Come si può riprodurre la tastiera di sistema tramite i tasti K opp. F?
Come è possibile trasferire tramite Ethernet un progetto WinCC flexible su un Panel con Windows?
Spegnimento del display con OP27 e TP27
Progettazione di label in pagine OP3 in ProTool V5.2 /SP2
Nell'editazione della seconda lingua OP nelle altre lingue vengono spostate variabili
Multi Panel -- Messa a punto del sistema -- Trasferimento di progetto
Perché con l’impiego dell’antivirus "Kaspersky" il PC di progettazione WinCC flexible si blocca dopo il trasferimento su un pannello operatore?
Quali possibilità ci sono per il trasferimento di un progetto sui diversi apparecchi di servizio?
Come è possibile eseguire il ritrasferimento di progetti di un pannello operatore e cosa si deve considerare?
Come si può riprodurre la tastiera di sistema tramite i tasti K opp. F?
Come è possibile trasferire tramite Ethernet un progetto WinCC flexible su un Panel con Windows?
Display di testo/apparecchiature grafiche -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Setting up connections
Quali possibilità ci sono per il trasferimento di un progetto sui diversi apparecchi di servizio?
Quali file GSD per PROFIBUS DP ci sono per i pannelli operatore?
Aggiornamento delle variabili in caso di fuori servizio di un controllore
Quali cavi ci sono per il collegamento di apparecchi di servizio ai diversi controllori?
Test dell'interfaccia RS485 di un TD oppure OP
Basic Panels -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Setting up connections
Come è possibile trasferire una configurazione WinCC (TIA Portal) su un pannello operatore tramite Ethernet?
A quali impostazioni occorre fare attenzione nel collegamento di un apparecchio SIMATIC HMI, progettato con WinCC flexible ES ad una SIMATIC ET 200-CPU?
Come è possibile inserire i messaggi d'errore di un convertitore di frequenza (SINAMICS e MICROMASTER) in un progetto WinCC flexible o WinCC (TIA Portal)?
Come si può integrare un apparecchio di servizio in una rete locale?
Quali possibilità ci sono per il trasferimento di un progetto sui diversi apparecchi di servizio?
Perché con l’impiego dell’antivirus "Kaspersky" il PC di progettazione WinCC flexible si blocca dopo il trasferimento su un pannello operatore?
Come è possibile realizzare un collegamento diretto tra HMI Panel e convertitore di frequenza (SINAMICS e Micromaster)?
Come si può visualizzare su un pannello operatore WinCC flexible lo stato attuale della CPU?
Come si può con PC-Runtime opp. un Panel chiamare uno dopo l'altro più sistemi di automazione tramite la funzione di sistema "Cambia connessione"?
Come si può utilizzare WinCC flexible per traferire un progetto a un pannello operatore con S7-Routing?
Pushbutton Panels -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Predisposizione di connessioni
Quali possibilità ci sono per il trasferimento di un progetto sui diversi apparecchi di servizio?
Come è possibile inserire i messaggi d'errore di un convertitore di frequenza (SINAMICS e MICROMASTER) in un progetto WinCC flexible o WinCC (TIA Portal)?
Perché con l’impiego dell’antivirus "Kaspersky" il PC di progettazione WinCC flexible si blocca dopo il trasferimento su un pannello operatore?
Come è possibile realizzare un collegamento diretto tra HMI Panel e convertitore di frequenza (SINAMICS e Micromaster)?
Come si può visualizzare su un pannello operatore WinCC flexible lo stato attuale della CPU?
Collegamento di PP, tramite PROFIBUS DP, con il CP5431
Collegamento di un Pushbutton Panel ad un sistema S7-400H tramite un Y-Link
Come si può con PC-Runtime opp. un Panel chiamare uno dopo l'altro più sistemi di automazione tramite la funzione di sistema "Cambia connessione"?
Quali file GSDML sono disponibili per i Panel con Profinet IO?
Quali file GSD per PROFIBUS DP ci sono per i pannelli operatore?
PP7 / PP17 con MPI su S7 200
S7-200 Operator Panel -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Inizializzazione e parametrizzazione di unità
Quali possibilità ci sono per il trasferimento di un progetto sui diversi apparecchi di servizio?
Entro quali limiti si può integrare un nuovo TD200(C) in un progetto che era stato creato con un precedente versione di Micro/WIN?
TP070 – Cancellazione totale
Reset del TD200C sulle impostazioni standard (Menù standard e tastiera standard)
A cosa occorre fare attenzione nel funzionamento contemporaneo di più Text Display TD100/200(C) collegati ad una CPU S7-200?
In quali condizioni i moduli di avviamento oppure il TD 200 (C) perdono la loro parametrizzazione?
Comfort Panels -- Messa a punto del sistema -- Trasferimento di progetto
Quali possibilità ci sono per il trasferimento di un progetto sui diversi apparecchi di servizio?
Quali possibilità ci sono per il trasferimento di un progetto sui diversi apparecchi di servizio?
Numero di ordinazione:

Possibilità di trasferimento
L'Allegato 1 mostra quali possibilità di trasferimento vengono supportate dai singoli apparecchi di servizio.

Allegato 1: Projecttransfer_V1_2_e.pdf ( 17 KB )    

Cavo USB host-to-host
Ulteriori informazioni sul cavo USB host-to-host sono riportate nell'articolo con ID: 19142034.

Impiego dell'adattatore e del cavo
Nell'Allegato 2 è indicato il cavo plug-in necessario per ogni pannello operatore nelle seguenti applicazioni:

  • accoppiamento al processo 
  • download (aggiornamento sistema operativo, progetto …)
  • caricamento totale (preinstallazione in caso di sistema operativo non presente o danneggiato)

Allegato 2: Panels_connecting_cables_V1_2_e.pdf ( 29 KB )  

Avvertenza sull'USB adattatore PC (6ES7972-0CB20-0XA0)
L'USB adattatore PC fornisce un'interfaccia MPI/DP tramite l'interfaccia USB del PC. Ulteriori informazioni sull'argomento sono riportate nel manuale nell'articolo con ID: 16983464.
Questo cavo è ammesso solo per i seguenti apparecchi per l'update del sistema operativo e del trasferimento progetto. 

  • OP 73
  • OP 77 A
  • TP 177 A
  • KTP600 (variante Profibus)
  • KTP1000 (variante Profibus)

Uso di adattatori USB-RS232 e di adattatori USB-Ethernet
Nell'uso del cavo Multi-Master RS232/PPI, del cavo null-modem o di collegamenti Ethernet è possibile utilizzare solo "vere e proprie" interfacce per il trasferimento del progetto.
Per "vere e proprie" interfacce si intendono le interfacce senza conversione via USB. Ciò significa che non possono essere utilizzati ad es. adattatori "USB verso seriale" o "USB verso Ethernet".

Ricerca
Trasferimento di progetto, caricamento di progetto, WinCC flexible, cavo di trasferimento, ProTool, RS 232, cavo PC/PPI, RS 485, Com Text , cavo, convertitore USB

 Articolo con ID:19109408   Data:2012-05-30 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour