Mostrar lista de artículos
STEP 7 -- Ajustar entorno de desarrollo -- Instalar / transferir licencias
¿Por qué no se reconoce la licencia al abrir el STEP 7?
¿Qué remedio existe cuando se cuelga el Automation License Manager V4.0 dentro del diálogo "Buscar"?
¿Por qué no puede arrancar la aplicación Automation License Manager V4.0?
Información sobre el tema "Instalación / Transferencia de licencias"
¿Cómo se pueden guardar licencias en un servidor y protegerlas contra accesos ajenos?
¿Cómo se puede desactivar la licencia de prueba (Trial License) cuando aparece un aviso que dice que ésta ya ha caducado, a pesar de que está instalada la licencia flotante (Floating License)?
¿Cómo se pueden restaurar licencias o autorizaciones defectuosas?
¿Cómo se puede hacer para que los archivos de licencia SIMATIC funcionen y se evite la pérdida de autorizaciones?
¿Cómo se realiza la instalación, desinstalación y actualización de las autorizaciones?
¿Cómo se resuelve el aviso "Sin conexión con el administrador de las llaves de licencia", el cual aparece cuando se abre el Automation License Manager?
¿Qué posibilidades existen para transferir una licencia a un PC que no dispone de disquetera?
¿Cómo se pueden utilizar en un PC local las claves de licencia que están guardadas en un PC central (servidor)?
¿Cómo se puede instalar el Automation License Manager si se interrumpe su instalación en Windows 2000 y se indica el aviso "Servicio de servidor no activo"?
¿Cómo se realiza la instalación, desinstalación y actualización de las License Keys (llaves de licencia)?
¿Por qué aparece en el STEP 7 el aviso que indica que no se pudo encontrar ninguna llave de licencia (License Key), a pesar de haber instalado la licencia correspondiente?
¿Cuál es la diferencia entre las autorizaciones y las llaves de licencia?
¿Qué información hay que tener en cuenta cuando se utiliza el STEP 7 junto con el "Automation License Manager"?
Diferencias entre el ALM y el SIMATIC Logon
¿Cómo se realiza la instalación, desinstalación y actualización de las License Keys (llaves de licencia)?
Referencia:

Instrucciones:
A partir del STEP 7 V5.3, la instalación de las License Key se realiza con el ALM (Automation License Management). Por favor, tenga en cuenta las indicaciones dadas para el manejo de autorizaciones y License Keys en el siguiente artículo:

  • "¿Cómo pueden mantenerse en servicio los archivos de licencia SIMATIC y evitar la pérdida de autorizaciones?" - Página del Customer Support con número ID 23174341.

Instalación de License Keys:
Durante la instalación del STEP 7, se transfiere automáticamente la License Key necesaria al disco duro si se ha introducido el disco de licencia adecuado. Si no se ha insertado ningún disco de License Key o no es el adecuado, se muestra un aviso en el que se solicita el disquete de License Key correcto.

La siguiente tabla describe el procedimiento para instalar License Keys:
 
Procedimiento:
1 Introduzca el correspondiente disquete de License Key cuando aparezca la petición para ello durante la instalación del STEP 7.
2 Confirme dicho mensaje. La License Key se transfiere a una unidad de disco física.
3

Si la transferencia de la License Key se va a realizar más tarde, inserte el disco de la License Key correspondiente en la unidad de disco adecuada y abra el programa "Automation License Manager" desde la opción inicio de Windows

  • "Inicio -> SIMATIC -> License Management -> Automation License Manager".

4 Seleccione la unidad de disco donde está disponible la License Key.
5 Elija la License Key que se quiera transferir y arrástrela a la unidad de disco deseada, manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón.  La License Key se transfiere ahora.

Advertencia:
Para transferir las License Key, se necesita disponer de derechos de acceso a la unidad de disco fuente y destino.

Upgrade de una License Key o una "autorización antigua":
Para realizar el Upgrade de una License Key o una autorización, hay que instalar el Automation License Manager. Además, los Upgrade correspondientes deben cumplir los siguiemtes requerimientos:

  1. Para el Upgrade de una License Key antigua a una nueva se necesita lo siguiente:
  • El certificado de licencia COL (Certificate of License) y la llave de licencia de la versión antigua
  • El certificado de licencia COL (Certificate of License) y la llave de licencia de actualización de la versión nueva
  1. Para el Upgrade de una autorización antigua a una License Key nueva se necesita lo siguiente:
  • La autorización antigua
  • El certificado de licencia COL (Certificate of License) y la llave de licencia de actualización de la versión nueva
  1. Para el Upgrade de una autorización antigua a una nueva se necesita lo siguiente (hasta el STEP 7 V5.2 incluido):
  • La autorización antigua
  • El certificado de licencia COL (Certificate of License) y la llave de licencia de actualización de la versión nueva 

Ejecución:
Los siguientes pasos muestran cómo realizar la actualización de una autorización o una llave de licencia. El manejo es el mismo para ambas, pero en el texto sólo se utiliza „llave de licencia“.  
 
Procedimiento:
1 Elija la vista desde la opción del menú "Ver -> Administración".
2 Transfiera la llave de licencia de la versión anterior y la llave de licencia de actualización al disco duro donde se debe realizar dicha actualización. 
3 Elija el lugar de archivo en la zona de navegación, en donde se encuentra la llave de licencia y donde haya que realizar la actualización (Versión antigua).
4 Selecione en la zona de objetos la llave de licencia que se debe utilizar para realizar la actualización. 
5 Ejecute la opción del menú "License Key-> Actualización".

 

Advertencias:

  • En caso de que solo se disponga de una posibilidad de actualización, se realiza sin señalizaciones o consultas adicionales.
  • En caso de que se encuentren varias posibilidades de actualización, se abre el diálogo "License Key Upgrade". Seleccione la actualización a ejecutar y haga click sobre la opción "Upgrade".

Recuperación de License Keys:
Si su License Key está defectuosa, diríjase por favor a la Hotline de autorizaciones. Información adicional al respecto está disponible en el siguiente artículo:

  • "¿Cómo se pueden restaurar licencias o autorizaciones defectuosas?"
    Página del Customer Support con número ID 772175.

Desinstalación de las License Keys:
Si se debe formatear el disco duro en el que se encuentran las License Key, desinstálelas previamente. Para ello, transfiera las
License Key desde el disco duro al disquete. Se pueden transferir todas las License Key de los paquetes opcionales al disquete. 

 
Procedimiento:
1 Inserte el disquete de las License Key en la disquetera correspondiente y abra el programa "Automation License Manager" desde el menú de inicio de Windows:
  • "Inicio -> SIMATIC -> License Management -> Automation License Manager".
2 Elija la unidad de disco en donde se encuentra la License Key.
3 Seleccione todas las License Key y arrástrelas con el botón izquierdo del ratón pulsado hacia la unidad destino. Las License Key se transfieren ahora.

Advertencia:
Las
License Key también se pueden transferir a otros discos duros o unidades de red.

 Nr. de identificación (ID):19100818   Fecha:2007-08-29