afficher la liste des articles
Transitions réseau et liens (DP) -- Montage et paramétrage du matériel -- Initialisation et paramétrage de modules
Comment relier les esclaves AS-i à une CPU S7-300 avec interface PROFINET intégrée via la passerelle IE/AS-i Link ?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par PROFINET sur le CD SIMATIC NET Quickstart?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication en IWLAN sur le Collection SIMATIC NET Quickstart?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par PROFIBUS sur le CD SIMATIC NET Quickstart ?
Où trouver des exemples de programmes et de la documentation sur la communication entre une station PC et un SIMATIC S7 via PROFIBUS à l'aide de la communication S7 en utilisant une passerelle IE/PB Link ?
Où trouver des exemples de programmes et de la documentation sur la communication entre un S7-400 (contrôleur PROFINET IO) et un S7-300 (I-Slave) en utilisant une passerelle IE/PB Link?
Où trouver des exemples de programmes et de la documentation sur la communication entre une station PC et un SIMATIC S7 à l'aide de la communication S7 en utilisant une passerelle IE/PB Link?
Routage S7 et Routage de blocs de données (PROFIBUS DP) avec la passerelle IE/PB-Link
Comment mettre en œuvre un anneau redondant avec un coupleur DP/PA FDC 157-0 et des répartiteurs actifs AFD ?
Raccordement d'un S7-300 à un DP/PA-Link
Quelles possibilités existe-t-il pour accéder avec un PC à un appareil PROFIBUS se trouvant derrière une passerelle IWLAN/PB Link PNIO ou IE/PB Link PNIO?
Comment connecter l’IM 157/IM 153-2 du système DP/PA Link à un Maitre Profibus tiers ou un SIMATIC S5?(GSD-Tool)
Insertion des nouveaux modules LINK dans PCS7 V4.02
Restrictions lors de l'utilisation de modules universel
Capacité de données réduites lors de l'utilisation du diagnostique
Lecture des données d'entrée d'un esclave DP configuré par un autre maître DP
Comment configurer une CPU S7-300 ou un CP342-5 en esclave DP avec un S7-400H maître DP en utilisant un Y-Link?
Configuration des Entrées/Sorties d'un coupleur DP/DP
Lecture du diagnostic du DP/AS-i Link 20E
Configuration d'adresses E et S différentes dans le DP/AS-i Link 20E
Quelles sont les particularités de l'adressage entrée/sortie sur un coupleur DP/DP ?
Lecture des données d'entrée d'un esclave DP configuré par un autre maître DP
Nº de référence:

QUESTION:
Est-ce qu'il est possible qu'un maître DP lise les données d'entrée d'un esclave DP, paramétré par un autre maître DP ?

RÉPONSE:
Oui, un maître DP est capable de lire les données d'entrée d'un esclave DP qui n'est pas géré par par lui même, et ce grâce à la configuration d'échange direct de données. Pour cela, les deux maîtres DP doivent être paramétrés dans un système multi-maîtres au niveau d'un réseau physique PROFIBUS-DP.

Pré-requis:
Les deux maîtres DP doivent avoir la fonctionnalité d'émission et de réception pour l'échange direct de données, mais les esclaves DP doivent aussi avoir la fonctionnalité d'émission pour l'échange direct de données.

Cette propriété se vérifie aussi bien pour le maître DP que pour les esclaves DP au niveau des informations du modules, disponibles dans le catalogue matériel du STEP7 (HW Config.) et affichées dans la fenêtre sous l'arborescence du catalogue matériel.


Image 1: Fonctionnalité d'émission et de réception pour l'échange direct de données pour le maître DP


Image 2: Fonctionnalité d'émission pour l'échange direct de données pour l'esclave DP

Exemples des produits supportant l'échange direct de données:

Esclaves DP:

  • ET200-L
    6ES7 131-1EH00-0XB0 - bloc électronique DI 16 x AC 120V
    6ES7 133-1EH00-0XB0 - bloc électronique DI8/DO8 x AC120V
    6ES7 133-1JH00-0XB0 - bloc électronique DI8/RO8 x AC120V
    6ES7 133-1BL01-0XB0 - ET 200L 16DI/16DO DC 24V/0,5A
  • ET200-M
    6ES7 153-1AA03-0XB0 - IM153-1, PROFIBUS-DP
    6ES7 153-1AA83-0XB0 - IM153-1, PROFIBUS-DP
  • ET200-S
    6ES7 151-1CA00-0AB0 - ET200S module d'interface IM151-1 BASIC
    6ES7 151-1AB02-0AB0 - ET200S module d'interface IM151-1 FO STANDARD
    6ES7 151-1BA00-0AB0 - ET200S module d'interface IM151-1 High Feature
    6ES7 151-1AA03-0AB0 - ET200S module d'interface IM151-1 STANDARD
  • ET200-X
    6ES7 147-1AA01-0XB0 - ET200X: module de base BM147/CPU
    6ES7 147-1AA10-0XB0 - ET200X: module de base BM147-1 CPU
    6ES7 141-1BF01-0XB0 - ET200X: module de base BM141, 8DI
    6ES7 141-1BF01-0AB0 - ET200X: BM141 - ECOFAST RS485 8DI

Maîtres DP:

  • C7
    6ES7 626-2DG04-0AE3 - SIMATIC C7-626/P DP, appareil complet.
    6ES7 633-2BF02-0AE3 - SIMATIC C7-633 DP, appareil complet
    6ES7 634-2BF02-0AE3 - SIMATIC C7-634 DP, appareil complet
    6ES7 635-2EC01-0AE3 - SIMATIC C7-635 clavier, appareil complet
    6ES7 635-2EB01-0AE3 - SIMATIC C7-635 tactile
    6ES7 636-2EC00-0AE3 - SIMATIC C7-636 clavier, appareil complet
  • S7-300
    6ES7 313-6CE01-0AB0 - CPU313C-2 DP,32 KO,16DI / 16DO; IF DP M/S
    6ES7 314-6CF01-0AB0 - CPU314C-2 DP,48 KO,24DI / 16DO/ 4AI / 2AO, IF DP M/S
    6ES7 315-2AF03-0AB0 - CPU315-2 DP, 64 KO, 0.3 ms/Kinstructions
    6ES7 315-2AG10-0AB0 - CPU315-2DP, 128 KO, 0.1 ms/Kinstructions
    6ES7 315-6FF01-0AB0 - CPU315F
    6ES7 316-2AG00-0AB0 - CPU316-2DP, 128 KO, 0.3 ms/Kinstructions
    6ES7 317-2EJ10-0AB0 - CPU317-2 PN/DP, 512 KO, 0.05 ms/Kinstructions
    6ES7 317-6FF00-0AB0 - CPU317F-2DP, 512 KO, 0.1 ms/Kinstructions
    6ES7 318-2AJ00-0AB0 - CPU318-2, 512 KO, 0,1 ms/Kinstructions
  • S7-400
    6ES7 412-1XF03-0AB0 - CPU412-1, 96 KO, 0.2 ms/Kinstructions
    6ES7 412-2XG00-0AB0 - CPU412-2, 144 KO, 0.2 ms/Kinstructions
    6ES7 414-2XG03-0AB0 - CPU414-2, 256 KO, 0.1 ms/Kinstructions
    6ES7 414-3XJ00-0AB0 - CPU414-3, 768 KO, 0.1 ms/Kinstructions
    6ES7 416-2XK02-0AB0 - CPU416-2, 1.6 MO, 0.08 ms/Kinstructions
    6ES7 416-3XL00-0AB0 - CPU416-3, 3.2 MO, 0.08 ms/Kinstructions
    6ES7 416-2FK02-0AB0 - CPU416F-2, 1.6 MO, 0.08 ms/Kinstructions
    6ES7 417-4XL00-0AB0 - CPU417-4, 4 MO

  • ET200 S-CPU
    6ES7 151-7AA10-0AB0 - ET200S IM151 CPU, 48 KO

Configuration de l'échange de données direct:
Il faut paramétrer la fonctionnalité d'échange direct de données au niveau du "second" maître DP. La configuration du maître de l'esclave DP est faite de manière identique à toute communication normale entre maître et esclave.

Dans le projet exemple, une station ET200S (esclave DP) est pilotée par une CPU318-2 (maître DP). Une CPU416-2 DP, se trouvant sur le même réseau PROFIBUS-DP, lit par échange de données directe les données du module d'entrées de l'ET200S.

Pour la configuration de la CPU416-2DP qui vient lire les données de l'esclave qu'il ne gère pas, procéder comme suit:

  • ouvrir les propriétés de l'interface DP et aller dans l'onglet Configuration. Insérer une nouvelle ligne qu'il faut paramétrée en mode DX (échange direct de données).


Image 3: Configuration de la CPU416-2 DP

  • éditer la configuration du DX, en indiquant l'adresse DP de l'esclave DP ainsi que l'adresse d'entrée des données concernées.


Image 4: Configuration de l'échange direct de données

Image 5: Configuration du projet exemple ( 21 KB )  

Projet exemple:
Copier le fichier "Direct_data_exchange.exe" dans un répertoire distinct et lancer le ensuite par double-clic. Le projet créé avec STEP7 V5.2 SP1 est automatiquement décompacté avec l'ensemble de ses sous-répertoires associés. Le projet décompacté peut ensuite être ouvert et modifié avec le SIMATIC Manager.

Direct_data_exchange.exe ( 192 KB )  

 ID contribution:19081112   Date:2004-06-24