Indicaciones de configuración: Lasllaves de licencia (License Key)son las nuevas autorizaciones a partir del STEP 7 V5.3. Con las nuevas llaves de licencia, se dispone de un nuevo concepto de licencia para el software SIMATIC. Mientras que las antiguas autorizaciones sólo eran validas para una determinada versión de software hasta el SIMATIC V5.2, las llaves de licencia son válidas automáticamente para todas las versiones anteriores del mismo software (a partir del STEP 7 V5.3). Sin embargo, esta validez está limitada a los programas que pueden ser validados por esa llave de licencia. En los programas que se validaron con una autorización, sigue siendo válida la autorización válida para la versión.
Otra novedad es que las llaves de licencia (Floating License) pueden ser depositadas en una red y utilizadas desde diferentes PCs. Las posibilidades que ofrece el mundo SIMATIC con este tipo de licencia está descrito en la página del Customer Support con número ID 19021092.
Para saber si un programa está protegido con autorización o con llave de licencia, se pueden reconocer en el número de licencia. Este número es mostrado por el Automation License Manager (ALM). El número de licencia de una autorización dispone de 10 cifras, mientras que el de una llave de licencia posee 20 cifras.
Mientras que antes sólo existían autorizaciones y autorizaciones de emergencia, ahora se dispone de los siguientes tipos de llaves de licencia:
|
Llave de licencia |
Significado |
|
Single License |
Utilización sin límite de tiempo en cualquier PC |
|
Floating License |
Utilización sin límite de tiempo en cualquier PC o a través de red |
|
Rental License |
Utilización con límite de tiempo acordado con un contrato de alquiler |
|
Trial License |
Utilización con límite de tiempo (máximo: 14 días) para pruebas y validación (sin responsabilidad por parte del fabricante) |
|
Upgrade License |
Con la licencia de actualización, se puede convertir una licencia de la versión x "antigua" a una versión mayor que x |
Tabla 01
Advertencia sobre las autorizaciones:
Las autorizaciones sólo se pueden guardar y reparar en el disquete original rojo o amarillo, y la instalación sólo es posible en unidades de disco y particiones internas o bien en unidad de red, pero no en USB Sticks. Para garantizar el trabajo con el software correspondiente, la autorización debe estar disponible de forma local en el mismo disco duro en el que se haya instalado el software. Las autorizaciones no se pueden transferir a través de Internet ni se pueden instalar en discos duros de tipo USB.
Advertencia sobre las llaves de licencia (Licence Keys):
Las llaves de licencia no se pueden restaurar en los disquetes en los que se suministró, sino que sólo se pueden reparar en el PC o PG en el que se encuentran. Con las llaves de licencia, ya no se dispone de ninguna llave de emergencia en el disquete, debido a que el software sigue funcionando siempre y cuando se haya instalado antes una llave de licencia válida. Si, por tanto, se tiene una llave de licencia defectuosa en el disco duro, el trabajo se interrumpe en intervalos de tiempo regulares y se muestra una advertencia indicando que no se dispone de una llave de licencia válida. Las llaves de licencia se pueden guardar en USB Sticks, a partir del ALM V1.1 + SP1. Desde el CD, se instala una llave de licencia de prueba, que sólo se puede activar una sola vez por un periodo de 14 días para la aplicación SIMATIC y sólo sirve para realizar pruebas. La llave de licencia TRIAL no se puede ni restaurar ni copiar a otro sitio.
Advertencia:
Los productos software, que se liberan con License Keys para su utilización, también pueden utilizar nuevas License Keys. Pero si los productos software están liberados para su utilización con autorizaciones, es necesaria una autorización. Estos productos software no funcionan con una Licence Key (para una versión superior). Información adicional al respecto está disponible en la ayuda Online del Automation License Manager, bajo el punto
- Indicaciones para la utilización de versiones software "antiguas".
|