afficher la liste des articles
WinCC flexible ES -- Création d'un projet HMI -- Configuration des alarmes et messages
Comment insérer les messages d’alarmes d’un variateur de fréquence (SINAMICS et MICROMASTER) dans un projet WinCC flexible ou WinCC (TIA Portal) ?
Comment visualiser l'état actuel d'une CPU sur un pupitre opérateur WinCC flexible ?
L'indicateur de message continu d'être affiché bien que le compteur de message indique 0.
Comment démarrer un fichier son par un script dans un PC WinCC flexible Runtime ?
Comment configurer une connexion directe entre un pupitre HMI et un variateur de fréquence ( SINAMICS et Micromaster ) ?
Dans WinCC flexible, lors de la création de messages d’alarmes, comment peut-on déterminer l’adresse des bits pour "la variable de déclenchement", pour la variable "Acquittement AS" ainsi que pour la variable "Acquittement IHM" ?
Quelle est la procédure dans SIMOTION SCOUT et dans WinCC flexible pour pouvoir afficher des messages Alarm_S et des alarmes technologiques dans WinCC flexible Runtime?
Comment peut-on afficher des Alarm_S ou bien des messages d'Alarm_D avec des valeurs process ( aussi appelées valeurs associées ) sur un pupitre opérateur WinCC Flexible?
Comment faire pour afficher les alarmes avec WinCC flexible ?
Comment évaluer le bouton ACK sur un pupitre opérateur sous WinCC flexible?
Comment afficher des messages d'erreurs système d'un SIMATIC S7-300 / 400 dans WinCC flexible ?
Comment peut-on visualiser ou modifier les événements système de SIMATIC WinCC flexible dans un projet ?
WinCC flexible: Fenêtre de message système
Comment acquitter des alarmes par l'automate dans WinCC flexible ?
Pourquoi les messages ne sont-ils pas édités sur l'imprimante
Pourquoi la "vue des alarmes" n'est pas affichée en avant-plan mais est recouverte par les objets de vue ?
Pourquoi la mémoire tampon de diagnostic ne s'affiche pas sous WinCC flexible?
Comment peut-on afficher le tampon de diagnostic dans WinCC Flexible?
Quels sont les réglages à effectuer pour que les messages ne s'affichent qu'à partir d'un certain moment ?
Comment créer des alarmes dans WinCC flexible avec des textes créés en masse de manière externe et les modifier avec Excel ?
Comment peut-on visualiser ou modifier les événements système de SIMATIC WinCC flexible dans un projet ?
Nº de référence:

Explication :
Pour visualiser ou modifier les événements système dans WinCC flexible, suivez les instructions suivantes :

  1. Sélectionner  le menu "Outils  > Paramètres > Environnement > Personnalisation de la fenêtre du projet".


    Figure 01 - Personnalisation de la fenêtre du projet
     
  2. Sélectionner dans le champ "Changer le mode d’affichage de l’arborescence du projet" le mode "Afficher tous les objets" et confirmer avec "OK". Ensuite, il s’affichera en plus dans la Vue du Projet sous  "Gestion des alarmes" la rubrique  "Evénements système".


    Figure 02 – Evénements système.  
     

Remarque :

  • Pour les événements système seul le texte est éditable.
  • Les paramètres "%1, %2, ..." seront substitués par des valeurs donc ils ne doivent pas être modifiés.
  • A partir de WinCC flexible 2008 SP1, il est possible également d'exécuter des fonctions à partir des messages système ("Evènements > Arrivants").

Mots clés :
Aspect, Propriétés d’affichage, Blocs d’alarmes

 ID contribution:18973361   Date:2009-09-04