afficher la liste des articles
S7-300 CPU 31x -- Configurer et programmer la communication -- Configurer l'interface PROFIBUS
Comment active-t-on la fonction "Communication CC priorisée" afin d'accélérer les performances de communication avec les pupitres opérateurs ?
Comment configure-t-on une liaison entre un WinCC flexible Runtime (PC/Panel) et un S7-300/400 sous Profibus/MPI ?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par PROFIBUS sur le CD SIMATIC NET Quickstart ?
Quelles différences y a-t-il dans la configuration des différents types de liaisons S7 ?
Transfert de valeurs Analogiques vers/dans un esclave Profibus-DP
A quoi faut-il prendre garde lorsqu'un esclave DP doit fonctionner de temps en temps sur un réseau PROFIBUS-DP ?
Comment configurer une connexion S7 par MPI avec le serveur OPC SIMATIC NET et le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une station PC en tant qu'esclave DP pour la relier à une station S7 (en tant que maître DP) pour le serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Différences entre les interfaces DP des CPU (ex. CPU 315-2 DP) et des CP 342-5
Comment lire de manière cohérente des données d'un esclave DP/IO-Device PROFINET et les écrire de manière cohérente dans un esclave DP/IO Device PROFINET ?
Quelles sont les différentes possibilités pour échanger des données entre CPU via MPI/Profibus DP ?
Echange de données direct entre modules CPU
Routage S7 par PROFIBUS avec S7-300
Règles pour l'accès de la CPU 315-2 DP sur la périphérie décentralisée. (interface intégrée de la CPU 315-2 DP)
Démarrage des CPU S7-300 en cas d'absence d'esclaves
Routing avec CPU Compact et C7-635 en tant qu'esclave DP
Comment peut-on reconnaître que le maître S7-300/400 supporte les fonctionnalités DPV1?
Démarrage des CPU S7-300 en cas d'absence d'esclaves
Nº de référence:


QUESTION:  
Quel est le temps pendant lequel la CPU S7-300 attend-elle lorsqu' un esclave DP est absent du réseau PROFIBUS ?

REPONSE:  
Vous utilisez un réseau PROFIBUS avec des esclaves DP sur l'interface PROFIBUS de votre CPU et vous souhaitez vérifier au démarrage si la configuration prévue correspond à la configuration réelle. Dans les propriétés de la CPU, dans l'onglet Démarrage, vous trouverez deux temps différents.

Fig. 1 : Propriétés de démarrage de la CPU 

Une CPU S7-300 attend le temps de transfert des paramètres aux modules jusqu'à ce qu'elle ait vérifié s'il y a une différence entre la configuration prévue et la configuration réelle. A cet instant, s'il manque un esclave DP et qu'aucun démarrage ne doit avoir lieu si la configuration prévue ne correspond pas à la configuration réelle, la CPU passe en STOP. Dans ce cas, la CPU doit être remise en RUN une fois que tous les esclaves DP sont présents.



 ID contribution:18963092   Date:2004-05-17