|
Anleitung
Dieser Beitrag bezieht sich in erster Linie auf die STEP 7 Vorgängerversionen bis einschließlich V5.3 und für die Betriebssysteme Windows 95/98/ME/NT/2000. Bei den STEP 7 Versionen V5.4 und V5.5 unter den aktuelleren Betriebssystemen kann der Beitrag nur mit Einschränkung angewendet werden. Im Übrigen empfehlen wir Ihnen, nach der Installation Ihrer SIMATIC Software ein Image von dem Laufwerk zu erstellen, auf dem Sie die Produkte installiert haben. Müssen Sie aus irgendwelchen Gründen Ihre Festplatte mit dem Image wiederherstellen, sichern Sie vorher Ihre Projekte und Lizenzen.
Achtung Bei der beschriebenen Deinstallation werden der gesamte SIEMENS Ordner und sämtliche Registry-Einträge der auf Ihrem Rechner installierten Siemens-Software gelöscht. Befinden sich noch Projekte in diesem Ordner, müssen Sie diese mit dem SIMATIC Manager über die Funktion "Datei > Speichern unter" in ein anderes Verzeichnis kopieren. Ebenso können Sie die Daten über die Funktion "Datei > Archivieren" in ein anderes Verzeichnis oder Laufwerk sichern. Die Projekte dürfen nicht mit dem Windows-Explorer kopiert oder verschoben werden.
Sichern Sie sich weiterhin Ihre GSD-Dateien aus dem Verzeichnis "<<LW:>>\Siemens\Step7\S7data\gsd\".
Wichtig
Übertragen Sie zuerst Ihre Autorisierungen auf die dafür vorgesehenen Autorisierungsdisketten.
Nachfolgend ist die Vorgehensweise für eine komplette Deinstallation beschrieben:
| Nr. |
Vorgehensweise |
| 1 |
Öffnen Sie in der Systemsteuerung den Dialog "Software" und wählen Sie das Register "Programme ändern oder entfernen". Deinstallieren Sie alle SIMATIC-Applikationen.
Hinweis
Sollte es nicht möglich sein, STEP 7 im Dialog "Software" ("Programme ändern oder entfernen") in der Systemsteuerung zu deinstallieren, so empfehlen wir Ihnen die nachfolgende Vorgehensweise. Ursache für das Verhalten können z.B. zerstörte Installationsdateien sein, sodass die Deinstallationsroutine immer mit einer Fehlermeldung abgebrochen wird.
- Öffnen Sie den Explorer und legen Sie die STEP 7 CD in Ihr CD Laufwerk ein.
- Öffnen Sie das Verzeichnis "<Laufwerk-CDROM>:\STEP7\Disk1" und markieren Sie die Datei "SIMATIC STEP 7.msi" (bei STEP 7 V5.3) oder die Datei "Setup.msi" (bei STEP 7 V5.4).
- Öffnen Sie das Kontextmenü über die rechte Maustaste und führen Sie die Funktion "Deinstallieren" aus.

Bild 01
Über die oben genannte Msi-Datei (Windows Installer-Paket) wird Ihre STEP 7 Software auf Ihrem PC deinstalliert. |
| 2 |
Führen Sie anschließend einen Neustart am PG / PC durch. |
| 3 |
Starten Sie den Registrierungseditor über den Menübefehl "Start > Ausführen...". Geben Sie "regedit" ein und bestätigen Sie mit "OK". Der Registrierungseditor wird nun gestartet.

Bild 02
|
| 4 |
Öffnen Sie das Verzeichnis "HKEY_CURRENT_USER > Software". Darunter finden Sie das Unterverzeichnis "SIEMENS". Selektieren Sie dieses Verzeichnis und löschen Sie es.

Bild 03
|
| 5 |
Öffnen Sie das Verzeichnis "HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE". Darunter finden Sie wiederum ein "SIEMENS"-Verzeichnis. Selektieren Sie auch dieses Verzeichnis und löschen Sie es. Danach ist die Registry bezüglich jeglicher SIEMENS Einträge gelöscht.

Bild 04
|
| 6 |
Beenden Sie den Registrierungseditor und löschen Sie anschließend das komplette Siemens-Verzeichnis (<<LW:>>\Siemens), sowie im Windows-Systemverzeichnis alle S7-Dateien. Öffnen Sie dazu die Suchmaske über "Start > Suchen > Nach Dateien oder Ordnern..." und suchen Sie alle "S7*.*"-Dateien. |
| 7 |
Löschen Sie den SIMATIC Ordner im Startmenü. |
| 8 |
Löschen Sie die Datei "simatic.cfg", die sich im Windows-Verzeichnis (z.B. "System (C:) ) befindet.
Hinweis
Bei den neuen Betriebssystemen kann es sein, dass diese Datei ohnehin nicht mehr vorhanden ist. |
| 9 |
Löschen Sie die Dateien C:\RASETU*.* |
| 10 |
Suchen Sie über "Start > Suchen > Nach Dateien oder Ordnern..." die Datei "citamis.str" im Windows-Verzeichnis (z.B. "System (C:) ) und löschen Sie diese Datei. |
| 11 |
Zusätzlich leeren Sie noch den Papierkorb. Danach ist die Deinstallation abgeschlossen. |
Hinweis Bei der kompletten Deinstallation von STEP 7 wird das gesamte Siemensverzeichnis gelöscht. In diesem Siemensverzeichnis befinden sich auch Einträge für andere Siemensprodukte, wie z.B. Logo-Soft, Soft Data Link (Handy Software) oder Merlin (Siemens Standard Installation für Windows 98 und NT). Das Löschen dieser genannten Einträge macht die Applikationen der Software bzw. der Siemensprodukte unbrauchbar.
|