afficher la liste des articles
ET 200S (modules standard) -- Montage et paramétrage du matériel -- Initialisation et paramétrage de modules
Comment le module interface série 1SI 3964/ASCII (6ES7138-4DF01-0AB0) doit-il être mis en oeuvre dans STEP 7 Professional à partir de V11 ?
Comment le module interface série 1SI MODBUS/USS (6ES7138-4DF11-0AB0) doit-il être mis en oeuvre dans STEP 7 Professional à partir de V11 ?
Quel "local_device_id" doit-on paramétrer pour établir une liaison pour communication ouverte via Industrial Ethernet avec le FB65 "TCON" ?
Pourquoi le message "la page n'est pas disponible" apparait-il dans le navigateur Web lorsque vous appelez, par exemple, la page HTML "Topologie" pour lire la topologie depuis le serveur Web de la CPU ?
Comment réinitialiser l'adresse IP et le nom d'un appareil I ?
Quels esclaves DP peuvent être insérés ou retirés sur un système maître DP au moyen de la fonction CiR (configuration in RUN) et quelles préconisations système préalables le système maître DP doit-il remplir ?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par PROFINET sur le CD SIMATIC NET Quickstart?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication en IWLAN sur le Collection SIMATIC NET Quickstart?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par PROFIBUS sur le CD SIMATIC NET Quickstart ?
Où peut-on trouver des informations sur la reproductibilité des alarmes temporisées et des alarmes cycliques avec les IM151-8 et IM154-8 ?
Comment se déroule le reparamètrage du module maître IO-Link et des modules de périphérie IO-Link et lors de leur remplacement ?
Quelles options sont disponibles pour configurer les stations ET200 ?
Où trouver des informations sur les préconisations de montage d'une station ET 200S ?
Quels sont les messages de diagnostic possibles lorsque vous mettez en œuvre un ET200S en tant que device PROFINET IO ?
Quels sont les messages de diagnostic possibles lorsque l'on met en œuvre un ET200S en tant qu'esclave PROFIBUS DP ?
Télé-Service avec ET200S (IM151-CPU) et TS Adapter
Peut-on utiliser la fonction "Quick stop" sur les départs moteurs ET 200S ?
Comment combiner des modules standard et des modules de sécurité sur des stations ET 200 ?
Paramétrage du module ET 200 S DI 4xNAMUR (6ES7 131-4RD00-0AB0)
Compensation en température d'un thermocouple par l'utilisation d'une résistance PT100 comme point de soudure froide
Compensation en température d'un thermocouple à partir du module électronique 2AI TC HF
Comment faire dans la configuration matérielle pour grouper les adresses des ET200S IM151-1 HF (compression d'adresses)?
IM 151-7 CPU: Portage de programme avec compression d'adresses
Comment regrouper la plage d'adresse de l'ET200S (Compression adresses)?
Quels sont les modules de l'ET 200S qui prennent en charge la fonction "Traitement des options" ?
Quelles sont les conditions à respecter lors de la configuration de modules ET200 S ?
A quelles dépendances entre les modules périphériques et les modules d'interface doit-on faire attention dans la configuration d'un ET200S ?
Comment intégrer des modules pneumatiques Bürkert dans un système de périphérie décentralisé ET200S ?
Comment éviter que la LED d'erreur de bus (BF) sur le module d'interface IM 151 soit allumée en cas d'utilisation du module de réserve ?
PROFIBUS S5 COM packages -- Montage et paramétrage du matériel -- Initialisation et paramétrage de modules
Paramètres Hex d'un esclave modulaire sur un maître en norme DP ou sur un CP 5431
La déclaration d-un S5-95U en tant que maître, CPU 315 2DP en tant qu-esclave n-est avec COM PROFIBUS V5.0 pas possible.
Transfert du paramétrage sur S5-95U
CP5431 et CP5412 configurés dans un système de Bus/DP
Pas de possibilité d'effectuer les fonctions On-Line avec COM PROFIBUS
Fichiers de type et fichiers GSD avec COM PROFIBUS
La configuration de certains esclaves DP n'est pas possible avec COM PROFIBUS V5.x
Comment regrouper la plage d'adresse de l'ET200S (Compression adresses)?
A quoi faut-il veiller lors de l'installation du CP5511 avec COM PROFIBUS ?
Comment regrouper la plage d'adresse de l'ET200S (Compression adresses)?
Nº de référence:

Description:
Les modules électroniques TOR avec une plage d'adresses de 2 bits occupent tout d'abord 1 octet par emplacement lorsque vous les insérez dans la table de configuration. Cette notice décrit comment regrouper la plage d'adresse ET200S. 

Instructions:

  1. "Compression adresses" au moyen de la configuration dans le catalogue matériel
    (fonction système intégrée)
  2. "Compression adresses"  au moyen de la configuration par fichier GSD/GSDML
    (PROFIBUS-DP/PROFINET IO)

1. "Compression adresses" au moyen de la configuration dans le catalogue matériel ( fonction système intégrée ) :
Lorsque vous configurez votre ET200S dans la configuration matérielle au moyen du catalogue matériel, vous pouvez regrouper la plage d'adresse occupée par les modules électronique TOR simplement par le bouton "Compression adresses".
STEP 7 contrôle la consistance de la configuration.
 
Nr. Procédure
1

Marquez la  zone de modules consécutifs dont vous voulez comprimer les adresses.

2

Cliquez sur le bouton "Compression adresses" dans la vue détaillée de la table de configuration.

2. "Compression adresses" au moyen de la configuration par fichier GSD/GSDML ( PROFIBUS-DP/PROFINET IO ) :
Lors de l'utilisation de fichier GSD/GSDML dans votre logiciel de configuration, la fonction système intégrée par le bouton "Compression adresses"  n'est pas disponible. Mettez les adresses manuellement par le choix des modules correspondants. Les modules dont les adresses peuvent être comprimées sont reconnaissables, car ils apparaissent en double. La différence entre les deux modules réside dans l' "*" au niveau de la dénomination.
 
Nr. Procédure
1 Sélectionnez à partir du catalogue matériel de votre logiciel de configuration un module avec une dénomination sans "*".
Un nouvel octet est ainsi utilisé; indiquer alors l'adresse de début du module.
2 Choisissez pour l'emplacement suivant un module ayant une dénomination avec "*".
Placez ensuite d'autres modules afin de compléter le nouvel octet  précédemment utilisé ( jusqu'à ce que l'ensemble des bits soit utilisé ).
3 Lorsqu'un octet est complet, il faut alors positionner un module ayant une dénomination sans "*".

Exemple de configuration :
 
Numéro d'emplacement  Dénomination du module Adresses de canal
2 6ES7 131-4BB01-0AA0   2DI DC24V E 0.0 ...E 0.1
3 6ES7 131-4BB01-0AA0   2DI DC24V E 1.0 ...E 1.1
4 6ES7 131-4BB01-0AA0* 2DI DC24V E 1.2 ...E 1.3
5 6ES7 131-4BB01-0AA0* 2DI DC24V E 1.4 ...E 1.5
6 6ES7 131-4BB01-0AA0* 2DI DC24V E 1.6 ...E 1.7

Note :

  • Il n'y a pas de vérification de cohérence de la compression au niveau des modules du logiciel de configuration. Si vous configurez plus de 8 canaux dans un octet, alors les modules dépassant la limite de l'octet seront déclarés comme mal configurés au niveau du diagnostic :
    État du module => 10B: mauvais module; données utiles non valides
    Ces modules ne seront pas adressés, il n'y aura aucune communication.
    La somme ne doit pas dépasser les 8 canaux ( 1 octet ).
  • La procédure décrite dans cet article pour la compression des adresses mémoire dans l'ET200S n'est pas autorisée lorsque les blocs pilotes de canal PCS7 sont utilisés.

 ID contribution:18848628   Date:2011-05-11