afficher la liste des articles
Configuration centralisée avec des chassis d-extension ER 701-2 et ER 701-3
Nº de référence:

QUESTION:
Je souhaite connecté un chassis d'extension centralisé sur un S5-115U .Quel type de bacs d'extension doit on utiliser ?

REPONSE:
Pour une configuration centralisée vous pouvez utiliser 4 types de bacs d'extension .Ces types sont : ER 701-0, -1, -2 et -3. Le catalogue stipule que les bacs d'extension ER 701-2 et -3 sont utilisables pour une configuration centralisée . Ces bacs d'extension exigent un module d'alimentation et un coupleur d'extension IM 306 . Cependant si réalisez une configuration centralisée avec seulement un bac d' extension seulement , Vous pouvez utiliser le coupleur d'extension IM305 à la place du IM 306 , vous n'aurez pas besoin dans l'extension de module d'alimentation . Le coupleur IM306 est nécessaire si vous souhaiter installer par exemple des cartes analogiques et si vous souhaitez obtenir un adressage E /S variable . Dans le cas de l'utilisation du coupleur IM305 , l'adressage est fixe .

 ID contribution:187917   Date:1997-12-12 
Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé                                 
related links
Fonctionnement sur RAM des CPs / ...
IP 281 avec 115U et coupleurs IM.
SIMATIC Systèmes à haute dispon ...
SIMATIC Systèmes à haute dispon ...
Utilisation dans un châssis d-ex ...