Mostrar lista de artículos
STEP 7 -- Informaciones de producto -- Comprobar compatibilidad
Herramienta de compatibilidad para las tecnologías de automatización y accionamientos
¿Qué software SIMATIC se puede instalar en los sistemas operativos de 64 bits?
¿Qué versiones de antivirus se pueden utilizar con el STEP 7 V5.3, V5.4 y V5.5?
Tipps & Tricks para comprobar la compatibilidad
Información sobre el tema "Comprobación de la compatibilidad"
¿Cómo se pueden conocer los paquetes opcionales de STEP 7 que se necesitan para poder elaborar un proyecto STEP 7?
¿Por qué, al abrir un proyecto a partir del STEP 7 V5.3 + SP2, aparece un aviso que indica que debe instalarse un idioma ajeno en el sistema operativo?
¿Qué listas existen con la compatibilidad entre los sistemas operativos de Microsoft Windows y los diferentes productos software de SIMATIC?
¿Qué versión del STEP 7 es compatible con cada versión del Internet Explorer?
¿Qué bloques de caracteres especiales y de otros idiomas se pueden utilizar en el STEP 7?
¿Qué versión de STEP 7 es compatible con qué versión del sistema operativo Microsoft Windows?
¿Qué paquetes de software SIMATIC son compatibles con qué sistema operativo de Microsoft Windows y con STEP 7 V5.5?
¿Qué paquetes de software SIMATIC son compatibles con qué sistema operativo de Microsoft Windows y con STEP 7 V5.5?
Referencia:

Compatibility Tool
Se dispone de una nueva herramienta de compatibilidad en la página web de Service & Support.
Está diseñada para ayudarle en temas de compatibilidad entre los diversos productos de software SIMATIC.

Los contenidos están por ello incluidos en la herramienta de compatibilidad.
Agradeceremos todos sus comentarios sobre la nueva herramienta de compatibilidad.
Para poderlo hacer, se ruega cumplimentar y enviar de vuelta el formulario.

La tabla dada más abajo contiene el enlace a la herramienta de compatibilidad y el formulario para realizar los comentarios.

Instrucciones breves
Para solicitar la información sobre compatibilidad que se precisa, primero se debe escoger un "componente maestro" (WinCC, PCS 7, STEP 7, ...). A estos "componentes maestros" se añaden más componentes (como sistemas operativos, detectores de virus, otros productos SIMATIC, ...). Una vez que se hayan escogido los componentes que se necesitan, se puede tener la lista de compatibilidad mostrada pulsando sobre el botón "Show compatibility". Se dispone de una descripción detallada de la herramienta en el fichero Online_Help.pdf dado en la tabla de abajo.
 
Contenidos

Enlace / Descarga

Enlace a la herramienta de compatibilidad
https://support.automation.siemens.com/kompatool/index.html?lang=en
Documentación
Online_Help.pdf
Formulario de comentarios
Denos su opinión para ayudarnos en el futuro desarrollo de la herramienta de compatibilidad.

Consideraciones sobre configuración
La siguiente lista de compatibilidad ofrece la compatibilidad de las diferentes versiones de los paquetes de software SIMATIC con las dos últimas versiones de STEP 7 y con los diversos sistemas operativos de Microsoft Windows. La lista es válida sólo para las versiones dadas en estos ficheros.
 
Contenidos

Enlace / Descarga

Alemán (versión12/2012-05a)
STEP7_Compatibility_de.pdf

( 305 KB )

Inglés (versión 12/2012-05b)
STEP7_Compatibility_en.pdf

( 321 KB )

Francés (versión 12/2012-05c)
STEP7_Compatibility_fr.pdf

( 231 KB )

Italiano (versión 12/2012-05e)
STEP7_Compatibility_it.pdf

( 307 KB )

Español (versión 12/2012-05d)
STEP7_Compatibility_es.pdf

( 309 KB )

La lista de compatibilidad para STEP 7 V5.5 se encuentra disponible en el CD de instalación de STEP 7 bajo:
<unidad CD-ROM>:\_Manuales\Español\STEP7 - Lista Compatibilidad.pdf

Después de instalar STEP 7 la lista de compatibilidad más reciente también se encuentra disponible en la barra de Inicio, bajo:
Inicio > SIMATIC > Información > Español > STEP 7 - Lista Compatibilidad
.

Palabras clave
Lista de compatibilidad, 49453265

 Nr. de identificación (ID):18734363   Fecha:2013-03-19