|
DOMANDA:
Che cosa significa l'opzione di parametrizzazione "Sostituzione unità in esercizio" su un ET 200 M?
RISPOSTA:
Sostituzione di unità in esercizio è una funzione con la quale si possono estrarre oppure innestare nel rack dell'ET200M determinate unità della gamma S7-300.
Questo richiede però di avere a disposizione un bus attivo dell'apparecchiatura (la giusta barra di bus con i posti connettore) e non la normale barra profilata con i congiuntori di bus.
Inoltre serve almeno una IM153-1AA02. oppure una più recente.
Unità più vecchie, come IM153-0 opp. IM153-1AA00. non supportano questa funzione.
La IM 153 deve essere pilotata da una CPU S7-400, poiché le CPU S7-300 non dispongono dell'interrupt di estrazione/innesto.
Da STEP7 V5.1 è possibile progettare per l'S7-300 l'estrazione e l'innesto in esercizio. E questo se il CP 342-5 viene impiegato come master DP. Qui occorre però ricordare che il collegamento con la CPU funziona solo con gli FC forniti a corredo. Questo significa che nella CPU non viene richiamato un OB di interrupt. L'interrupt di Estrazione/Innesto come gli altri allarmi, con questa unità viene segnalato tramite l'FC "DP-RECV" anche come una nuova segnalazione di una unità. Occorre quindi leggere la diagnostica singola dello slave e analizzare "manualmente" di quale segnalazione si tratti.
|