|
QUESTION:
Est-il possible de mettre en oeuvre, dans un système maître
PROFIBUS et avec des partenaires reliés via un Power-Rail-Booster
(PRB), une communication S7, MPI, FDL ou FMS ?
RÉPONSE:
La mise en oeuvre des protocoles cités ci-dessus dans le cadre de
communication dans un réseau PROFIBUS avec PRB est possible. Le PRB
supporte et transmet tous les types de télégrammes suivant la norme
PROFIBUS. Du fait que tous les protocoles cités mettent en oeuvre
des partenaires actifs, pouvant être (ou nécessitant d'être)
configurés en tant que maître ou esclave, il est nécessaire
d'apporter quelques explications.
Si tous les partenaires actifs se trouvent sur la partie
stationnaire de la boucle du réseau ou alors si la liaison entre
les PRB est réalisée via un câble (grues, environnements avec de
fortes perturbations électromagnétiques, etc.), il n'y a alors
aucune restriction. Tous les protocoles PROFIBUS peuvent être mis
en oeuvre.
Si des partenaires actifs se trouvent sur les deux parties de la
boucle du réseau, alors en cas de problème physique sur la liaison,
(coupure de liaison à cause d'un contact, une résistance trop
importante au niveau des organes des segments du Power Rail, ...)
la communication peut être perturbée.
Cela peut être représenté par l'exemple par un automate
stationnaire en tant que maître DP et plusieurs véhicules en tant
qu'esclaves DP actifs. Les automates sont reliés entre eux via le
PRB dans un réseau en anneau. Si la communication entre le maître
et un esclave est interrompue à cause d'une rupture physique d'un
contact, alors l'esclave sort de l'anneau logique (anneau à jeton).
Le maître ne communique alors plus qu'avec les esclaves accessibles
(échanges de données utiles et du jeton). L'esclave hors de
l'anneau attend un temps défini et génère alors (selon la norme
PROFIBUS) son propre jeton, du fait qu'il ne voit plus aucune
activité sur PROFIBUS. Naissent alors deux systèmes de bus
asynchrones l'un par rapport à l'autre, ayant chacun leur jeton
(droit d'émettre). Si l'esclave coupé du réseau reçoit de nouveau
le contact avec le système maître (le contact physique précédemment
défaillant redevient opérationnel), alors deux jetons seront
reconnus sur le bus par les partenaires actifs et tous les
partenaires se retirent du bus. La communication est perturbée.
PROFIBUS se réinitialisera automatiquement et tous les partenaires
réinscrits dans le réseau à jeton . La communication est de nouveau
assurée.
Résumé:
L'utilisation des mécanismes de communication S7, MPI, FDL ou FMS
avec un segment de Power Rail Booster distant est donc possible;
cependant, avec des systèmes de boucle de liaison, des pertes de
contact ne sont pas à exclure, et peuvent conduire à la formation
d'un jeton double, et donc engendrer des perturbations de courtes
durées. Cela doit être pris en compte au niveau de la configuration
de l'installation.
|