afficher la liste des articles
STEP 7 -- Informations sur les produits -- Vérifier la compatiblité
Outil de compatibilité pour l'automatisme et les entraînements
Quels logiciels SIMATIC peuvent être installés sur un système d’exploitation 64 bits ?
Quelles versions de logiciel antivirus peuvent être utilisées avec STEP 7 V5.3, V5.4 et V5.5 ?
Trucs et astuces pour vérifier la STEP 7- compatibilité.
Informations sur le sujet "Vérifier la compatibilité"
Comment un projet STEP 7 est contrôlé sur les paquets optionnels nécessaires, pour pouvoir traiter le projet STEP 7 ?
Pourquoi est ce qu'un message apparaît indiquant qu'une langue étrangère doit etre installée, lorsque j'ouvre un projet STEP 7 avec STEP 7 V5.3 SP2 ?
Existe-t-il une liste relative à la compatibilité entre les systèmes d'exploitation Microsoft et les logiciels SIMATIC ?
Quelle version de STEP 7 est compatible avec quelle version d'Internet Explorer ?
Quels sont les jeux de caractères de langues étrangères et caractères spéciaux qui peuvent être utilisés dans le STEP 7 ?
Quelle version de STEP 7 est compatible avec quel système d'exploitation Microsoft Windows ?
Quelles versions des logiciels SIMATIC sont compatibles avec quelles versions du système d'exploitation Microsoft Windows et avec STEP 7 V5.5 ?
Comment un projet STEP 7 est contrôlé sur les paquets optionnels nécessaires, pour pouvoir traiter le projet STEP 7 ?
Nº de référence:

Instructions:
Si un projet qui contient des objets qui ont été créés avec un paquet optionnel est traité par STEP7, alors ce paquet optionnel est nécessaire pour le traitement du projet. Lors de l'ouverture d'un projet, le contrôle du projet sur les paquets optionnels nécessaires est lancé automatiquement. Ensuite il sera affiché les paquets optionnels manquants de votre système.

Avant cela vous obtiendrez le message que un ou plusieurs objet d'un type ne peuvent pas être représentés et que le serveur S7 ... ne peut pas être chargé. Validez ce message avec OK. Vous obtiendrez alors une liste avec les noms des  paquets optionnels manquants (par es. S7-HiGraph - Image01).


Image 01

Marquez dans Simatic Manager, le nom du projet avec le curseur et sélectionnez le dialogue des propriétés du projet par  Edition > Propriétés de l'objet. Sélectionnez dans le dialogue affiché l'onglet "Logiciels optionnels requis". Vous obtiendrez ici la liste des paquets optionnels utilisés pour ce projet STEP 7 et ces paquets optionnels sont installés sur votre PC.


Image 02

Si vous voulez par ex. transmettre des projets que vous avez créés vous-même à une autre personne (par ex. collègue / partenaire commercial), la connaissance des paquets optionnels nécessaires pour le traitement du projet est souhaitable. Ils pourront ainsi le cas échéant adapter leur logiciel STEP7 en fonction de votre projet.

Marquez dans Simatic Manager, le  projet et sélectionnez le dialogue des propriétés du projet par  Edition > Propriétés de l'objet. Onglet "Logiciels optionnels requis". Vous trouverez alors l'aperçu des paquets optionnels qui sont nécessaires pour le traitement de ce projet.


Image 03

Les informations sur les paquets optionnels nécessaires sont complets,

  • lorsque le projet (ou tous les projets dans un multiprojet) ou la bibliothèque ont été créés avec STEP 7 à partir de V5.2, 
  • lorsque vous avez examiné le projet sur les paquets optionnels  utilisés - le contrôle sur les paquets d'options utilisés a lieu automatiquement lors de l'ouverture et le désarchivage d'un projet de S7.

 

 ID contribution:18631373   Date:2007-01-18