Mostrar lista de artículos
STEP 7 -- Informaciones de producto -- Comprobar compatibilidad
Herramienta de compatibilidad para las tecnologías de automatización y de accionamientos
¿Qué software SIMATIC se puede instalar en los sistemas operativos de 64 bits?
¿Qué versiones de antivirus se pueden utilizar con el STEP 7 V5.3, V5.4 y V5.5?
Tipps & Tricks para comprobar la compatibilidad
Información sobre el tema "Comprobación de la compatibilidad"
¿Cómo se pueden conocer los paquetes opcionales de STEP 7 que se necesitan para poder elaborar un proyecto STEP 7?
¿Por qué, al abrir un proyecto a partir del STEP 7 V5.3 + SP2, aparece un aviso que indica que debe instalarse un idioma ajeno en el sistema operativo?
¿Qué listas existen con la compatibilidad entre los sistemas operativos de Microsoft Windows y los diferentes productos software de SIMATIC?
¿Qué versión del STEP 7 es compatible con cada versión del Internet Explorer?
¿Qué bloques de caracteres especiales y de otros idiomas se pueden utilizar en el STEP 7?
¿Qué versión de STEP 7 es compatible con qué versión del sistema operativo Microsoft Windows?
¿Qué paquetes de software SIMATIC son compatibles con qué sistema operativo de Microsoft Windows y con STEP 7 V5.5?
¿Cómo se pueden conocer los paquetes opcionales de STEP 7 que se necesitan para poder elaborar un proyecto STEP 7?
Referencia:

Instrucciones:
Si se elabora un proyecto que contiene objetos creados con un paquete opcional, este paquete es necesario para poder elaborar el proyecto. Al abrir un proyecto, se arranca automáticamente la comprobación de los paquetes opcionales para dicho proyecto. A continuación, se indican los que faltan en el sistema utilizado.

Primeramente, se recibe el aviso de que no se pudieron representar uno o varios objetos de un tipo y que no se pudo cargar el servidor S7… Confirme este aviso con OK. Con ello, se recibe una lista con los nombres de los paquetes opcionales que faltan (por ejemplo, S7-HiGraph – Figura 01).


Figura 01

Seleccione el nombre del proyecto dentro del administrador SIMATIC, con ayuda del cursor, y elija el diálogo de las propiedades del objeto desde Edición -> Propiedades del objeto. Seleccione el registro Paquetes opcionales necesarios en el diálogo mostrado. Ahora se muestra un listado de todos los paquetes opcionales necesarios en este proyecto de STEP 7, y si están instalados en el PC.


Figura 02

 

Si se quiere dar el proyecto a otras personas (por ejemplo, colegas, o compañeros del negocio), es de mucha ayuda para la elaboración del proyecto si se conocen los paquetes opcionales utilizados. De esta forma, este proyecto se puede adaptar a la instalación del STEP 7 del compañero.

 

Para ello, seleccione el proyecto en el administrador SIMATIC y elija la opción del menú Edición -> Propiedades del objeto -> Registro: Paquetes opcionales utilizados" en el diálogo mostrado. Aquí se dispone de un resumen sobre los paquetes opcionales necesarios para elaborar el proyecto.


Figura 03

 

La información sobre los paquetes opcionales utilizados es completa:

  • Si el proyecto (o bien, los proyectos en un Multiproyecto) o la librería se creó a partir del STEP 7 V5.2 
  • Si el proyecto se ha comprobado con respecto a los paquetes opcionales utilizados (esta comprobación se realiza automáticamente al abrir y descomprimir el proyecto de S7).

 

 Nr. de identificación (ID):18631373   Fecha:2007-02-05