visualizza l'elenco degli articoli
Industrial Ethernet S7-300/400 CPs -- Informazioni di prodotto -- Descrizione di sistema (protocolli)
A cosa occorre fare attenzione quando si attiva la funzione "SNMP" nella progettazione dei moduli di sicurezza?
Quali moduli di sicurezza supportano il DNS dinamico e possono utilizzarlo per comunicare tra di loro?
Che cosa si deve osservare, quando si attivano e si utilizzano le funzioni di sicurezza del CP343-1 Advanced e CP443-1 Advanced?
A cosa occorre fare attenzione nel passaggio da un'unità al modello successivo CP443-1 o CP443-1 Advanced?
Come si può verificare l'autenticità dei moduli Siemens CP343-1 e CP443-1?
Quali IO-Controller e IO-Devices supportano le funzioni IRT, l'avviamento priorizzato, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device e il funzionamento sincronizzato?
Quali unità SIMATIC S7-300/S7-400 supportano il telegramma dell'ora NTP per la sincronizzazione del tempo di sistema e come si attiva questo tipo di sincronizzazione dell'ora?
Quali tipi di connessione/protocolli vengono di norma supportati dalle CPU S7-300/400 e dai CP?
Quali nodi PROFINET supportano la messa in servizio automatica oppure la funzione Sostituzione di apparecchio senza supporto di scambio?
Quali nodi PROFINET supportano la diagnostica PN estesa e cosa si deve progettare?
Impiego di C-Plug con componenti di rete e CP SIMATIC
Quali caratteristiche hanno il servizi o i protocolli di comunicazione che possono essere utilizzati nella rete Industrial Ethernet?
Comportamento dei processori di comunicazione nel trasferimento dati tramite connessioni TCP senza RFC 1006
A cosa occorre fare attenzione con la funzione ICMP-Redirect (internet control message protocol) con riferimento all’indirizzo IP del router utilizzato con i CP Industrial Ethernet?
Una cosa occorre fare attenzione con la funzione Autonegotiation per la negoziazione del tipo di funzionamento LAN con i CP Industrial Ethernet?
Quali relazioni ci sono tra subnet mask e indirizzi IP con riferimento al subnetting e al supernetting (classless inter domain routing CIDR)?
Quali requisiti devono essere soddisfatti e quali unità possono essere impiegate per poter utilizzare la funzione di routing S7?
Perché con la comunicazione TCP/IP aperta tramite Industrial Ethernet con i blocchi T tra CP IE e CPU viene inviato un numero di telegrammi diverso se viene trasferita la lunghezza massima di 1452 byte dei dati utili?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre il protocollo ISO?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre il protocollo UDP?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre il protocollo ISO-on-TCP?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre il protocollo S7?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre il protocollo TCP?
Quali requisiti devono essere soddisfatti per disattivare la PROFINET CBA-Interface nel CP443-1EX40?
"Time Wait" nell'abbattimento di connessione TCP
Quali lunghezze di blocchi di dati diverse ci sono con i diversi protocolli della comunicazione Send/Receive?
Che cosa è lo RFC1006 e a cosa serve questo servizio?
Significato e funzionamento del "Keep Alive" con le connessioni TCP
"Time Wait" nell'abbattimento di connessione TCP
Numero di ordinazione:

DOMANDA
Perché con le connessioni TCP si deve attendere 5 s dopo l'abbattimento prima che si possa inizializzare nuovamente la stesura di una connessione?

RISPOSTA
Questo comportamento deve essere chiarito in relazione allo RFC che descrive il TCP/IP.
Lo RFC 793 descrive il protocollo TCP con i suoi meccanismi ed in esso è definito anche l'abbattimento della connessione.

Una definizione dettagliata di questo meccanismo si trova inoltre nello RFC 1337, che si occupa esplicitamente del fattore tempo "TIME-WAIT".
All'interno di questo RFC vengono descritti il calcolo ed i valori proposti per questo fattore.

Il fattore tempo vuole evitare che telegrammi - che teoricamente si trovano ancora nella rete e che vengono trasferiti con ritardo tramite router al partecipante - possono avere un effetto di disturbo nell'interruzione della connessione oppure nella stesura della connessione.

Il fattore tempo viene occupato nello RFC 1337 con alcuni valori proposti, che variano tra 2 minuti e 4,55 ore.
Per evitare tali intervalli di tempo, nel firmware del CP è stato depositato un valore fisso di 5 secondi.

All'interno di questo tempo non è possibile creare una nuova connessione opp. ricevere un telegramma tramite una porta la cui connessione è stata appena abbattuta. Tali telegrammi vengano confermati al mittente con l'ultimo telegramma di acknowledge che ha chiuso la connessione.

Ricerca
Stesura di connessione dopo interruzione della connessione

 Articolo con ID:18619393   Data:2004-03-30 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour