|
PREGUNTA: ¿Porqué hay que
esperar 5 segundos después de desactivar un enlace TCP hasta que se
pueda activar de nuevo dicho enlace?
RESPUESTA:
Este comportamiento se explica con el funcionamiento del RFC
descrito para TCP/IP.
El RFC 793 describe el protocolo TCP con sus mecanismos en
el que también se define la desactivación de enlaces.
En el RFC 1337 se dispone de una definición detallada sobre
este mecanismo, el cual tiene que ver explícitamente con el factor
temporal "TIME-WAIT".
En este RFC, se describe el cálculo y los valores recomendados para
este factor.
Este factor temporal debe evitar que los telegramas (los cuales
están disponibles en la red o se transfieren con retardo a través
de un Router) puedan perturbar la creación o desactivación de
enlaces.
El factor temporal en el RFC 1337 ya viene predefinido con
valores que varían entre 2 minutos y 4,55
segundos.
Para evitar estos intervalos de tiempo, se dispone de un valor fijo
de 5 segundos en el Firmware de la CP.
Dentro de este tiempo, no es posible crear un nuevo enlace o
recibir un telegrama, a través de un puerto cuyo enlace se acaba de
desactivar. Estos telegramas se acusan en el emisor con el último
telegrama de acuse que ha cerrado el enlace.
Conceptos de búsqueda: Creación
de un enlace después de desactivarlo
|