QUESTION:
Qu'est-il important de vérifier lorsque l'on coupler un pupitre
opérateur à WinAC Basis/WinAC RTX V4.0?
REPONSE:
Vous trouverez dans la contribution suivante des instruction
concernant le couplage d'un OP à WinAC RTX V4.0. via PROFIBUS. La
procédure est analogue pour WinAC Basis.
Pré requis:
- MS Windows 2000 SP3 ou MS Windows XP SP1
- à partir de WinAC Basis V4.0 ou RTX V4.0
- ProTool V6.0 SP2
- à partir de SIMATIC NET V6.0 SP5 ou V6.1
- à parit de STEP 7 V5.2
Remarque: Vous trouverez une description sur la mise
en oeuvre d'un OP à un WinAC RTX V3.0 au numéro de contribution
suivant ID: 9868440.
Configuration de la Station SIMATIC PC avec un WinAC RTX
V4.0
Fig 1: Insertion d'une Station SIMATIC PC dans le projet STEP
7
- Veuillez alors sélectionner le contrôleur WinAC correspondant -
ex: WinLC RTX V4.0 (Depuis le catalogue matériel "Station PC
SIMATIC > contrôleur") - et le glisser/déplacer à l'index 2 du
rack de la station PC.
- Insérez le CP5613 en tant sous module du WinAC RTX à
l'emplacement IF correspondant.
Attention: WinLC RTX ne fonctionne qu'avec un
CP5613.
Fig 2: Insertion du contrôleur WinAC et du CP5613
- Sauvez et compilez la configuration.
- Ouvrez alors de la station WinAC..
- La configuration des éléments "Station Configuration Editor" de
la station WinAC doit correspondre exactement avec les éléments
configurés dans le rack du projet de la station SIMATIC
PC.
Remarque: Dans l'éditeur "Station Configuration
Editor", le module se situant aux emplacement IF, devra être
configuré à partir de la boite dialogue des propriétés du
contrôleur WinLC RTX. Pour cela le CP5613 doit être en mode
configuré.
- Démarrez le contrôleur WinAC sur la station PC.
- Dans le but de pouvoir charger la configuration dans le
contrôleur WinAC, le nom de la station PC définit au niveau du
projet SIMATIC Manager doit correspondre à celui configuré au
niveau de l'éditeur "Station Configuration Editor" de la station
WinAC.
Figd 3: Editeur "Station Configuration Editor"
- En outre, la configuration de l'interface PG/PC sur le PC de
configuration STEP 7 doit être réglé sur ce mode de
transmission (S7ONLINE (STEP 7) --> CP5613_CP5614
(PROFIBUS)).
- Veuillez alors charger le projet STEP 7 dans la station
WinLC.
Remarque: Vous trouverez des information
supplémentaires concernant le transfert de projet STEP 7 vers une
station WinAC dans le numéro de contribution suivant ID:
18602609.
Configuration du pupitre SIMATIC OP
- Ajouter un pupitre dans votre projet STEP 7 à partir de la
commande du menu "Insertion > Station > Station SIMATIC
OP".
Remarque: ProTool doit être démarré avec l'option
(Intégration de Protool à STEP 7) de manière à pouvoir éditer le
projet de l'OP depuis le SIMATIC Manager.
Fig 4: Insertion de l'OP SIMATIC
- Configurez un projet Protool à l'aide du wizard - ex: un
OP7.
- Veuillez alors sélectionnez l'automate en double-cliquant sur
celui-ci de façon à faire apparaître les paramètres de couplage de
l'OP à la station WinAC.
- Pour un couplage entre un contrôleur WinAC et un OP, le
protocole "SIMATIC S7-300/400 V6.0" est recommandé. Sélectionnez ce
protocole et cliquez sur le bouton "Paramètres...".
Remarque: Le protocole "SIMATIC S7 - WinAC V6.0"n 'est
pas recommandé pour le couplage d'un OP à un WinAC. Veuillez noter
qu'il y quelques restrictions quand à l'utilisation de celui-ci,
comme par exemple - il ne supporte pas les variables de type
"STRING".!
Fig 5: Réglage du protocole de l'automate
- Connectez l'OP7 au réseau PROFIBUS et l'automate WinAC RTX dans
la liste en tant que partenaire de communication.
Fig 6: Connexion du Pupitre à l'automate
Terminer en cliquant sur le bouton "OK", votre configuration est
maintenant terminée.
Mots Clés: WinCE, OP7, OP17, OP27, TP27, OP37, TP37,
TP170, OP170, TP270, OP270, MP270, MP370, PC, Communication,
Soft-PLC, ProTool/Pro Runtime, ProTool/Lite
|