|
PREGUNTA:
¿Qué hay que tener en cuenta al conectar un panel de operador con
un WinAC Basis/WinAC RTX V4.0?
RESPUESTA:
En el siguiente FAQ se describe cómo conectar un OP a un WinAC RTX
V4.0 a través de PROFIBUS. El procedimiento para el WinAC Basis es
análogo.
Requerimientos:
- MS Windows 2000 + SP3 o MS Windows XP +
SP1
- A partir del WinAC Basis V4.0 o WinAC RTX
V4.0
- ProTool V6.0 + SP2
- A partir del SIMATIC NET V6.0 + SP5 ó
V6.1
- A partir del STEP 7
V5.2
Advertencia: En la página del
Customer Support con número ID 9868440se dispone de una
descripción para conectar un OP al WinAC RTX V3.0.
Configuración de la estación SIMATIC PC con el WinAC RTX
V4.0
- Abra el administrador SIMATIC
y cree un proyecto de STEP 7 nuevo.
- Inserte una estación PC con
ayuda de la opción "Insertar -> Estación -> Estación SIMATIC
PC".
- Haga doble click sobre
"Configuración" para abrir la configuración Hardware de la estación
PC.
Figura
1: Insertar una estación PC en el proyecto de STEP 7
- Amplíe el WinLC
correspondiente, por ejemplo, el WinLC RTX V4.0 (desde el catálogo
HW "Estación SIMATIC PC -> Controlador" ), en el INDEX 2 el rack
de la estación PC.
- Inserte ahora la CP5613 como
modulo IF para el WinLC RTX.
Atención: El WinLC
RTX solo funciona con la CP5613.
Figura
2: Insertar el WinLC y la CP5613
- Guarde y compile la
configuración.
- A continuación, abra el
configurador de componentes en el PC del WinAC.
- La tabla del configurador de
componentes debe coincidir exactamente con la disposición del Rack
en la estación SIMATIC PC.
Advertencia: En el
configurador de componentes, se inserta el módulo IF en el diálogo
de propiedades del WinLC RTX. La CP5613 debe encontrase en modo
configurado.
- Arranque ahora el controlador
del WinAC en el PC con el WinAC.
- Para poder cargar la
configuración en el WinAC, el nombre de la estación PC en el
administrador SIMATIC debe coincidir con el nombre de la estación
en el configurador de componentes del PC con el
WinAC.
Figura
3: Configurador de componentes
- Además, se debe adaptar la
interfase PG/PC al modo de transferencia correspondiente en el PC
de configuración del STEP 7. En este caso: S7ONLINE (STEP 7)
--> CP5613_CP5614 (PROFIBUS)).
- Cargue ahora el proyecto de
STEP 7 en el WinLC.
Advertencia: En la
página del Customer Support con número ID 18602609 se dispone de
información más detallada sobre la transferencia de un proyecto de
STEP 7 al WinAC.
Configuración del SIMATIC OP
- Inserte un OP en el proyecto
de STEP 7 con ayuda de la opción "Insertar -> Estación ->
SIMATIC OP".
Advertencia: ElProTool se debe arrancar con la opción “integrado en STEP 7”
para que el proyecto del OP se elabore en el administrador
SIMATIC.
Figura
4: Insertar un SIMATIC OP
- Cree un proyecto de ProTool
con el asistente de proyectos, por ejemplo un OP7.
- Seleccione a continuación la
opción "Control" y abra el diálogo de propiedades haciendo doble
click, para la conexión del OP al WinAC.
- Para acoplar el WinLC y un
OP, se recomienda el protocolo "SIMATIC S7-300/400 V6.0".
Seleccione este protocolo y abra los "Parámetros".
Advertencia: El protocolo "SIMATIC S7 - WinAC V6.0" no
se recomienda para acoplar un OP al WinAC. Si se utiliza este
protocolo, hay que considerar algunas limitaciones, por ejemplo, no
se soportan las variables tipo STRING.
Figura
5: Configuración del protocolo de control
- Conecte el OP7 a PROFIBUS y
elija el programa del WinLC RTX como partner de
comunicación.
Figura
6: Conexión del OP con el control
Por
último, cierre el diálogo con "OK" para cerrar la
configuración.
Conceptos de búsqueda: WinCE,
OP7, OP17, OP27, TP27, OP37, TP37, TP170, OP170, TP270, OP270,
MP270, MP370, PC, Comunicación, Soft-PLC, ProTool/Pro Runtime,
ProTool/Lite
|