Beitragsliste anzeigen
S7-300 CPU 31xT -- Technologie einsetzen -- Arbeiten mit Technologie Bausteinen / Projekten
Wie können in der Technologie-CPU die Stützpunkttabellen der Technologiefunktion FB 488 "MC_MovePath" über eine HMI-Bedienoberfläche editiert und verwaltet werden?
Wie kann in einem vorhandenen Technologie-CPU Projekt mit S7-Technology die SINAMICS CU320 gegen die CU320-2 ausgetauscht werden?
Wie vermeide ich ein STOP einer Technologie-CPU beim Stoppen bzw. Anhalten eines Bahnobjektes, das mit MC_MovePath verfahren wird (in S7-Technology V4.2)?
Wie kann mit einer Technologie-CPU und dem FB 488 "MC_MovePath" ein einfacher Palettierer realisiert werden?
Welche Safety-Funktionen können mit der Interpolation an der fehlersicheren Technologie-CPU genutzt werden?
Wie können sie den Lageregler der CPU 31xT optimieren?
Wie kann die Uhrzeit des SINAMICS S120 auf die Uhrzeit der T-CPU synchronisiert werden?
Wie kann das Starten einer Technologiefunktion mit ungültigen Dynamikwerten vermieden werden?
Wie können Sie sicherstellen, dass die Anzeige im Bereich Safety Integrated für Antriebe korrekt aktualisiert wird?
Was ist beim Referenzieren mechanisch gekoppelter Achsen zu beachten?
Wie können Sie zur Laufzeit eine Kurvenscheibe erstellen, die auf Liniensegmenten (Stützpunkttabelle) basiert und diese durch stetige Übergänge verbindet?
Wie kann ich Einzelantriebe der Produktfamilien "MICROMASTER" und "SINAMICS" mit der in "S7-Technology" und "SIMOTION SCOUT" integrierten Parametriersoftware "STARTER" parametrieren?
Wie kann ich eine Kurvenscheibe der Technologie-CPU mit Hilfe von WinCC flexible auf dem HMI anzeigen?
Technologie-CPUs: Nummer der Technologieparameter ermitteln
Technologie-CPUs: Positionsangaben
Technologie-CPUs: Referenzieren mit ADI4 und Bero (ohne Nullmarke)
Technologie-CPUs: Nummer der Technologieparameter ermitteln
Bestellnummer:

FRAGE:
Wie wird die Nummer des Technologieparameters ermittelt, die benötigt wird, um mit dem FB407 "MC_WriteParameter" Parameter zu schreiben oder dem FB406 "MC_ReadSysParameter" Parameter zu lesen?

ANTWORT:
Mit FB 407 "MC_WriteParameter" können Parameter der Technologieobjekte, die mit S7T Config projektiert wurden, zur Laufzeit der Technologie-CPU geändert werden. Dieser FB ändert die vorbelegten Technologieparameter der Achsen, wie z.B. die Geschwindigkeit oder Beschleunigung zur Laufzeit der Achsen.

FB 406 "MC_ReadSysParameter" liefert ausgewählte Parameter eines Technologieobjektes (z. B. Achse oder Nocke).
Für jeden Parameter gibt es eine Parameternummer mit entsprechendem Wertebereich.


Bild 1: Erforderliche Parameternummer

Durch Öffnen des Instanz-DB zum FB407 kann in der DB-Parametrierung die Nummer für jeden Parameter ermittelt werden. Der Instanz-DB muss in der Parametriersicht geöffnet werden. Wählen Sie unter Technologieobjekt das Objekt aus, für das der Parameter benötigt wird, und suchen Sie den Parameter in der Parameterliste (Bild 2).
Die gesuchte Parameternummer finden Sie dann im Nummernfeld.


Bild 2: Ermittelte Parameternummer

Wie in Bild 2 ersichtlich, lautet die Parameternummer für die Beschleunigung "4141". Mit dem Aufruf des FB 407 "MC_WriteParameter" und der Parameternummer = 4141 kann die Beschleunigung geändert werden.

Hinweis:
Alternativ finden Sie die Nummer des benötigten Technologieparameters im Handbuch "S7-Technology" Kapitel 9.4 Technologieparameter unter der Beitrags-ID: 30119663.

 Beitrags-ID:18410633   Datum:2004-02-05 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour