|
DOMANDA
A cosa occorre fare attenzione nel passaggio dalla CPU 318-2 DP alla CPU 317-2 DP, CPU 317-2 PN/DP?
RISPOSTA
Nel seguito viene chiarito a cosa occorre fare attenzione nel passaggio dalla CPU 318-2 DP alla CPU 317-2 DP, CPU 317-2 PN/DP. Qui si prendono in esame le diverse proprietà di entrambi i tipi di CPU.
Quale differenze ci sono tra la CPU 318-2 DP e la CPU 317-2 DP, CPU 317-2 PN/DP
La CPU 318-2 DP ha l'architettura di una CPU S7-400 con memoria di caricamento integrata e la possibilità di utilizzo di una memory card per l'ampliamento della memoria di caricamento esistente. I dati tecnici della CPU 318-2 DP sono applicabili ad una CPU S7-400. Questo si può riconoscere dal numero di FB, FC, dall'immagine di processo ed altre proprietà.
La CPU 317-2 DP, CPU 317-2 PN/DP si basa sulla nuova architettura hardware con MMC come memoria di caricamento tassativamente necessaria. Per quel che riguarda le performance nei tempi di elaborazione per operazioni e aritmetica, la CPU 317-2 DP, CPU 317-2 PN/DP ha valori simili alla CPU 318-2 DP.
Le caratteristiche tecniche superano quelle della CPU 318-2 DP sia in alcuni campi come di FB, FC o come campo di merker. Tuttavia p. es. l'immagine di processo degli I/O è più piccola, cosa che in una migrazione da un progetto con la CPU 318-2 DP ad uno con la CPU 317-2 DP, CPU 317-2 PN/DP richiede un adattamento, quando viene utilizzato un campo dati superiore dell'immagine di processo di quanto sia disponibile con la CPU 317-2 DP, CPU 317-2 PN/DP. Il numero di FM e CP (LAN), che possono essere accoppiate con la CPU 317-2 DP, CPU 317-2 PN/DP, varia rispetto alla CPU 318-2 DP.
Il comportamento rimanenza della CPU 317-2 DP, CPU 317-2 PN/DP, a causa della nuova architettura hardware per i blocchi dati, si comporta in modo diverso. Vedi l'articolo con ID 17602317.
Per ogni singola applicazione è necessario verificare esattamente se i singoli dati tecnici sono adatti per un passaggio da una CPU 318-2 DP ad una CPU 317-2 DP, CPU 317-2 PN/DP ed eventualmente addattare il programma applicativo. Per questo scopo è necessario confrontare i dati tecnici delle due CPU. La CPU 318-2 DP nell'articolo con ID 8860591, la CPU317-2 DP e la CPU317-2 PN/DP nell'articolo con ID 12996906
A cosa occorre fare attenzione nel passaggio
- SFC che lavorano in modo asincrono
Alcuni SFC che lavorano in modo asincrono, sotto determinate condizioni, erano stati elaborati già dopo il primo richiamo (quasi-asincrono). Questo SFC gira sulle CPU 317-2 DP in modo effettivamente asincrono.
- SFC 20 "BLKMOV"
Con SFC 20 si potevano copiare dati da un DB non rilevante per l'esecuzione. SFC 20 non ha più questa funzionalità. Per questo scopo ora si utilizza SFC 83 "READ_DBL".
- Attivazione/disattivazione di slave DP tramite lo SFC 12
L'attivazione automatica di slave che erano stati disattivati tramite lo SFC 12, con le CPU 317-2 DP non avviene più nella commutazione da RUN a STOP, ma bensì al nuovo avviamento (commutazione da STOP a RUN).
- Tempi di esecuzione modificati durante l'elaborazione del programma
Se è stato creato un programma che era stato ottimizzato sull'esecuzione di determinati tempi di elaborazione, nell'impiego delle nuove CPU occorre fare attenzione a quanto segue.
- L'elaborazione del programma nelle CPU 317-2 DP (PN/DP) avviene talvolta più velocemente.
- Funzioni che rendono necessario un accesso alla MMC (p. es. tempo di avviamento del sistema, download del programma in RUN, ritorno della stazione DP, e altre) in determinate circostanze vengono eseguite più lentamente sulle CPU CPU 317-2 DP, CPU 317-2 PN/DP.
- Concetto di memoria di caricamento delle CPU 317-2 DP (PN/DP)
Con la CPU 318-2 DP la memoria di caricamento è integrata nella CPU e, se necessario, ampliabile tramite una memory card.
La memoria di caricamento della CPU 317-2 DP (PN/DP) si trova sulla micro memory card (MMC). Essa è sempre a rimanenza. Già nel caricamento di blocchi nella CPU, questi vengono depositati sulla MMC sicuri da mancanza rete e da cancellazione totale. Con le CPU 317-2 DP (PN/DP) il comportamento a rimanenza può essere impostato nelle proprietà di blocco del DB.
- Nuova architettura hardware
Con la configurazione hardware modificata della CPU 317-2 DP (PN/DP) con MMC rispetto alla CPU 318-2 DP con memoria di caricamento integrata, occorre fare attenzione alle avvertenze precedenti relative alla programmazione.
- Differenze dei dati tecnici delle due CPU
Nella programmazione di una applicazione occorre fare attenzione ai dati tecnici talvolta diversi. Il numero dei DB e degli FB così come il numero degli OP asincroni disponibili varia.
Il campo di periferia è più piccolo nelle CPU 317-2 DP (PN/DP) e non parametrizzabile nella Configurazione hardware come è possibile con la CPU 318-2 DP. Un programma applicativo che deve accedere a questo campo dati deve essere eventualmente adattato.
Lo stesso comportamento si ha con le altre caratteristiche tecniche come il campo di merker e gli ingressi/uscite digitali e analogici.
Nella progettazione della Comunicazione S7 viene mantenuto l'attuale metodo di progettazione. Occorre però inoltre fare attenzione che la CPU 317-2 DP (PN/DP) così come la CPU 318-2 DP nelle connessioni S7 può essere impiegata solo come server. La funzione Comunicazione S7 come client è possibile solo con un ulteriore CP (PROFIBUS opp. Industrial Ethernet).
|