Mostrar lista de artículos
S7-400 CPU 41x -- Montaje y parametrización del hardware -- Inicialización y parametrización de módulos (GSD, actualización)
¿Cómo se pueden actualizar automáticamente en el STEP 7 (TIA Portal) V11 las páginas web estándar y las páginas web definidas por el usuario para las CPUs S7?
¿Cómo se pueden leer los datos de identificación (por ejemplo, el número de serie de la MMC) con la SFC 51 en STEP 7 V5.5?
¿Por qué no se puede extraer una tarjeta de memoria de una CPU del S7-300 / S7-400 / S7-1200 durante el funcionamiento (modo RUN)?
¿Cómo se puede conectar la SIMATIC Field PG al sistema de bus para configurar y diagnosticar los equipos de periferia descentralizada a través de TCI?
¿Cómo se puede determinar la fecha y hora de una señal GPS?
¿Cómo se configura la sincronización de fecha/hora?
¿Cómo se puede proteger un control S7-300/400 ante acceso indeseados desde una red LAN (local area network)?
¿Qué posibilidades hay para asignar Passowords?
¿Qué hay que hacer cuando faltan módulos nuevos en el catálogo de módulos del STEP 7, por ejemplo CPUs?
¿Qué condiciones hay que tener en cuenta en la asignación de direcciones de los módulos de periferia (centralizada o descentralizada) en una CPU de S7?
¿Qué esclavos DP se pueden insertar y extraer en un sistema maestro PROFIBUS DP, utilizando la función CiR (Configuración en RUN), y qué modificaciones de la configuración están permitidas?
¿Dónde puedo encontrar los archivos GSD para las CPUs del S7-400?
¿Cómo se realiza un arranque en frío en las CPUs del SIMATIC S7-400 , a partir de la versión V4.0?
¿Por qué hay que conmutar el modo de servicio de la CPU de “Test” a “Proceso”, después de la puesta en servicio del programa de STEP 7?
¿Cómo se pueden utilizar o actualizar las imágenes de proceso parciales en un OB de alarma utilizando las CPUs del S7-400?
Señalización de un máximo de 27 tarjetas configuradas
¿Cómo se pueden utilizar o actualizar las imágenes de proceso parciales en un OB de alarma utilizando las CPUs del S7-400?
Referencia:

Instrucciones
Los bloques de organización en las CPUs del S7.400 crean la interfaz entre el sistema operativo y el programa de usuario en las CPUs del S7-400. Los llama el sistema operativo en función de alarmas o eventos.

Al acceder a la imagen de proceso durante el tiempo de ejecución del OB, la CPU pone a disposición una imagen consistente de las señales del proceso, la cual esta asociada a la imagen de proceso. Si se accede a las entradas y salidas a través de una imagen de proceso durante la llamada a un OB de alarma o de error, siempre se dispone de los valores de la imagen de proceso asociada a dicho OB.

La siguiente tabla explica el procedimiento de cómo poder asignar un imagen de proceso parcial a un OB:

 
Procedimiento
1 Abra la configuración HW del proyecto de STEP 7 y haga doble clic sobre el módulo que debe tener una imagen de proceso parcial.
2 Seleccione la imagen de proceso "TPA1" en el registro "Direcciones" de la lista desplegable.  


Figura 01

3 Cierre el diálogo con OK. La imagen de proceso parcial ya se puede asociar a un OB.
4 Abra las propiedades de objeto de la CPU y asigne la imagen de proceso parcial en el registro "Alarmas" a un bloque de organización (por ejemplo, el OB40). Al llamar a este OB, la imagen TPA1 se actualiza automáticamente.


Figura 02

Cada imagen de proceso parcial (TPA) puede tener varias direcciones de E/S o varias asignaciones de módulos, pero sólo puede estar asignado a un OB. Las direcciones de entrada y salida que han sido asignadas a una imagen de proceso parcial ya no pertenecen a la imagen de proceso de las entradas y salidas del OB1. Todas las direcciones de entrada y salida se pueden asignar una sola vez a la imagen de proceso del OB1 y a todas las imágenes de proceso parciales.

Una alternativa para actualizar las imágenes de proceso es utilizar el SFC 26 "UPDAT_PI" o el SFC 27 "UPDAT_PO" en cualquier punto en el programa. Pero la TPA no puede ser actualizada por el sistema.

Advertencia
La TPA no se actualiza automáticamente. La actualización sólo se realiza cuando se llama al SFC o al iniciar o finalizar el respectivo OB. Si se llama al OB 40 en nuestro ejemplo, entonces se leen en ese momento las entradas correspondientes. Durante la elaboración del OB 40, se utilizan estos valores actuales para las entradas.
Las imágenes de proceso parciales de los OBs de alarma de ciclo no los actualiza el sistema, aunque se acoplen a un OB (OB61 -OB64).

Información adicional sobre las imágenes de proceso parcial está disponible en la ayuda online del STEP 7, bajo los puntos

  • Imagen de proceso de las entradas / salidas
  • Configuración de tiempos de reacción del proceso cortos y de misma duración en PROFIBUS-DP
  • Lectura y escritura descentralizada de datos consistentes

El comportamiento descrito es válido para el S7-400 y algunas CPUs del S7-300 (por ejemplo, la CPU317 y la CPU319, a partir del firmware V3.2). Las CPUs del S7-317 y del S7-319 sólo soportan la imagen de proceso parcial con el OB61 y no con los otros OBs de alarma. El número de imágenes de proceso parciales disponibles, depende de la CPU utilizada.

Información adicional está disponible en la página del Customer Support con número ID 14955563.

 Nr. de identificación (ID):18325216   Fecha:2012-12-10