Mostrar lista de artículos
ProTool -- Creación de la configuración HMI -- Utilización de archivos
Archivo de variables/avisos en una base de datos Microsoft SQL con ayuda del ProTool/Pro
Archivo de variables / avisos en una base de datos Access de Microsoft, con ayuda del ProTool/Pro
Archivo controlado por bits de variables o eventos con el ProTool
¿Qué lugares de archivo externos están disponibles para guardar datos en los diferentes equipos de visualización y servicio (WinCC flexible/ProTool)?
¿Qué hay que tener en cuenta al archivar variables en un archivo CSV utilizando sistemas basados en Windows?
¿Qué configuración hay que elegir para archivar variables / avisos en una base de datos SQL, con ayuda del ProTool?
¿Cómo se pueden leer o escribir textos en una tarjeta CF de un panel con Windows CE?
¿Qué hay que tener en cuenta al archivar variables en un archivo CSV utilizando sistemas basados en Windows?
Referencia:

Asignación de nombres en las variables de archivo:
Al realizar el archivo de variables en un archivo CSV, hay que tener en cuenta que los nombres de las variables de archivo no deben contener ningún carácter especial de idioma (por ejemplo, ä, ö, ü, ...).

 

Motivo:
Si se archivan variables, que contengan caracteres especiales, en un sistema operativo en inglés como por ejemplo Windows CE (OP270, TP 270, MP270, MP370), podrá ser que los valores de estas variables ya no se pueden leer más desde el archivo. Los sistemas operativos en inglés no soportan los caracteres especiales que por ejemplo tiene el alemán. Se recomienda no utilizar caracteres especiales en los nombres de las variables.

 Nr. de identificación (ID):18285487   Fecha:2008-08-12