|
DOMANDA
Come si può progettare la funzione "Sostituzione unità in
esercizio" con un ET200M e a cosa occorre fare attenzione?
RISPOSTA
La funzione "Sostituzione di unità in esercizio" (opp. "Interrupt
di estrazione/innesto") consente di estrarre moduli dal rack
dell'ET200M durante l'esercizio oppure di innestarli.
Requisiti hardware
Requisito per questa funzione è l'impiego di un bus backbone
attivo. I connettori di bus consueti (raccordi a U) non supportano
questa funzione, perché all'estrazione di un modulo viene aperto il
bus interno dell'apparecchiatura.
Inoltre è necessaria almeno una IM153-1 a partire dal listino N.
6ES7 153-1AA02-0XB0.
Unità precedenti, come ad esempio l'unità con il listino N.
IM153-1AA00-0XB0, non supportano questa funzione.
Avvertenza
Tramite la Configurazione hardware STEP 7 possibile verificare se
una unità supporta questa funzione (Selezionare l'unità nel
catalogo > nel campo di dialogo inferiore il supporto è presente
testo in chiaro) opp. nel capitolo 9 del manuale "SIMATIC
Apparecchio di periferia decentrata ET 200M". Il manuale
disponibile nell'articolo con ID 1142798.
Requisiti software
Questa funzione può essere progettata a partire da STEP 7 V5.1. La
progettazione è diversa se si impiega una CPU oppure un certo
master DP. Se si utilizza come master DP una CPU S7-400 opp. un CP
S7-400, allora la funzione può essere progettata tramite le
proprietà oggetto della IM153 (doppio clic sull'unità > Registro
"Speciale").
Se si utilizza come master DP una CPU S7-300 opp. il CP 342-5,
allora la funzione può essere progettata solo se la IM153 è stata
integrata come file GSD nel catalogo HW. La figura 1 mostra il
dialogo di progettazione per questa funzione.
Se si utilizzano moduli parametrizzati in una stazione ET200M,
occorre tenere conto inoltre delle avvertenze contenute
nell'articolo con ID 16805552.
Avvertenza
Il file GSD per la IM153-x si trova nell'articolo con ID 113498.
Come si integra un file GSD nel catalogo HW dello STEP 7 è
descritto nell'articolo con ID 2383630.
Importante
Se si attiva la funzione "Sostituzione di unità in esercizio",
allora occorre anche attivare la funzione "Avviamento con
configurazione prevista diversa da configurazione attuale". Se si
utilizza un master DP S7-400, allora questa funzione viene attivata
automaticamente.
Figura 1 Superficie di parametrizzazione con 316-2DP e STEP7
5.2
Quali sono le differenze nel trattamento degli interrupt in
funzione del sistema utilizzato è descritto nell'articolo con ID
186963.
|