|
QUESTION : Dans le cas d’une topologie constituée de
plusieurs connections Ethernet, Comment faire pour définir à
travers quel Coupleur CP Ethernet la liaison On-line (Etat Variable
/ Forçage) vers la Station S7 devra être
choisie ?
REPONSE : La Copie d’écran donnée ci-dessous
représente une Station S7-300 avec deux CP Industrial Ethernet
raccordés sur le même sous réseaux. Si vous souhaitez établir une
liaison On-line vers la CPU avec votre console PG qui est elle-même
raccordé sur le même sous réseau Industrial Ethernet , alors il
existe deux possibilités :
· Liaison On-line vers
la CPU à travers la CP 343-1 (Rack = 0, Emplacement = 4)
- Liaison On-line vers la CPU à travers la CP 343-1 IT (Rack = 0,
Emplacement = 5)
Image 1: Configuration sous Netpro
Le chemin d’accès de la PG vers la CPU peut être choisie de la
façon suivante :
- Ouvrer votre projet S7 sous le SIMATIC Manager.
- Passer votre PG en On-line vers l’appareil S7 en cliquant le
bouton On-line dans le menu des raccourcis.
Image 2: Passage Online du S7
- Sélectionner le dossier S7-Programme de la CPU et ouvrer la
propriété de ce dossier S7-Programme via le clic droit de la
souris.
- Dans l’onglet "Adressage : Module " vous pouvez maintenant
spécifier le chemin d’accès pour la liaison On line en choisissant
l’adresse IP du CP de votre choix.
Image 3: Sélection du chemin d’accès On-line vers la CPU
|