|
Introducción El protocolo NTP (network time protocol) es un modo general para sincronizar los relojes de sistema en redes locales y globales. El modo NTP difiere de manera fundamental de la mayoría de los restantes protocolos. NTP sincorniza no sólo todos los tipos de relojes entre sí sino que también establece una jerarquía de servidores de hora NTP y clientes NTP. Un nivel jerárquico se denomina un "estrato", donde "estrato 1" constituye el nivel más alto. Los servidores de hora de este nivel se sincronizan a sí mismos con una fuente horaria de referencia; ésta puede ser un reloj de radio, un receptor GPS o servicios horarios de módem. Los servidores Stratum One Time ponen su hora a disposición de múltiples clientes NTP en la red, que se designan como "stratum 2".
En el modo NTP, el CP transmite las solicitudes de hora del día (en modo cliente) al servidor NTP en la subred (LAN) a intervalos regulares. Tomando las respuestas de los servidores como base, se asegura que la hora del día sea la más fiable y más precisa, y se sincroniza la hora del día de la estación. La ventaja de este modo es que permite qu se sincronice la hora del día por encima y debajo de los límites de la subred. La precisión depende de la calidad del servidor NTP que se utilice.
Componentes SIMATIC S7-300 con la función de sincronización de tiempo a través del protocolo NTP.
| SIMATIC S7-300 |
Número de referencia |
Firmware |
| CPU 314C-2 PN/DP |
6ES7 314-6EH04-0AB0 |
V3.3 |
| CPU 315-2 PN/DP |
6ES7 315-2EH13-0AB0 |
V2.5 |
| CPU 315-2 PN/DP |
6ES7 315-2EH14-0AB0 |
V3.1 |
| CPU 315F-2 PN/DP |
6ES7 315-2FH13-0AB0 |
V2.5 |
| CPU 315F-2 PN/DP |
6ES7 315-2FJ14-0AB0 |
V3.1 |
| CPU 317-2 PN/DP |
6ES7 317-2EK13-0AB0 |
V2.5 |
| CPU 317-2 PN/DP |
6ES7 317-2EK14-0AB0 |
V3.1 |
| CPU 317F-2 PN/DP |
6ES7 317-2FK13-0AB0 |
V2.5 |
| CPU 317F-2 PN/DP |
6ES7 317-2FK14-0AB0 |
V3.1 |
| CPU 319-3 PN/DP |
6ES7 318-3EL00-0AB0 |
V2.4 |
| CPU 319-3 PN/DP |
6ES7 318-3EL01-0AB0 |
V3.2 |
| CPU 319F-3 PN/DP |
6ES7 318-3FL00-0AB0 |
V2.5 |
| CPU 319F-3 PN/DP |
6ES7 318-3FL01-0AB0 |
V3.2 |
| CP 343-1 |
6GK7 343-1EX20-0XE01) |
V1.1 |
| CP 343-1 |
6GK7 343-1EX21-0XE0 |
V1.0 |
| CP 343-1 |
6GK7 343-1EX30-0XE0 |
V2.0 |
| CP 343-1 IT |
6GK7 343-1GX11-0XE01) |
V2.0 |
| CP 343-1 IT |
6GK7 343-1GX20-0XE0 |
V1.0 |
| CP 343-1 Adv |
6GK7 343-1GX21-0XE0 |
V1.0 |
| CP 343-1 Adv |
6GK7 343-1GX30-0XE0 |
V1.0 |
| CP 343-1 Adv |
6GK7 343-1GX31-0XE0 |
V3.0 |
| CP 343-1 Lean |
6GK7 343-1CX00-0XE01) |
V1.0 |
| CP 343-1 Lean |
6GK7 343-1CX10-0XE0 |
V1.0 |
Tabla 1
1) A través del protocolo NTP se sincroniza sólo la hora del día del búfer de diagnóstico interno del CP.
CPUs ET 200 con la función de sincronización de tiempo a través del protocolo NTP.
| ET 200 CPU |
Número de referencia |
Firmware |
| IM 151-8 PN/DP CPU |
6ES7 151-8AB00-0AB0 |
V2.7 |
| IM 151-8 PN/DP CPU |
6ES7 151-8AB01-0AB0 |
V3.2 |
| IM 151-8F PN/DP CPU |
6ES7 151-8FB00-0AB0 |
V2.7 |
| IM 151-8F PN/DP CPU |
6ES7 151-8FB01-0AB0 |
V3.2 |
| IM 154-8 PN/DP CPU |
6ES7 154-8AB00-0AB0 |
V2.5 |
| IM 154-8 PN/DP CPU |
6ES7 154-8AB01-0AB0 |
V3.2 |
| IM 154-8F PN/DP CPU |
6ES7 154-8FB01-0AB0 |
V3.2 |
| IM154-8FX PN/DP CPU |
6ES7 154-8FX01-0AB0 |
V3.2 |
Tabla 02
Componentes SIMATIC S7-400 con la función de sincronización de tiempo a través del protocolo NTP.
| SIMATIC S7-400 |
Número de referencia |
Firmware |
| CPU 412-2 PN |
6ES7 412-2EK06-0AB0 |
V6.0 |
| CPU 412-5H PN/DP |
6ES7 412-5HK06-0AB0 |
V6.0 |
| CPU 414-3 PN/DP |
6ES7 414-3EM05-0AB0 |
V5.0 |
| CPU 414-3 PN/DP |
6ES7 414-3EM06-0AB0 |
V6.0 |
| CPU 414F-3 PN/DP |
6ES7 414-3FM06-0AB0 |
V6.0 |
| CPU 414-5H PN/DP |
6ES7 414-5HM06-0AB0 |
V6.0 |
| CPU 416-3 PN/DP |
6ES7 416-3ER05-0AB0 |
V5.0 |
| CPU 416-3 PN/DP |
6ES7 416-3ES06-0AB0 |
V6.0 |
| CPU 416F-3 PN/DP |
6ES7 416-3FR05-0AB0 |
V5.0 |
| CPU 416F-3 PN/DP |
6ES7 416-3ES06-0AB0 |
V6.0 |
| CPU 416-5H PN/DP |
6ES7 416-5HS06-0AB0 |
V6.0 |
| CPU 417-5H PN/DP |
6ES7 417-5HT06-0AB0 |
V6.0 |
| CP 443-1 |
6GK7 443-1EX11-0XE0 |
V2.0 |
| CP 443-1 |
6GK7 443-1EX20-0XE0 |
V1.0 |
| CP 443-1 |
6GK7 443-1EX30-0XE0 |
V3.0 |
| CP 443-1 Adv |
6GK7 443-1EX40-0XE0 |
V1.0 |
| CP 443-1 Adv |
6GK7 443-1EX41-0XE0 |
V1.0 |
| CP 443-1 Adv |
6GK7 443-1GX20-0XE0 |
V2.0 |
| CP 443-1 Adv |
6GK7 443-1GX30-0XE0 |
V3.0 |
| CP 443-1 IT |
6GK7 443-1GX11-0XE0 |
V2.0 |
Tabla 03
Activación del NTP para la sincronización de hora
Se puede ajustar la sincronización horaria de las CPUs a través de NTP en la configuración de hardware de STEP 7.
Abrir el cuadro de diálogo de propidades del CP de Industrial Ethernet para habilitar. En la ficha "Sincronización de hora", poner una marca en la opción "Activar sincronización horaria NTP".
Introducir las direcciones IP de los servidores NTP apropiados en el campo "Direcciones de servidor NTP".
Importante
- El modo NTP no permite una conmutación automática entre el horario de verano e invierno. Esto no se ofrece en el protocolo. Se debe modificar la hora local en consonancia. NTP siempre transmite la hora mundial coordinada (UTC) o la hora media de Greenwich (GMT).
Cómo calcular la época de verano se describe en la entrada con ID: 19324378
- No se pueden establecer zonas horarias cuando se está utilizando el modo de sincronización de hora del día NTP en las CPUs del S7-300 y del S7-400.
- En el caso del CP 343-1 IT con número de referencia 6GK7 343-1GX20-0XE0 y firmware V1.0 se debe seleccionar la dirección MPI 2 para la CPU cuando se utiliza la función "Ajustar hora de la CPU". A partir del firmware V1.1, el ajuste de hora de la CPU es independiente de la dirección MPI, véase la entrada con ID: 21070809.
Ejemplo de un relé de hora del día con el S7-400 como esclavo de hora COn el fin de poder usar el modo NTP se debe habilitar la función "Activar sincronización de hora del día NTP" en el cuadro de diálogo de Propiedades del CP de Industrial Ethernet -> ficha "Sincronización hora del día". Además, se debe especificar al menos una dirección IP de un servidor NTP con el botón de "Añadir..." y debe estar habilitada la opción "Enviar hora del día a una estación". La zona horaria y el intervalo de actualización se deberían ajustar conforme con los requisitos de cada proyecto.

Fig. 01
En el siguiente enlace se dispone de una lista de los servidores NTP activos (servidores Stratum One Time):
http://support.ntp.org/bin/view/Servers/WebHome
Estos servidores NTP se pueden usar para la sincronización de la hora del día. En este ejemplo, la sincronización horaria se realiza a través del servidor Stratum One Time de la Universidad de Erlangen-Nürnberg.
En el cuadro de diálogo de Propiedades de la CPU se debe configurar la CPU del S7-400 como esclavo de hora en la ficha "Diagnóstico / Reloj".

Fig. 02
Ejemplo de un relé de hora del día con un S7-300 como esclavo de hora Con el fin de poder usar el modo NTP se debe habilitar la función "Activar sincronización de hora del día NTP" en el cuadro de diálogo de Propiedades del CP de Industrial Ethernet -> pestaña "Sincronización hora del día". Además, se debe especificar al menos una dirección IP de un servidor NTP con el botón de "Añadir..." y debe estar habilitada la opción "Enviar hora del día a una estación". La zona horaria y el intervalo de actualización se deberían ajustar conforme con los requisitos de cada proyecto.

Fig. 03
Se dispone de una lista de los servidores NTP activos (stratum 1) en la siguiente página en Internet: http://support.ntp.org/bin/view/Servers/WebHome. Estos servidores NTP se pueden usar para llevar a cabo la sincronización horaria. En nuestro ejemplo, la sincronización horaria se realiza a través del servidor NTP (stratum 1) de la Universidad de Erlangen-Nürnberg.
Puesto que la hora del día de la CPU del S7-300 se ajusta de forma repetida desde el CP de Industrial Ethernet, es necesario tener un recurso de conexión de la CPU del S7-300 para este servicio. Se ruega tener presente esto cuando se realice la configuración del sistema.
Sólo se necesita configurar la sincronización horaria para la CPU del S7-300 si se está utilizando uno de los siguientes CPs de Industrial Ethernet:
| SIMATIC S7-300 |
Número de referencia |
Firmware |
| CP 343-1 |
6GK7 343-1EX30-0XE0 |
a partir de la V2.2 |
| CP 343-1 Adv |
6GK7 343-1GX30-0XE0 |
a partir de la V1.0 |
| CP 343-1 Adv |
6GK7 343-1GX31-0XE0 |
a partir de la V3.0 |
| CP 343-1 Lean |
6GK7 343-1CX10-0XE0 |
a partir de la V2.2 |
Tabla 04
Si se está utilizando uno delos CPs de Industrial Ethernet mencionados con anterioridad, entonces se deben realizar ajustes adicionales en el cuadro de diálogo de Propiedades de la Properties CPU. Los ajustes dependerán de la configuración del bus de comunicación en el bus plano posterior de la CPU.
- El bus de comunicación se configura como una línea multillamada, en otras palabras, está físicamente "cableada a través" de la interfaz MPI en la CPU. Este ajuste se encuentra en las CPUs a partir de la CPU 312 en adelante, incluyendo la CPU 315-2 DP y los equipos C7. En este caso, en el cuadro de diálogo de Propiedades de la CPU se selecciona la ficha "Diagnóstico / Reloj" y se ajusta "Como esclavo" para el modo de sincronización en el MPI.

Fig. 04
- El bus de comunicación no se configura como una línea multillamada, es decir, la interfaz MPI y el bus de comunicación son independientes. Este ajuste de bus se encuentra en las CPUs a partir de la CPU 315-2 PN/DP en adelante e incluyendo la CPU 319-3 PN/DP. En este caso, en el cuadro de diálogo de Propiedades de la CPU se selecciona la ficha "Diagnóstico / Reloj" y se ajusta "Como esclavo" para el modo de sincronización en el PLC.
 Fig. 05
Diagnóstico
Abrir el diagnóstico NCM S7 del CP de Industrial Ethernet para determinar el estado de la sincronización horaria.
Arrancar el Diagnóstico NCM S7 en el menú de Inicio de Windows a través de "SIMATIC > STEP 7 > NCM S7 > Diagnóstico".
Como alternativa, también se puede abrir el Diagnóstico NCM S7 a través del Administrador SIMATIC. Botón derecho sobre el CP de Industrial Ethernet y seleccionar la opción de menú "PLC > Estado del módulo". En el cuadro de diálogo de "Estado del módulo" se pasa a la pestaña "General" y se pulsa sobre el botón de "Diagnóstico especial" para abrir el Diagnóstico NCM S7 del CP de Industrial Ethernet.
Se dispone de información sobre la sincronización horaria en modo SIMATIC o en modo NTP en la pestaña "Sincronización horaria".

Fig. 06
Ténganse en cuenta los siguientes puntos cuando interprete la información mostrada:
Visualización de los servidores NTP configurados Se pueden especificar hasta cuatro servidores NTP en la configuración. Los servidores NTP pertinentes se direccionan por parte del CP y se evalúan sus mensajes de respuesta. Se escoge el servidor NTP con la mayor precisión. Esto asegura que la estación se sincroniza con la hora más precisa.
Aquí es importante la columna de Estado. Aquí se pueden tener las siguientes visualizaciones:
- Maestro NTP
El CP acepta el servidor NTP configurado para la sincronización horaria. El CP asigna este estado a sólo uno de los servidores NTP configurados.
- Alcanzable
El servidor NTP configurado se encuentra accesible en la red, pero no se toma para la sincronización horaria.
- Alcanzable (no sincronizado)
El servidor NTP configurado se encuentra accesible en la red, pero no se toma para la sincronización horaria. El CP reconoce del mensaje que el servidor NTP no está sincronizado.
- No alcanzable
El servidor NTP se configura pero no se encuentra accesible bajo la dirección IP especificada.
Ninguno de los servidores NTP configurados se visualiza como maestro NTP Algunas veces todos los servidores NTP se visualizan como alcanzables (accesibles) - pero ninguno como maestro NTP.
- Esto indica que la hora del día de los servidores NTP se ha evaluado como imprecisa.
En el firmare del CP hay varias comprobaciones que están definidas en los correspondientes RFCs (Internet Standard).
- Esto podría también tener algo que ver con la sincronización del maestro NTP. Hay múltiples estampaciones de tiempo en el mensaje NTP. Si un servidor NTP no está sincronizado externamente, esto se observa en consonancia en las estampaciones de hora de los mensajes. La consecuencia es que la hora del día de estos servidores NTP no se acepta.
El hecho de que no haya un maestro NTP potencial entre los servidores NTP accesibles también se le indica al usuario adicionalmente a través de un contador en el diagnóstico. En este caso, el contador "Con qué frecuencia se ha excedido el intervalo de muestreo" se incrementa en 1 después de haber transcurrido el intervalo de muestreo.
Nota
Todos los CPs que sean anteriores a los módulos mencionados o que dispongan de una versión anterior de firmware no reaccionan al mensaje de respuesta de un servidor NTP si el servidor no tiene una versión NTP con numeración par, p. ej. V2.x, V4.x. Entonces, se deberá actualizar el módulo con la última versión de firmware. Todos los módulos más recientes que permiten trabajar con sincronización horaria a través de NTP también aceptan los mensajes de respuesta desde otras versiones de servidor NTP.
Transmisor de hora del día SICLOCK TM El transmisor de la hora del día SICLOCK es un equipo independiente que puede transmitir los mensajes de hora del día a través de Ethernet en modo SIMATIC o NTP.
- SICLOCK TM, número de referencia: 2XV9 450-1AR23, firmware a partir de Abril de 2001
El SICLOCK trabaja en exclusiva como maestro de la hora del día y transmite mensajes horarios en modo Multicast o Broadcast a través de ISO Industrial Ethernet. En modo NTP también es posible trabajar a través de un router. La hora del día de SICLOCK también se puede sincronizar con una hora central procedente de un receptor GPS o DCF 77.
Para obtener información sobre otros parámetros se ruega consultar el manual de SICLOCK.
|