Mostrar lista de artículos
ProTool -- Configuración y programación de la comunicación -- Configurar comunicación con S7
Configuración del "Objeto de imagen Estado/Forzado" al utilizar el WinAC MP
Enlace de comunicación entre S7-200 y ProTool/Pro V5.2 a través de una CP5611 vía PPI
Acoplamiento PPI del Protool/Pro con un S7-200
Conexión de un PC / Panel con ProTool Runtime a un S7 200 a través de  PROFIBUS-DP
Conexión de un panel a un control S7-300/400
Configuración de un enlace de comunicación entre ProTool/Pro y WinAC
¿Cómo se aumenta el rendimiento de los equipos HMI?
¿Cómo se indica la dirección MPI de una FM dentro de la herramienta de configuración HMI, cuando ésta no aparece en la configuración HW y por tanto no es conocida?
¿Cómo se puede conectar un panel de servicio a un sistema H (S7-400H)?
Conexión del ProTool/Pro Runtime (PC) a un S7-300 / S7-400 a través de Ethernet, utilizando el CD de SIMATIC NET CD 07/2001
El ProTool/Pro RT y un S7-200 con el cable PC/PPI
Comunicación Ethernet entre el ProTool/Pro Runtime (PC) y una CP243-1 (S7-200)
Acoplamiento entre el ProTool/Pro y el WinAC
Acoplamiento entre un panel de operador y el WinAC Basis/WinAC RTX V4.0
Conexión entre el SIMATIC NET OPC servidor, ProTool/Pro RT y SIMATIC S7
Conexión de un OPs como esclavo DP - Configuración de las teclas directas DP
ProTool RT -- Configuración y programación de la comunicación -- Configurar comunicación con S7
Acoplamiento PPI del Protool/Pro con un S7-200
¿Cómo se puede conectar un panel de servicio a un sistema H (S7-400H)?
Conexión de un panel a un control S7-300/400
Comunicación Ethernet entre el ProTool/Pro Runtime (PC) y una CP243-1 (S7-200)
Conexión de un PC / Panel con ProTool Runtime a un S7 200 a través de  PROFIBUS-DP
El ProTool/Pro RT y un S7-200 con el cable PC/PPI
Conexión del ProTool/Pro Runtime (PC) a un S7-300 / S7-400 a través de Ethernet, utilizando el CD de SIMATIC NET CD 07/2001
Acoplamiento entre el ProTool/Pro y el WinAC
Conexión entre el SIMATIC NET OPC servidor, ProTool/Pro RT y SIMATIC S7
Conexión de un OPs como esclavo DP - Configuración de las teclas directas DP
Acoplamiento entre un panel de operador y el WinAC Basis/WinAC RTX V4.0
Enlace de comunicación entre S7-200 y ProTool/Pro V5.2 a través de una CP5611 vía PPI
Conexión de un OPs como esclavo DP - Configuración de las teclas directas DP
Referencia:

PREGUNTA:
¿Cómo se conecta un OP como esclavo DP, para que se puedan utilizar las teclas directas DP?

RESPUESTA:
Al insertar un OP como esclavo DP en la configuración HW del STEP 7, al OP se le asigna una zona de E/S del control (SIMATIC S7). Las teclas o los botones (función de teclas directas) del OP ocupan bytes de la zona de entrada DP, y los LEDs del OP ocupan bytes de la zona de salida DP. Si no se quiere utilizar las teclas directas DP en la configuración, no hace falta insertar el OP en la configuración HW del STEP 7. La conexión del OP al control se realiza sólo desde el ProTool.

Conexión de un OP como esclavo DP - Configuración de las teclas directas del OP

1. Abra el proyecto de STEP 7 desde el administrador SIMATIC.

2. Inserte un "SIMATIC OP" desde "Insertar -> Estación nueva".

Figura 1: Insertar SIMATIC OP

Advertencia:
El ProTool se debe utilizar en el modo "Integrado en STEP 7". Desde la opción "Inicio -> SIMATIC -> ProTool CS -> ProTool SETUP", se puede seleccionar el modo de servicio "Integrado en STEP 7".

  1. Realice un doble click sobre el símbolo del OP. Con esto se arranca el asistente de proyectos del ProTool.
  2. Seleccione aquí el equipo destino disponible, por ejemplo, un "Mobile Panel 170".

Figura 2: Equipo destino

Importante:
Los siguientes OPs/MPs/TPs soportan la funcionalidad "Teclas directas DP":

  • OP7, OP17
  • OP27, TP27
  • OP35
  • OP37, TP37
  • TP170B, OP170B, Mobile Panel 170
  • OP270, TP270
  • MP270, MP270B, MP370
  1. Elija ahora el protocolo de control "SIMATIC S7-300/400" y abra el diálogo de parámetros.

Figura 3: Selección del protocolo de control

  1. Conecte el Mobile Panel 170 a la CPU del programa S7 a través de PROFIBUS DP.
  2. Acepte todos los ajustes con "OK".

Importante:
Si el OP se conecta a la red errónea o no dispone de ningún acoplamiento de red, éste no se puede configurar como esclavo DP en la configuración HW del STEP 7.

Bild 4: Panel mit Steuerung verbinden ( 23 KB )

  1. Con "Terminar", se crea el proyecto de ProTool con los ajustes deseados.
  2. Cierre ahora el ProTool.
  3. A continuación, cierre la configuración HW de la estación S7.

Figura 5: Abrir la configuración HW

  1. Los SIMATIC OP están disponibles en el catálogo HW bajo "PROFIBUS DP -> Estaciones ya configuradas -> SIMATIC OP". Seleccione aquí el equipo configurado (Mobile Panel 170) y arrástrelo a la red PROFIBUS DP manteniendo pulsado el ratón.

Figura 6: Insertar el SIMATIC OP

  1. Ahora se abre el diálogo de propiedades.
  2. Acople ahora el panel al maestro DP y cierre las propiedades del eslavo DP.

Figura 7: Acoplar el esclavo DP al maestro DP

  1. Inserte el modulo correspondiente (Mobile Panel 170) en la tabla. Por medio del módulo, se ajustan las informaciones específicas de cada equipo y las direcciones de E/S.

Bild 8: Einfügen des Moduls für die E /A-Bereiche ( 28 KB ) ( 28 KB )

  1. Guarde y compile la configuración.
  2. Si se carga la estación S7 con esta configuración y el OP no está conectado a la red PROFIBUS DP, se muestra un fallo de bus en la CPU. El fallo de bus solo desaparece cuando se carga el OP con la configuración correspondiente y se conecta al bus.

Advertencia:
En el manual "Comunicación SIMATIC HMI para sistemas basados en Windows, Parte 1" (capítulo 6.5 "Configuración de las teclas directas en los equipos de visualización" (página del Customer Support con número ID 1405528) se dispone de información adicional sobre la teclas directas DP.

Conceptos de búsqueda:
Acoplamiento DP, SIMATIC HMI, paneles



 Nr. de identificación (ID):17967302   Fecha:2004-01-07